Catena del valore: upgrade di rete a prova di futuro
La domanda globale di elettricità continua a crescere a un ritmo senza precedenti. Entro il 2050, l'International Energy Agency prevede un raddoppio della domanda, guidato dalla diffusione dell'elettrificazione e delle tecnologie digitali. Questa ondata rappresenta una sfida per la nostra attuale infrastruttura elettrica, in particolare per i sistemi di connessione che costituiscono la spina dorsale della nostra rete elettrica.
Le aziende elettriche si trovano di fronte a una domanda cruciale: come aggiornare la rete esistente per gestire carichi di energia più elevati senza i costi proibitivi della sostituzione di interi sistemi? Parte della soluzione risiede nella riprogettazione di un componente essenziale dei sistemi di alimentazione: i connettori, che consentono una rapida disconnessione dell'alimentazione a livello di apparecchiatura.
Il futuro richiede connettori in grado di sopportare carichi di corrente quadrupli rispetto a quelli possibili con i connettori tradizionali o con le soluzioni cablate. L'aggiornamento deve risolvere i problemi di oggi e allo stesso tempo far evolvere la rete per soddisfare le potenziali richieste future. HARTING sviluppa connettori come Han® High Power (
Quattro trend che guidano il cambiamento
Innanzitutto, l'integrazione di fonti di energia rinnovabile come l'eolico e il solare, la cui disponibilità è fluttuante, richiede sistemi di trasmissione avanzati per mantenere l'equilibrio. Man mano che le energie rinnovabili diventano centrali nelle strategie energetiche globali, la rete deve evolversi per trasmettere in modo più efficiente grandi quantità di energia su distanze variabili.
In secondo luogo, la rapida elettrificazione dei trasporti, come i veicoli elettrici, ha creato la necessità di infrastrutture di ricarica ad alta capacità. Senza aggiornamenti ai connettori e alle linee di trasmissione, la rivoluzione dei veicoli elettrici potrebbe superare la capacità della rete di fornire l'energia necessaria.
Inoltre, con il ritorno della produzione negli Stati Uniti, sarà necessaria una maggiore potenza per sostenere una catena di approvvigionamento resiliente. Soprattutto in segmenti come l'industria dei semiconduttori, con sovvenzioni governative e fondi stanziati, l'attenzione rimarrà concentrata sull'aggiornamento della rete elettrica esistente per soddisfare la domanda crescente.
Infine, la crescente dipendenza dai dati ha portato all'espansione dei data center su larga scala. Queste strutture consumano grandi quantità di elettricità, e richiedono connettori per gestire carichi sostanziali in modo efficiente e affidabile.
L'innovazione dei connettori non riguarda solo l'aumento della corrente.
Jon DeSouza
Executive Board position for Sales Marketing, HARTING Technology Group
Innovazione dei connettori: non solo amperaggio
I connettori moderni devono evolversi in più modi per soddisfare le mutevoli esigenze della rete. I materiali avanzati, come le leghe ad alta conduttività, migliorano la dissipazione del calore e riducono la perdita di energia.
Il design gioca un ruolo chiave in questo ambito; i nuovi connettori sono progettati per ridurre la resistenza e aumentare l'efficienza, minimizzando gli sprechi di energia, riducendo l'uso di materiali e aiutando le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Questo include innovazioni nelle geometrie di contatto, progettate per migliorare le prestazioni complessive.
Vantaggi economici ed operativi
L'aggiornamento ai connettori ad alta capacità presenta chiari vantaggi economici a lungo termine, nonostante i costi iniziali più elevati. I connettori efficienti riducono il consumo di energia grazie a una migliore resistenza di contatto e minimizzano l'energia sprecata sotto forma di calore, contribuendo a un sostanziale risparmio economico nel tempo.
Inoltre, i connettori ad alta capacità offrono una maggiore affidabilità. Riducendo la probabilità di guasti al sistema, questi connettori riducono la necessità di una manutenzione più frequente, riducendo in definitiva i tempi di inattività operativa e i costi. Questo assicura una fornitura di energia elettrica continua e aiuta le utility a evitare costose interruzioni che hanno un impatto sui consumatori e sulle aziende.
Soprattutto in mercati in rapida crescita come quello dei data center, dove i rinnovi dei data haul avvengono regolarmente, i sistemi di connettori aiutano a rendere i progetti a prova di futuro, preparandoli per la crescente domanda di sistemi. Secondo recenti rapporti, queste iniziative potrebbero contribuire a un risparmio fino a 3,5 mld di dollari solo per la resilienza della rete. Si prevede che i progetti infrastrutturali sosterranno la fornitura di 30 GW di energia rinnovabile, a beneficio di milioni di famiglie e imprese, creando anche opportunità economiche grazie al miglioramento delle infrastrutture.
Jon DeSouza
Posizione: Presidente e CEO HARTING del Nord America
- Azienda: Gruppo tecnologico HARTING