Oltre l’innovazione: cosa distingue davvero le fabbriche di successo?
La maggior parte degli impianti – ben oltre i due terzi a livello globale – è ancora costituita da siti esistenti,
Questi contesti non lasciano praticamente spazio a lunghi periodi di inattività o a progetti di sostituzione totale, ed è proprio qui che molte strategie di trasformazione digitale falliscono silenziosamente. Allo stesso tempo, vi sono prove più che sufficienti del fatto che
I produttori più lungimiranti stanno orientando i propri investimenti verso tecnologie, quali
In questo contesto, la leadership non appartiene più a chi presenta la strategia Industry 4.0 più ambiziosa, ma a chi sa trasformare gli impianti esistenti in risultati concreti.
Perché l’attuazione supera la visione
Molti processi industriali continuano a svolgersi in strutture risalenti a un’epoca precedente a Internet, basate su una combinazione di sistemi di controllo proprietari, PLC ormai obsoleti e isole di produzione autonome che non sono mai state progettate per comunicare tra loro. Si prevede che questi impianti funzionino quasi 24/7, il che significa che l’approccio “
Oggi, gran parte delle fabbriche si trova alle prese con un
In realtà, i leader orientati all’esecuzione riconoscono che i veri progetti “greenfield” sono rari, pertanto progettano programmi basati su aggiornamenti incrementali e interoperabili che supportano direttamente obiettivi specifici, quali una riduzione percentuale definita dei tempi di inattività non pianificati o un aumento misurabile della produttività della linea.
In questo contesto, l’attuazione consiste nel migliorare costantemente la visibilità, l’affidabilità e la flessibilità, piuttosto che puntare tutto su un’eventuale revisione completa che potrebbe non essere mai finanziata o portata a termine. Lavorando entro i limiti imposti anziché attendere che questi scompaiano, tali produttori dimostrano che il progresso concreto prevale sulla perfezione ipotetica.
Quando le iniziative di automazione e intelligenza artificiale prendono una piega sbagliata
Quando la robotica, le piattaforme di automazione o l’analisi dei dati basata sull’intelligenza artificiale vengono introdotte in questi ambienti legacy, l'
Non sorprende che una netta maggioranza dei produttori identifichi la connettività e l’interoperabilità come i principali ostacoli all’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale su più linee di produzione e stabilimenti, ricorrendo spesso a costosi middleware o alla sostituzione completa dell’hardware per colmare tale divario. La maturità dei dati aggiunge un ulteriore ostacolo: secondo il
Gli impianti generano enormi volumi di dati operativi, ma questi sono spesso dispersi in diversi sistemi, archiviati in formati incompatibili o vincolati a piattaforme specifiche dei fornitori, il che rende difficile il loro utilizzo nell’ambito dell’intelligenza artificiale o dell’analisi avanzata senza un ampio lavoro preliminare. Ottenere flussi di dati coerenti e affidabili senza incidere sui programmi di produzione rappresenta una sfida ricorrente, e i dirigenti indicano regolarmente la frammentazione dei dati come il principale ostacolo alla visibilità a livello aziendale.
Il risultato è il ben noto problema del “garbage in, garbage out”: modelli che sembrano promettenti in test controllati non riescono a fornire informazioni affidabili quando vengono esposti a dati reali rumorosi, incompleti o distorti. Infine, sono spesso le questioni culturali e relative alle competenze a determinare se i progetti di automazione e intelligenza artificiale si arenino o si espandano. I team operativi e di manutenzione sono incentivati a garantire la continuità operativa e spesso considerano le tecnologie sperimentali come un rischio, mentre i team IT possono promuovere approcci incentrati sul cloud che non sono in linea con i requisiti di latenza, sicurezza o resilienza degli impianti.
Senza una responsabilità condivisa tra i responsabili dell’OT, dell’IT e della produzione, le iniziative rischiano di rimanere bloccate in un ciclo infinito di prove di fattibilità. Allo stesso tempo, lo sviluppo della forza lavoro è spesso in ritardo rispetto alla tecnologia, creando lacune nelle competenze necessarie per risolvere i problemi dei sistemi ibridi, interpretare i suggerimenti dell’intelligenza artificiale o gestire apparecchiature sempre più basate sul software. Queste dinamiche umane rappresentano uno dei motivi principali per cui una percentuale significativa delle iniziative nel campo dell’IA industriale non va mai oltre la fase pilota.
Tecnologie e pratiche che fanno davvero la differenza
I produttori che riescono a superare i limiti degli impianti esistenti puntano su tecnologie capaci di generare valore misurabile senza richiedere una completa sostituzione dei sistemi. I gemelli digitali delle catene di approvvigionamento, delle linee di produzione o delle risorse critiche ne costituiscono un esempio lampante, in quanto consentono ai team di testare le modifiche, ottimizzare i flussi e anticipare i guasti in un ambiente virtuale prima di apportare adeguamenti alla produzione effettiva.
Anziché procedere a una revisione completa delle infrastrutture elettriche e di rete, i team possono potenziare quelle già esistenti, abbreviando i tempi di messa in servizio e riducendo i rischi. Questo approccio si allinea naturalmente a una mentalità incentrata sul valore, in cui l’automazione e l’intelligenza artificiale vengono introdotte per risolvere problemi chiaramente definiti, quali cambi di produzione più rapidi, riduzione degli scarti o una migliore gestione energetica.
Da un punto di vista strategico, i dirigenti stanno inoltre utilizzando standard aperti e architetture interoperabili come linee guida per ogni nuova implementazione. Dando priorità a componenti e software in grado di integrarsi indipendentemente dal fornitore, evitano il rischio di un futuro vincolo di dipendenza e mantengono le spese in conto capitale più prevedibili su orizzonti pluriennali.
Per garantire la sostenibilità di questi sistemi, l’azienda investe nella dimensione umana: fornendo ai team degli stabilimenti un accesso tempestivo a dati utilizzabili, una formazione mirata sui nuovi strumenti e piattaforme collaborative che facilitano il coordinamento delle attività OT, IT e di ingegneria. In molti casi, la modernizzazione non consiste tanto nello smantellamento dell’hardware obsoleto, quanto piuttosto nel
Una strategia più pragmatica
Le roadmap strategiche per la produzione intelligente e quella basata sull’intelligenza artificiale sono ormai onnipresenti, ma spesso si scontrano con la realtà operativa caratterizzata da attrezzature obsolete, sistemi informativi frammentati e una cultura aziendale che non tollera tempi di inattività prolungati.
Ciò che fa davvero la differenza non è la raffinatezza della presentazione, bensì la disciplina con cui le organizzazioni mettono in atto le proprie strategie: affrontare tempestivamente le questioni relative all’interoperabilità, costruire una solida base di dati e puntare su tecnologie che abbiano un impatto chiaro e dimostrabile sui tempi di operatività e sull’efficienza.
Per i produttori che operano in mercati caratterizzati da un elevato ricorso alla robotica e all’automazione, il percorso da seguire non consisterà in un unico balzo verso uno stato futuro ideale. Si tratterà invece di una serie di misure mirate e interconnesse, ciascuna delle quali contribuirà a rafforzare un sistema operativo più flessibile, basato sui dati e resiliente.
Rodriques Johnpeter
Posizione: Global Industry Segment Manager
- Azienda: HARTING Technology Group