Ethernet: 50 anni, ma ancora all'avanguardia
Peter Jones
Posizione: Ethernet Alliance Chair
Pensare che Ethernet abbia più di 50 anni è semplicemente incredibile. Eppure, nel 2025 stiamo ancora costruendo su quelle stesse fondamenta. Una delle tecnologie più resistenti e versatili nella storia del networking è nata come un esperimento di laboratorio. E probabilmente si sta assicurando che questa pagina venga caricata per lei in questo momento.
Al giorno d'oggi, Ethernet è ovunque. È presente in quasi tutto, dalle automobili intelligenti ai pavimenti delle fabbriche. Allora, cosa c'è dietro la sua forza di resistenza? Semplice: è aperto, si può scalare senza che si creino problemi e le persone continuano a trovare nuovi modi per migliorarlo. Anno dopo anno, Ethernet si rinnova e diventa sempre più innovativo.
Dalla svolta alla spina dorsale
All'inizio, 10Mbps sembrava una svolta epocale. Ora stiamo assistendo a distribuzioni di 400G e 800G, e il prossimo salto a 1,6T è già in corso. Ma la vera storia non riguarda solo la velocità. Si tratta della capacità di Ethernet di evolvere senza perdere la propria identità. La sua rapida velocità di cambiamento, combinata con una massiccia espansione delle applicazioni, significa che l'interoperabilità è fondamentale per la missione. Tuttavia, l'evoluzione di Ethernet è stata plasmata da qualcosa di più della semplice ingegneria. Piuttosto, deriva da un impegno condiviso in tutto il settore per l'interoperabilità e gli standard aperti - cosa che Ethernet Alliance continua a sostenere attraverso i plugfest, i programmi di test e la collaborazione del settore.
Ethernet di oggi: l'eroe di cui il mondo ha bisogno e che merita
La nascita di Ethernet è una storia di continua evoluzione e adattabilità. Si è liberato dai confini degli ambienti IT tradizionali e si è inserito negli stabilimenti, nelle nostre reti energetiche, ai margini dei carichi di lavoro emergenti dell'AI e a bordo di aerei, treni e automobili. Grazie all'arrivo di Single-Pair Ethernet (SPE), Ethernet può facilmente percorrere distanze più lunghe in ambienti industriali con un cablaggio meno complicato. Contemporaneamente, il Power over Ethernet (PoE), che utilizza un unico cavo integrato per alimentare sensori, punti di accesso wireless e telecamere di sicurezza, continua ad espandersi. Con oltre un miliardo di porte PoE distribuite fino ad oggi, è chiaro che l 'Ethernet riguarda tanto l'energia quanto i pacchetti.
Oggi siamo ben oltre la nozione di velocità e alimentazione. L'Ethernet ottico è un'area di interesse per la scalabilità delle reti per i carichi di lavoro AI e le applicazioni edge ad alta velocità. I collegamenti ottici, un tempo trattati come impianti idraulici passivi, sono ora considerati componenti attivi che richiedono la stessa attenzione alla resilienza, alla gestione termica e persino alla cybersicurezza del lato digitale della rete.
La strada da percorrere: più smart, più veloce e più resiliente
L'Ethernet più veloce è in arrivo. Il gruppo di lavoro IEEE 802.3 Ethernet è all'avanguardia, avendo raggiunto importanti traguardi, ad esempio il completamento degli standard 100G-per-lane e le energiche discussioni sulla segnalazione 200G-per-lane. Le innovazioni dei connettori come OSFP-XD stanno ridefinendo la densità e l'efficienza nei progetti di switch e router di nuova generazione. Ma non si tratta solo di inseguire la velocità. L'ecosistema Ethernet sta ripensando il significato di "infrastruttura" in un'epoca di uptime costante e connettività globale. La resilienza del livello fisico sta attirando molta attenzione, in particolare per le applicazioni in cui i tempi di inattività non sono un'opzione.
C'è anche una forte spinta verso una maggiore sostenibilità, con un occhio all'hardware meno affamato di energia e a progetti più attenti all'alimentazione, in grado di resistere a condizioni estreme, a una gestione termica più intelligente e a catene di approvvigionamento diversificate e sicure a livello regionale. Non si tratta di semplici slogan, ma sono parte integrante del modo in cui Ethernet viene progettata e implementata.
Per uno sguardo più approfondito sul futuro di Ethernet, consulti il nostro
Ancora il Gold Standard
Nonostante sia presente dagli anni ’70, Ethernet continua a essere attuale e all’avanguardia. Come un camaleonte, continua a reinventarsi, a flettersi, a scalare e ad adattarsi a ciò che viene dopo. Indipendentemente da quale sia la Next Big Thing - dalle fabbriche completamente autonome agli aerei fly-by-wire e oltre - Ethernet sarà presente per mantenere tutto collegato.
Conta su di noi. Essere parte del passato storico e del futuro promettente di Ethernet è il cuore della missione e del mandato di
Se i suoi primi 50 anni sono indicativi, il secondo atto di Ethernet sarà ancora migliore. Aspettate e vedrete.