Prodotto
14 novembre 2023
3 min

La famiglia Han® Push-In si arricchisce di un inserto monoblocco


Dopo il lancio sul mercato degli inserti modulari a pressione, avvenuto questa primavera, è stata avviata la fase di espansione successiva: HARTING amplia il suo portafoglio con una prima variante monoblocco per la custodia Han®-Compact.
La famiglia Han® Push-In si arricchisce di un inserto monoblocco

Dopo il lancio sul mercato di La terminazione Push-In amplia l'ampia gamma HARTING questa primavera, è stata avviata la fase di espansione successiva: HARTING amplia il proprio portafoglio con una prima variante monoblocco per la custodia Han®-Compact.

Grazie all'utilizzo della tecnologia push-in, il nuovo inserto Han® Q 8/0 consente un montaggio in campo dei connettori fino al 30% più rapido. Ciò lo rende particolarmente adatto agli ambienti in cui lo spazio per l'installazione è limitato.

La tecnologia push-in è un ulteriore sviluppo del morsetto a gabbia. Poiché rende il collegamento il più semplice possibile, questi inserti sono particolarmente adatti per l'assemblaggio sul campo, ad esempio nei sistemi di ingegneria energetica o nell'assemblaggio di moduli di macchine o linee di produzione.

Anche la movimentazione dei componenti, ad esempio durante i lavori di manutenzione, è facilitata. Inoltre, è disponibile un attrezzo speciale per uno smontaggio rapido.

Se si è optato per fili con puntali, le connessioni con tecnologia push-in sono completamente prive di utensili.

Han-PushIn-Monobloc_0.jpg

Grazie alla tecnologia push-in, i fili a trefoli con capicorda possono essere collegati nel monoblocco Han® Q senza l'ausilio di attrezzi.

I vantaggi in sintesi:


  • Risparmio sui costi: I tempi di montaggio si riducono fino al 30% grazie all'inserimento diretto del conduttore nella camera di contatto.

  • Massima flessibilità, grazie alla possibilità di collegare senza attrezzi fili a trefoli e fili pieni con l'uso di puntalini.

  • È sufficiente un giro di cacciavite quando si utilizzano trefoli spellati (senza puntalini).

Avatar - maschio

Dirk Teiwes

Posizione: Connettori per uso intensivo Teamleader

  • Dipartimento: Connettori per uso intensivo PM
  • Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG

Notizie correlate