Ripensare la connettività per la produzione "lights-out" di semiconduttori
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su
L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando l'industria dei semiconduttori lungo l'intera catena del valore, favorendo una progettazione dei circuiti più rapida ed efficiente, una migliore manutenzione predittiva degli strumenti e delle apparecchiature e l'ottimizzazione delle operazioni di produzione. Mentre i progetti di chip sempre più complessi richiedono processi di produzione più complessi, queste stesse innovazioni sono alla base delle tecnologie - come l'edge computing e l'AI agenziale - che stanno aiutando i produttori di apparecchiature e le fabbriche a progredire verso l'obiettivo di un funzionamento "lights-out".
Storicamente, nella progettazione di strumenti e apparecchiature per semiconduttori, la connettività - ovvero la trasmissione di segnali, energia e dati ai sottosistemi e tra di essi - è stata relegata a un compito di progettazione in fase avanzata e considerata una preoccupazione secondaria. L'attenzione ingegneristica principale è stata tradizionalmente rivolta ai moduli di processo principali, come le camere di processo, i sistemi di vuoto e gli assemblaggi elettromeccanici, poiché questi influenzano direttamente la lavorazione e la produttività dei wafer. Solo dopo aver definito questi sistemi, gli ingegneri si sono occupati di come instradare i cavi, i connettori e le interfacce, con conseguenti sfide di integrazione in fase avanzata.
Poiché il settore si trova ad affrontare margini ridotti, sia spaziali che economici, questo approccio non è più sostenibile. I requisiti delle fabbriche contemporanee impongono un cambiamento:
Questa transizione comporta delle sfumature linguistiche specifiche per il nostro settore. A differenza di altri settori, le fab di semiconduttori si concentrano soprattutto sulla minimizzazione dell’intervento diretto, riconoscendo che alcune attività di manutenzione complesse richiedono ancora l’intervento umano. Il settore non mira a sostituire gli operatori umani, bensì a valorizzarne le competenze attraverso un coinvolgimento mirato nei passaggi critici.
Gli strumenti per la produzione di chip nei nodi avanzati, e le fabbriche in cui operano, richiedono soluzioni di connettività che siano modulari, in grado di supportare l'espansione, la manutenibilità e la ridondanza,
Migliorare lo yield attraverso la connettività
Il modello tradizionale, in cui la variabilità del processo veniva gestita con ispezioni ad alta intensità di lavoro e analisi post-mortem, è stato soppiantato dal monitoraggio continuo e dalla metrologia in linea. I circuiti di controllo automatizzati dei processi, creati dallo streaming di dati in tempo reale attraverso connettori ad alta affidabilità, ora monitorano e controllano le portate, il dosaggio dei prodotti chimici e le impostazioni della temperatura senza l'intervento diretto dell'uomo.
Inoltre,
Mentre gli OEM più grandi del settore adottano rapidamente queste pratiche, i produttori di apparecchiature di livello medio e piccolo a volte sono in ritardo nel coinvolgere gli specialisti dei connettori nelle prime fasi del processo. L'opportunità persa in questo caso può essere significativa, in quanto i tentativi tardivi di risolvere il posizionamento dei connettori o la manutenibilità nei sistemi legacy possono ostacolare l'accesso e la manutenibilità. Prendiamo ad esempio il caso di un sottosistema cablato con quasi 100 connessioni. Il sistema non solo ha richiesto settimane per essere costruito e messo in funzione, ma quando è stato necessario risolvere i problemi, il sistema è rimasto offline per diversi giorni.
Filosofia di progettazione per la manutenibilità e la riduzione al minimo dei tempi di fermo
I tempi di fermo restano tra i fattori più costosi nella produzione di dispositivi. Anche un'ora di offline può significare decine di migliaia di dollari di valore perso. Le fab "lights-out", di natura, mira a rendere prevedibili e recuperabili anche gli eventi di manutenzione, sia programmati sia imprevisti.
Piuttosto che affidarsi a sistemi cablati point-to-point, un'eredità che persiste in alcune costruzioni di apparecchiature di piccole e medie dimensioni, l'ultima tendenza è quella di abbracciare soluzioni di connettori modulari e ibridi. Queste offrono non solo un ingombro ridotto, ma anche la capacità di combinare alimentazione, segnale e dati in un'unica interfaccia a prova di errore. I connettori a chiave e con codice colore eliminano il rischio di collegamento errato,
Dal punto di vista ingegneristico,
Oggi progettare per una manutenzione globale non è un’opzione, ma una realtà con cui fare i conti. Molte fabbriche avanzate richiedono oggi l'accesso diagnostico a distanza, il che significa che l'architettura dei connettori deve supportare una facile risoluzione dei problemi, un rapido flusso di informazioni e un rapido intervento da parte di team situati in mezzo mondo.
Sostenibilità: ottimizzazione in tempo reale e gestione dei materiali
La pressione sull'utilizzo di acqua, energia e sostanze chimiche si sta intensificando, con molte regioni che istituiscono controlli severi e incentivi per il miglioramento. Gli ecosistemi ricchi di connettività sono ora fondamentali per le iniziative di sostenibilità efficaci,
Le piattaforme di connettività avanzate stanno consentendo alle fabbriche di implementare la gestione di precisione di gas, sostanze chimiche e acqua, automatizzando i sistemi di erogazione per adattarsi dinamicamente alle variazioni in tempo reale dei requisiti di processo. Secondo un'analisi recente, il controllo dei processi a ciclo chiuso e
Tali progressi non si limitano alla conformità normativa o alla riduzione dei costi. Inoltre, facilitano una cultura di gestione e trasparenza, un valore sempre più richiesto da investitori, partner e autorità di regolamentazione, man mano che il settore cresce sia in termini di scala che di influenza.
Ingegnerizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori
Le camere bianche, nonostante il loro aspetto immacolato e la loro reputazione di sterilità,
La migrazione verso la produzione lights-out rappresenta un'opportunità per riconfigurare questo profilo di rischio. Le tecnologie di automazione, abilitate da una connettività affidabile e ricca di diagnosi, sostituiscono progressivamente il coinvolgimento diretto dell'uomo nelle attività pericolose, dal monitoraggio in tempo reale degli armadi a gas alla gestione completamente robotizzata dei wafer e alle catene di fornitura automatizzate di prodotti chimici. Questa evoluzione riduce drasticamente l'esposizione e confina l'attività umana alle operazioni che richiedono destrezza, giudizio o risoluzione di problemi complessi.
Anche con il crescente impiego di robot e cobot nella manutenzione, esistono limiti oggettivi alle loro competenze: interventi complessi e altamente precisi — come localizzare e sostituire una termocoppia — restano appannaggio dell’esperienza e del discernimento umano. Ma l'obiettivo dell'automazione lights-out è ridurre al minimo - non eliminare - il coinvolgimento e la supervisione umana.
Le reti di sensori in tempo reale e la registrazione continua degli eventi sono alla base di questi progressi, fornendo ai responsabili della sicurezza dati granulari per la valutazione continua dei pericoli e la verifica della conformità. I vantaggi immediati di queste tecnologie sono la riduzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti di esposizione, mentre a livello strategico migliorano la reputazione dell'azienda e la sua posizione normativa. Inoltre, la gestione proattiva della sicurezza, basata su intuizioni precise e guidate dai dati, allinea il rigore operativo con il benessere umano, assicurando che, man mano che le fabbriche scalano e intensificano le operazioni, le protezioni dei lavoratori avanzino insieme agli obiettivi di produttività.
Meno impatto, più richieste
I produttori di semiconduttori devono affrontare ogni anno vincoli di progettazione più stretti,
Gli strumenti di oggi non stanno diventando più grandi; al contrario, mentre i fabs diventano sempre più costosi, l'imperativo è quello di racchiudere più capacità in spazi ridotti. Se un tempo gli ingegneri riempivano un pannello accessibile con una serie di connettori delle dimensioni di un piccolo cartellone pubblicitario, oggi l'esigenza è quella di eseguire la manutenzione, l'aggiornamento e la risoluzione dei problemi in spazi che sono ordini di grandezza più piccoli e molto più difficili da raggiungere.
Il risultato è che le dimensioni e le capacità dei connettori hanno un impatto diretto sia sulle prestazioni che sulla manutenibilità del sistema: ad esempio, i connettori miniaturizzati sono diventati una routine, consentendo layout ad alta densità e la fornitura di alimentazione, dati e segnali multifunzione in sottogruppi estremamente compatti.
Man mano che i fattori di forma cambiano, cambiano anche le priorità tecniche. Gli ingegneri ora classificano l'affidabilità, l'integrità dei contatti e la durata del ciclo di vita al di sopra di quasi tutte le altre caratteristiche di progettazione, sapendo che i connettori robusti e resistenti sono essenziali per mantenere un funzionamento ininterrotto in caso di uso continuo e di varie sfide ambientali. Tuttavia, la robustezza è solo una parte dell'equazione: l'innovazione si concentra oggi sulle architetture modulari e ibride, piattaforme flessibili che ottimizzano il modo in cui inserti, alloggiamenti e meccanismi di chiusura interagiscono, supportando un assemblaggio, una messa in servizio e una manutenzione più rapidi. Le soluzioni connettorizzate hanno, nei sondaggi di settore,
La miniaturizzazione cambia radicalmente anche il modo in cui si ottengono l'impermeabilità agli errori e l'integrità operativa. Nelle fabbriche lights-out, ogni punto di connessione deve essere protetto dal disallineamento o dall'accoppiamento errato, da parte dell'uomo o del robot. Alloggiamenti con chiave, indicazioni cromatiche e guida tattile non sono più best practice ma requisiti di base; la diagnostica automatizzata, il feedback guidato dai sensori e la trasmissione dei dati in tempo reale consentono ai sistemi di riconoscere i potenziali problemi e di richiedere un intervento prima che i guasti interrompano la produzione. La risoluzione rapida dei problemi, compresi i connettori con fusibili integrati, che consentono ai sistemi automatizzati di rilevare e risolvere i guasti senza richiedere l'accesso fisico all'armadio, sta rapidamente sostituendo i cicli di manutenzione programmata, supportando gli obiettivi di uptime e automazione.
Le realtà pratiche rimangono: gli ingegneri possono essere tentati di "copiare e incollare" il loro ultimo progetto, ma ripensare la connettività può produrre strumenti futuri più facilmente manutenibili, robusti e scalabili. I fornitori che co-progettano con i produttori di strumenti e apparecchiature aiutano a garantire che i nuovi progetti includano soluzioni di connettività facili da usare e da mantenere, che supportino i sensori, i monitor e i dispositivi di raccolta dati che sono alla base del passaggio al funzionamento "lights-out".
In definitiva, i vincoli imposti dalla miniaturizzazione e dall'aumento dei costi hanno imposto un ripensamento fondamentale del modo in cui le fabbriche collegano, integrano e mantengono i loro sistemi. Il nuovo paradigma di progettazione enfatizza la compattezza, la modularità e l'affidabilità a prova di errore - progettato per supportare la crescente complessità della fabbrica di prossima generazione. I vincoli dimensionali e le esigenze di integrazione non sono periferici, ma sono ormai centrali nella strategia di produzione dei semiconduttori, che include il funzionamento lights-out.
Soluzioni di connettività che consentono una produzione "lights-out"
L'evoluzione dell'industria dei semiconduttori verso ambienti di produzione completamente integrati, ricchi di dati e altamente automatizzati rappresenta una ridefinizione delle priorità di progettazione. La connettività, un tempo funzione di supporto, è diventata l'infrastruttura critica da cui dipende ogni elemento delle prestazioni del fab. Regola il modo in cui gli strumenti comunicano, il flusso dei dati e la velocità con cui i sistemi si riprendono dalle interruzioni.
Incorporando la connettività fin dalle prime fasi della progettazione, i produttori di apparecchiature e gli operatori dei laboratori guadagnano velocità e precisione, ma anche resilienza; la capacità di adattare dinamicamente i sistemi a nuovi processi, materiali e aspettative normative. Le fabbriche più avanzate non tratteranno più le interconnessioni come condotti passivi, ma come interfacce attive e intelligenti che consentono il monitoraggio continuo, il controllo predittivo e il funzionamento sostenibile.
Mentre il settore si spinge sempre più verso l'automazione lights-out, ogni connessione diventa una potenziale fonte di intuizioni e vantaggi. Progettare per questo futuro significa considerare la connettività non come un punto finale dell'ingegneria, ma come un elemento fondamentale del design complessivo del sistema.
Danielle Collins
Posizione: Global Segment Manager
- Azienda: HARTING