ハイパースケーラのためのコネクタ化されたrPDU
標準化された電源コネクタは、データセンターの展開を大幅に合理化し、リードタイムを短縮し、グローバルな施設にわたる多様な電源要件を管理する複雑さを緩和します。
パワーコネクタで市場投入速度を向上させる方法
大手ハイテク企業が、「画期的なソフトウェアの次の波に備えて完璧なソリューションを用意しました。全リソースを捧げて立ち上げましょう」。しかし立ち上げ前に、データセンター・パートナーから悪い知らせが入りました。配電ユニット(PDU)をあと6~8週間調達できないというのです。
この遅れは容認できません。
残念ながら、これが現状です:
複数の大陸にまたがる広大で複雑な施設の建設
大陸ごとに異なる電力インフラと電圧要件の管理
ハイパースケーラーにとっての疑問は残ります:資本を賢く投下し、現在のニーズを満たしながら将来に向けてスケールアップするソリューションを設計するにはどうすればよいのでしょうか?
パワーコネクタでサプライチェーンの効率化
配電ユニット(PDU)の迅速な配備が求められる中、データセンターの配送はますます難しくなっています。地域によって安全要件が異なるため、調達が複雑になります。標準的なPDUであっても、場所によって必要な部品番号が異なるため、効率に影響します。
Open Compute Project(OCP)は、サプライチェーンの改善を目的としたオープンソースのドキュメントを提供することで、この課題に応えてきました。OCPの中で、
Project Olympusのアイデアに基づき構築された
迅速な導入のための在庫の積み増し
ある大手ハイテク企業のハイパースケーラーは、メーカーが納期を早めることができなかったため、PDUを8週間待ちました。
直接接続のPDUからグローバルに互換性のあるコネクタを備えたユニバーサルPDUに切り替えることで、納期はわずか2週間に短縮され、PDUのリードタイムは75%短縮されました。この変更により、サプライチェーンの障害点がなくなり、調達のストレスが軽減され、施工が簡素化されました。
Schneiderとのパートナーシップ
ハーティングとSchneider社とのパートナーシップにより、シームレスなプラグアンドプレイソリューションがどのように実現されたかをご覧ください。