ハーティングはデータセンター・ハイパースケーラーと協力し、新しい業界コネクタ標準を作成しました。
Open Compute Projectとの継続的なパートナーシップにより、データセンターの電源ソリューションの革新が可能になります。
「ハーティングは10年近く(データセンター)市場を支援し、幅広いアプリケーションを開発してきました。当社はOpen Compute Projectを通じて公開されたマイクロソフトのプロジェクト『Olympus』で同社と提携することで、この市場に参入しました。
Will Stewart
データセンター担当シニア・インダストリー・セグメント・マネージャー
産業用接続製品ととテクノロジーソリューションの世界的なパイオニアであるハーティングは、自社の製品を強化し、最新のデータセンターインフラの需要に応えるために、技術的エコシステムにおけるコラボレーションの必要性を認識していました。
マイクロソフトのProject Olympusの取り組みにおける同社との緊密な協力がきっかけで始まったOpen Compute Projectとの数十年にわたるパートナーシップを通じ、データセンターがより速くオンラインになり、より確実にオンラインを維持できるような接続ソリューションを開発しています。
OCP協議会は、OCPコミュニティを育て、貢献し、種をまくことで、市場に応え未来を形成する新しいオープンソリューションを開発する責任を担います。
ハーティング、マイクロソフトのProject Olympus向けにrPDUコネクタを供給
マイクロソフトのProject Olympusは、データセンターのインフラを変革することを目的としたオープンソースのハードウェア設計イニシアチブです。2017年に開始されたProject Olympusは、次世代のクラウド・コンピューティング・リソースを構築し、データセンターの規模と効率の両方を強化するという、マイクロソフトの広範な戦略の一環でした。
「マイクロソフトが抱えていた大きな問題は、データセンターをより迅速に設置し、設置のための重要な工程を短縮したいということでした。また、需要が着実に増加するにつれて、より多くの電力に対応する必要がありました。
このような要件を念頭に、ハーティングはマイクロソフト社にラックPDUをケーブルアセンブリから分離し、製品調達の効率化を図ることを推奨しました。
「ラックPDUとケーブル・アセンブリを分離できれば、ケーブル・アセンブリを作りながら、在庫を確保し、世界中どこにでも配備できるユニバーサルPDUを作ることができます」とStewartは説明します。
ハーティングは、Project Olympus仕様のために特別に設計された染料のコネクタソリューションを開発しました。
ハーティングのHan® Ecoを採用することで、Microsoftは世界中のデータセンターで標準化された理想的なrPDUコネクタを見つけました。rPDUは組み立て済みで在庫があり、電源要件が異なる国でもどこにでも導入できます。
「標準化することで、設置までのリードタイムを短縮し、より早くオンライン化することができます。
従来は8週間必要としていたのが現在ではかかるのはわずか2週間、マイクロソフトのデータセンターをより早くオンラインにするという全体的な目標に貢献しています
Project Olympusの要件
迅速インストール
設置の重要工程の短縮
安全な接続
高出力
過酷な環境に耐える
Open Compute ProjectがHARTING Orv3を標準採用
OCPは、ハーティングがOlympus Projectに携わっていることを知り、感銘を受けました。マイクロソフト社は電源にPDUを使用していますが、OCP社はパワーシェルフ・アプリケーションの電源を分配するソリューションに取り組んでいました。
「フラッグシップ・アーキテクチャはオープンラックと呼ばれるものです」と、Stewartは述べています。「つい最近、Open Rack v3(ORv3)が発表されました。そして、Open Compute Projectが意図しているように、そのアーキテクチャからアイデアを取り入れ、最良のものを使用することで、誰もがその恩恵を享受できるようにすることです。
OCPと共に、ハーティングは堅牢なOrv3仕様のパワーシェルフ用コネクタを設計しました。HARTING Han®
HARTINGとOCPの継続的パートナーシップ
オープンソースの設計を共有し、業界標準を確立するというOCPのビジョンは、革新と協調的な問題解決に対するハーティングの取り組みとと完全に一致しています。当社のソリューションは、急速に進化するクラウドコンピューティングの状況において、効率性、拡張性、持続可能性を向上させることに重点を置いています。
ハーティングは、データセンター業界における概念のリーダーシップの共有に積極的に取り組んでおり、継続的かつ生産的なパートナーシップを期待しています。
注目のソリューション
執筆者について
William Stewart
役職: データセンター担当シニア・インダストリー・セグメント・マネージャー
- 会社名: HARTING
Stewartは、データセンターのハイパースケーラー、建設業者、および標準化団体と協力してきた長年の経験と専門知識を持っています。また、Open Compute Projectのメンバーとして、データセンターのコネクティビティの未来について多くのイベントで発表しています。