2. データセンター・インフラストラクチャ・ソリューション
  3. データセンターの展開を変革:より速く、より小さく、より安全なBMSパネル【ケーススタディ】

データセンターの展開を変革:より速く、より小さく、より安全なBMSパネル【ケーススタディ】

ハルトングループは、革新的な設計を通じてデータセンターの効率化を革新しています。


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

BMSパネル設置の世界標準を開拓


これほど効率的なソリューションは世界のどこにもあれいませんデータセンター 。

これは、データセンターおよびコロケーションサービスのグローバルマーケットリーダーだ建設するすべてのグリーンフィールド施設に当てはまります。同社の各施設は、シックスシグマ基準(すなわち、99.9999%の信頼性に対する稼働率)の下で運営されています。この基準は、急成長中であっても維持することを目指しています。

このハイパースケールの顧客から制御盤設計の合理化を求められた後、ハーティングのエンジニアは、30%小型化した管理システム(BMS)制御盤を可能にするコネクタを設計しました 導入に要する時間は数週間単位ではなく数日間です。

このケーススタディでは、重要な機器の迅速な設置を実現した方法をご紹介します。私たちは、世界中のデータセンター施設への迅速な導入の実現に一歩近づきました。

施工の迅速化


グローバル・コロケーション・データセンターのリーダーであるこのお客様のチームは、成長することに余念がありません。しかし、記録的な速さでオンラインに接続しなければならないというプレッシャーは常にあります。

毎週、毎日、毎時間、オンラインでない場合、何百万ドルもの損失の危険にさらされているのです。

例えば、ビル管理システム(BMS)制御盤の配線プロセスを見てみましょう。伝統的に、これは大型でややかさばるキャビネットで、接続に数週間かかることもあります。また、制御エンジニアは電気技師よりも高い時給で請求されるため、設置費用がさらにかさみます。

グローバル制御設計のダイレクターは、これらの新しいパネルをよりシンプルに接続する方法を思い描いていました。でも、製品はまだ存在していませんでした。

そして、この組織横断的なエンジニアリング・デザインの成果は、未来のコントロール・パネルに反映されるのでしょうか?

  • オリジナルサイズより30%小さい コントロールパネル。

  • 大幅に 設置が迅速化.

  • また、より安全で持続可能な製品により、持続可能なイニシアチブをサポートします。

»

データセンターのエンジニアたちは、[コネクタ]が提供できる価値を見出していましたが、どうすればいいのかわかりませんでした。そこでハーティングが介入したのです。

Spitz, Casey.jpg

Casey Spitz

HARTING 開発&イノベーション担当副社長

質問:コネクタはどのようにインストールプロセスをスピードアップできますか?

答えは: プラグアンドプレイ機器。設置が簡単なパネルは、新しい設備での設置を早めるだけでなく、設備の更新も早めます。

「10年後、15年後、20年後にパネルを交換する必要が生じたとしても、壁から外して新しいパネルを取り付け、すべてのプラグを元通りに差し込めば完了です。「パネル内部でコントロールの設計が変わっても、接続は変わりません。

「そのプロセスの 多くをスピードアップすることができます。」と彼は付け加えました

Equinex Case Study Points  (1).jpg

単一標準製品の迅速な展開


この製品は、屋上のエアハンドラーユニット、チラー、ポンプ、CRAC/CRAHユニットを制御するあらゆるBMSパネルを、最終的に標準製品に変えるものです。

単一の標準製品により、調達チームと設置チームの両方にとって建設プロセスが簡素化されます。どこが起工しても、同じ規格のパネルであることは分かっています。

データセンターの補助製品開発では、新しい設備が次々と稼動するため、製造性も重要な鍵となります。

»

世界最大級のコロケーション・データセンターです。当社は、ゼロから60まで非常に素早く進む必要があり、それに対応できる製品を作りたいと思っています。

Spitz, Casey.jpg

Casey Spitz

HARTING 開発&イノベーション担当副社長

大量生産を前提に製品を設計することが重要であり、私たちは当初からこのことを念頭に置いていました。

ハーティングはエンジニアリングの文化で運営されています。最終的なデザインにたどり着くまで、私たちは共同作業でアイデアを出し合い、2度の製品化を繰り返しました。

製造性を保証するハンズオン試作化


私たちは、地域内の製品開発チームと先進的な研究開発チームを活用して、新しいパネルのアイデアを開発しました。

現場に全員を集め、材料を扱い、各部門の視点を共有することで、アイデアの交換が進みました。

例えば、ベータ版のパネルにはもともと、ヒューズをつかむために手で曲げた金属片が付いていました。しかし、これでは大量生産が不可能であることが判明しました。

約20のパーツを手作業で作り上げ、別のアプローチを試すことに決めた後、どのオプションが最も効果的か、サプライヤーと協力して設計のフィードバックを得ました。最終的に私たちは、抜本的な設計変更をすることなく、デバイス1台あたり45秒を節約するソリューションを開発しました。

»

実地で見ることができるのは、本当に大きな違いです。エンジニアと一緒に何かを初めて作るとき、それがどのように組み立てられているのか、多くのことを学ぶことができます。

Spitz, Casey.jpg

Casey Spitz

HARTING 開発&イノベーション担当副社長

私を含めて8人ほどが製造現場にいて、数百台を製作していました。テストや計測時間を積み重ねることで、さらに必要な設計の改良にたどり着くことができたのです」。

その結果、全体的なデザインは、コンパクト、堅牢、大規模製造可能という重要な目標を達成することができました。

そのプロセスを通じて、デザインをより良くするために次のような微調整が行われました:

  • RJ45/イーサネット・スタイルのプラグからHan® 3Aシリーズコネクタ

    使いやすいように。

  • 可動部品は時間が経つと壊れやすくなるので避けましょう。

  • ヒューズが機能しているかどうかを技術者に迅速に示す外部インジケータ・ライトの追加。

最終設計に到達


エンジニアリングチームは、希望する機能をすべて盛り込んだ十分な試作品を完成させました。しかし、パネルの実際の大きさを縮小するかどうかという問題は未解決のままでした。

最後のひらめきは、コラボレーションが始まって数カ月後のこと。Spitzは結局、ナプキンにデザインをスケッチしました。

「まだ持っていたかった M12のインサートがあるので、頭の中では『すでにあるインサートを使えないか』と考えていました。"とSpitzは述べました。「そして、それをもっと大きなコネクタに組み込もうと頭の中で考えていました。

「私はそれをSarahに渡したのですが、彼女はこの奇妙なアイデアを、実際にはうまくいかなかったのですが、美しいものに変えてくれました。

優秀なデザイナーなら誰でもそうであるように、彼女はそのアイデアを別のエンジニアに見せて、仕上げにかからせました。

ハーティングのソリューションは、新しいHan® Protectコネクタ をキャビネットの外側に鳥付けたシンプルなプラグアンドプレイパネルです。このソリューションにより、パネルが配線済み、テスト済みで、1日で設置できるようになります。そのため、現場での設置がより早く、より安価になります。そして、より安全で保守しやすい接続。

品質チェックはパネル工場の管理された環境で行われます。

また、パネルを30%小型化した設計は 、顧客にとってもメリットです。よりスマートな製品は持ち運びが容易で、データセンター内の貴重なスペースをより多くの処理のために解放します。

最終的な設計は、 Han® Protectコネクタ 、ヒューズ一体型で外部からアクセス可能なコネクタ です。

小型制御盤のさらなるメリット


  • より持続可能な設計
    お客様は、新しい製品設計により、プラスチックを37%、金属を42%削減 できたと報告しています。キャビネットに使用する材料が少なくて済むため、持続可能性に貢献し、元のキャビネットの3分の1の重さの製品を輸送することで燃料を節約できます。

  • コンポーネントの保護
    新築の段階では、パネルが設置される場所には多くのほこりや汚れが浮遊しがちです。もちろん、建設現場というのはそういうものです。現場でパネルを開けば開くほど、環境にさらされるリスクは高まります。

  • 現場でのパネル開口部が不要
    ハーティングの試験済みソリューションにより、パネルと隔壁は出荷前にパネル工場で完全に試験されます。

GettyImages-1413684617.jpg

エキスパートとつながる

エンジニアが待機しています


コネクタ化や当社のソリューションに関するご質問には、当社のエキスパートがお答えします。

技術的なガイダンスや設計のお手伝いが必要な場合は、社内のエンジニアにご連絡ください。

お問い合わせ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件