2. データセンター・インフラストラクチャ・ソリューション
  3. コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善

コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善

ハーティングのコネクタは接続部の電力損失を最小限に抑え、電力使用効率(PUE)を改善できます。その方法をご覧ください!


無料のホワイトペーパーをリクエスト
今すぐ視聴
ヒーローコネクタの選択はエネルギー効率を向上させます

世界中のデータセンター市場は、毎年急激な成長を遂げています。特にここ数年は、データセンターが不可欠な業務への社会の依存が加速的に増しています。こうしたデータセンターの利用増加に伴い、データセンターを支えるために必要な電力量も増加の一途をたどり、世界の電力需要の大部分を占めるようになりました。それと並行して、データセンター運用者、製造メーカー、サプライヤーを含むあらゆる人々が脱炭素と将来のエネルギーについて考えるようになりました。したがって、現在の消費のエネルギー効率を高めることが必要です。
当社のホワイトペーパーでは、ハーティングのコネクターがどのようにお客様を改善できるかをご紹介します。 Power Usage Efficiency (PUE)接続で失われる電力を最小限に抑えることができます。当社の分析:データセンターは他のコネクターと比較して50%のエネルギーを節約し、総所有コストを最適化する方法 T otal Cost Ownership (TCO).

命運を左右する電力


データセンターの運用には否定できない課題があります。それは製造業でもよく知られていることですが、少しでもダウンタイムがあると莫大な損失が生じる得ることです。データセンターの所有者や運用者にとって、このシナリオはそれ以上に大きな悪夢をもたらします。
データセンターの停電は、異常気象、ネットワーク障害、人的ミス、ソフトウェアの問題はもちろん、発電機、UPS、PDUのいずれかの障害により発生するデータセンター内の電力インフラのトラブルなど、様々な原因で発生する可能性があります。当然ハイパースケールデータセンターの運用者はこうしたリスクをゼロに最小化しなければなりません。

今日の最良の答えは、データセンターのいわゆる重要なインフラストラクチャのあらゆる部分に対する戦略的な投資と管理を行うことです。電力は管理すべき重要要素のひとつです。IDCのレポートによると、サーバー1台当たりの電力消費量は世界で年間約9%増加しています。設置スペースを節約するためサーバーの小型化が進む一方で、性能アップに伴い所要電力量が増加しているのです。この電力消費コストはデータセンター総運営費(OPEX)の50%を超える可能性があります。

Data-Center-OPEX_EN_0.webp

データセンター総運用費(OPEX)

Icon_Whitepaper-Data-centre.png

コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善

このPDFホワイトペーパーでは、HARTINGコネクタがどのように電力使用効率(PUE)を向上させるかをご紹介します。
(PDF | 6 MB | 11ページ)

無料のホワイトペーパーをリクエスト

年間最大95,000ユーロの電力コストを節約


データセンターでのコネクタ使用による電力使用量の効果を正確に計算するため、HARTING Technology Groupは自社の独立認定試験機関で3種類のコネクタソリューションの電力消費量を測定しました。

データセンターの電力接続には、CEE (IEC 60309)型というプラグが一般的に使用されていました。一方、HARTING Technology Groupは、幅広い利点を持つ新しいコンセプトのコネクタをデータセンター市場のパートナーに紹介しました。

テストされたコネクタの一つは、この新しいコンセプトのハーティングのコネクタでした。このほかに異なるメーカーの2種類のCEEプラグがテストされました。

ご存じのとおり、データセンターの電力系統に先進的な接続技術を使用すれば、PUEは改善できます。ハーティングのコネクタは、従来のCEEプラグソリューションと比較して、使用電力が最大50%削減され、事業者にとっては年間95,000ユーロのOPEX節約につながります。

HARTING-Han-Eco-vs-CEE-plug.jpg

HARTING Han-Eco®コネクタ(6 + PE)とCEEプラグ(5+PE)

Data-Center-Connector-Han-Eco.jpg

HARTING Han-Eco®コネクタを取り付けたデータセンターの例

データセンターのヘッダーの背景

Webセミナー|データセンターの標準化でコストを削減し、市場投入までの時間を短縮する方法


今すぐ視聴

お客様のコメント:


»

ハーティングコネクタのIP効率は、このような異なる環境において非常に優れていました。もうひとつの利点:間違えることはありません。ユニットの特定の箇所向けのコネクタがあります。だから、設置から人間的な要素を取り除くことができます。

アバター - 男性

James Kummer

Schneider Electric - システム・プロダクト・マネージャー

主な利点:


  • 省エネルギー 接続性を最適化した場合、効率最大50%向上

  • 長寿命 機械的堅牢性による

  • 接続スペースの削減

    接触密度が高く、インターフェイスが小さいため、スペース節約

  • 柔軟性の向上

    様々な既製インサートを備えたモジュラーシステムによる

  • 時間の節約

    電力系統全体に対応する完全なケーブルソリューションを一つのサプライヤーから入手できるため

ホワイトペーパーダウンロード


コネクタの選択により、エネルギー効率を最大50%改善することができます。無料のホワイトペーパーを入手し、HARTINGのコネクタが接続で失われる電力を最小限に抑えることで、いかに電力使用効率(PUE)を改善できるかを学んでください!

個人情報

連絡先

国番号と市外局番を含む電話番号を入力してください。例+49 151 12345678

会社概要

住所情報

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件