2. 国内ニュース
  3. 作業効率向上、迅速ワンタッチ接続方式のD-SubコネクタD-Sub PushPullを販売開始

作業効率向上、迅速ワンタッチ接続方式のD-SubコネクタD-Sub PushPullを販売開始

ワンタッチ式D-Sub コネクタ D-Sub PushPull


D-Sub PP.psd

ハーティング株式会社は、2025年7月1日(火)よりワンタッチ式D-Subコネクタ D-Sub PushPullを販売開始します。D-Sub PushPullは、押し込むだけでワンタッチ接続し、フードを引っ張るだけで取り外しが可能です。従来のねじ止め式に比べ優れた操作性を提供します。


産業現場では、生産性向上のために効率化はますます重要になっています。D-Subインターフェイスは、確立した標準規格で、堅牢かつ信頼性が高いことから産業界でも制御用などに広く使用されています。従来のD-Subコネクタは両端をねじ止めする必要があるため、接続・取り外しに時間がかかるのが難点でした。新製品D-Sub PushPullは、ワンタッチ、かつクリック音で確実に接続し、ねじによる接続方式に比べ、接続時間を最大50%短縮します。機器に既に実装されているD-Subコネクタも、アップグレードピンを追加するだけで、このPushPull機能を使用することができます。


ハーティングは、産業用途に適した堅牢性を備えたD-Subコネクタを、標準、高密度タイプ、IP67の防水タイプ、表面実装対応の基板実装用、信号と電力を組み合わせた複合タイプまで幅広く取り揃えています。ワンタッチ接続方式のD-Sub PushPullを追加することにより、産業現場の作業効率向上に貢献します。


【ワンタッチ式D-Sub PushPull概要】
■ 迅速ワンタッチ接続、取り外しはフードを引っ張るだけ
■ 標準 9ピン / 15ピン / 25ピン サイズ用を用意
■ プラスチックもしくはプラスチックメッキ ハウジング
■ 後方互換、デバイス側にアップグレードピン追加によりレトロフィット可能
■ 標準D-Subに加え、複合タイプや高密度D-Subと組み合わせても使用可能
■ 耐振動。鉄道規格IEC 61373 Cat.1, Class B準拠。
■ 誤嵌合防止に36方式のコーディングを提供

詳細
D-Sub PP.psd

ワンタッチ式D-Sub コネクタ D-Sub PushPull

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件