産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
APAC 新製品発売 FY2026
アジア太平洋地域全体で、企業はより速くスケールし、より効率的に運営し、地域の要件を満たすという圧力に直面していますが、信頼性とパフォーマンスを維持しつつもです。
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
  2. ニュース
  3. 精密農業:AESにおける持続可能、効率的、回復力のある農業
tec.news
2024年7月7日
3分

精密農業:AESにおける持続可能、効率的、回復力のある農業


Prof. Dr agr. karl Wild:「データに基づく意思決定、GPSガイダンス、耕地でのセンサの使用は、先進的な農場では今や標準となっています。これらの技術は、播種から灌漑、収穫に至るまで、農業プロセスの正確な監視と制御を可能にし、農業の持続可能性を促進するのに役立ちます。
Die Zukunft mit KI beackern.jpg
Karl Wild.jpg

Prof. Dr agr. Karl Wild

役職: ドレスデン工科大学園芸農業技術学部教授

  • 会社名: HTWドレスデン

tec.news:農業の持続可能性と環境適合性を高めるために、精密農業はどのような貢献ができるのでしょうか?これはCO2バランスにどのような影響を与えますか?

教授、Dr. agr. Karl Wild: 精密農業は、生産資源をより的を絞った方法で投入することを可能にし、たとえば農薬や肥料の使用を大幅に削減することができます。データに基づいて作物の輪作や栽培システム、収穫戦略を最適化することも、持続可能性と環境適合性を高めるのに役立ちます。土壌管理方法を改善することで、温室効果ガスの一種である亜酸化窒素の排出を減らし、CO2や炭素の土壌蓄積を促進することができます。さらに、より効率的な作業工程や重機の使用を減らすことで、化石燃料の消費を抑え、結果としてCO2排出量を削減することができます。

tec.news:実用的な研究プロジェクトにおいて、自律走行はどのような役割を果たしていますか?

Prof. Dr agr. Karl Wild: 一方、高度に自動化された運転は、農業の最先端を象徴しています。しかし、「自律的な作業」こそが、ここでの重要な課題です。というのも、自律的な作業とは、単に運転することではなく、土壌の耕作、施肥、収穫などのプロセスを最適に実行することだからです。将来的には、これまで工程を監視し、機械の設定を行い、故障を修理していたオペレーターは、テクノロジーに取って代わられなければならなくなるでしょう。これを実現するためには、適切なセンサ、データ分析、アクチュエータが必要で、人工知能や機械学習も役立ちます。この分野は、私たちの仕事の重点ポイントです。さらに私たちは、パートナーであるAgXeed社のAgbotのような、農業作業への自律走行車の統合の研究と最適化にも力を注いでいます。AgXeedが自律走行とトラクターに集中しているのに対して、我々の焦点は、すでに述べたように、トラクターに装着された器具、つまり、人手を介さない器具のプロセス制御とコントロールにあります。

tec.news:ピルニッツの研究農場では、太陽光発電を利用すると同時に、モジュール列間で最先端の耕作を実践しています。車両列とモジュール列はどのように折り合いをつけているますか?

Prof. Dr agr. Karl Wild: アグリ光発電(APV)は、太陽光発電と農業を同時に行うことを目的としたコンセプトです。私たちの試験研究施設は、高さ約3m、垂直に立てられた2面モジュール(つまり、表と裏の両方から発電する)で構成され、12m間隔で数列に並べられています。私たちはモジュール列間で精密農業を実施しています。Agbotだけでなく、標準的なトラクターでも作業しています。車両の位置とナビゲーションの精度が±2cmであることを考えると、モジュール列の比較的近くを走行できます。APVは間違いなく未来のモデルです。

Bild Steckdose.jpg

また、耕作地から再生可能な電力を調達する必要がありますが、このコンセプトでは実際に必要な耕作地は10%程度です。私たちの試みは、農業がモジュール列から実際に恩恵を受けられることも示しています。例えば、侵食による土壌の損失は減少し、生物多様性は増します。

AgXeedについて

テクノロジー企業のAgXeed社とハーティングは、精密農業の分野で数年前から協力してます。AgXeed社は、耕地を自律的に耕作するロボットシリーズ「AgBot」など、包括的な自律化ソリューションを提供しています。この文脈において、ハーティングが供給するAEF高圧インターフェイスは、電化に価値ある貢献をしています。油圧エンジンを利用する農業機械と比較すると、これはより高い効率をもたらすと同時に、持続可能性を促進します。

精密農業とスマート農業に関するDr. Karl Wildのインタビュー全文を読む:

未来に向けたAI拡張農業
未来に向けたAI拡張農業
.pdf - 1.5 MB
Avatar - male

プレスチーム

  • 所属: コーポレートコミュニケーション& ブランディング
  • 会社名: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

関連ニュース


ロボットによる自動化生産で作業する男性と女性
2026年4月19日 tec.news

自律性が成功の原則に

ソフトウェア主導のロボット、デジタル・ツイン、分散型インテリジェンスが生み出す新たな可能性、そして今、オートメーションが根本から見直されている理由について、Kaspar Hallenborg教授にインタビュー。
もっと読む

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件