힘을 얻었습니다
에너지가 모든 전기 사회의 미래를 어떻게 결정할까요? 생성, 제어, 소비의 삼위일체는 어떻게 변화하고 이동하고 있을까요? 이러한 문제는 점점 더 산업계와 사회 전반의 관심사가 되고 있습니다. 전기 에너지의 원동력으로서의 역할은 생산 공정뿐만 아니라 에너지 자체에 대한 인식도 변화시키고 있습니다.
최근 몇 년 동안 전기에 대한 우리의 인식은 근본적으로 바뀌었습니다. 과거에는 전기가 일종의 추상적인 상품으로 여겨져 뒤에서 묵묵히 제 역할을 하는 에너지원으로만 여겨지는 경우가 많았습니다. 간단히 말해, 전기가 콘센트에서 나오기만 하면 끝입니다. 이 이미지는 현재 변경 중입니다.
특히 배터리 저장 시스템과 분산형 발전소 등 새로운 기술의 통합으로 전기가 유형의 상품으로 변모하고 있습니다. 점점 더 많은 소비자들이 전기를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 저장 및 판매도 가능한 관리 가능하고 거래 가능한 상품으로 인식하고 있습니다. 이러한 발전은 에너지 시장에서 새로운 기회를 창출하고 전기 에너지 사용 방식에 대한 많은 재고가 이루어지고 있으며, 이는 발전에도 적용됩니다.
재생 가능 에너지의 증가 추세
재생 에너지의 확대는 전 세계적으로 빠른 속도로 추진되고 있습니다. 각국은 태양열 및 풍력 발전으로 전기 에너지를 생산하는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그 이유는 분명합니다: 재생 에너지원은 환경적으로 합리적일 뿐만 아니라 경제적으로도 이득을 가져다주기 때문입니다.
재생 에너지로 생산된 전기의 가격은 이제 경쟁력을 갖추게 되었고 새로운 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다. 재생 에너지 비용이 지속적으로 하락하는 추세에 따라 기업과 소비자는 이러한 발전의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 변화는 에너지 시장에 새로운 역동성을 불러일으키고 있으며, 진정한 의미에서 다양한 산업 분야에 지속적인 영향을 미치고 있습니다.
연구: 전기 비용 평준화-재생 에너지 기술
프라운호퍼 태양 에너지 시스템 연구소 ISE에서 제공
에너지 관리 및 저장 기술의 중요성
섹터 커플링은 산업에서 민간 부문에 이르기까지 모든 소비자의 미래 에너지 공급에 결정적인 요소입니다. 전기 생산, 저장 및 소비를 원활하게 통합하면 전기 에너지를 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다. 문제는 다양한 소비자와 생산자를 네트워크로 연결하여 에너지 흐름을 최적화하는 것입니다. 이러한 부문 간 결합은 안정적이고 수요에 기반한 에너지 공급을 보장하는 데 필수적입니다. 새로운 스토리지 기술과 지능형 제어 네트워크가 여기서 결정적인 역할을 하고 있습니다.
따라서 에너지 저장 시스템은 에너지 분배를 혁신하는 데 필수적입니다. 재생 가능 에너지의 발전량 변동성을 고려할 때 전기 에너지 저장은 핵심 기술로 발전하고 있습니다. 기업들은 생산과 소비 사이의 시간 격차를 해소하고 소위 암흑기를 보완하기 위해 혁신적인 스토리지 시스템에 투자하고 있습니다. 플러그인 배터리 저장 시스템을 사용한 모듈화와 같은 첨단 기술을 통해 전기를 생산할 때 더 저렴한 비용으로 저장할 수 있습니다. 수요가 증가하면 이를 판매하거나 활용할 수 있어 보다 유연한 가격 책정이 가능하고 에너지 시장의 경제적 안정에 기여할 수 있습니다.
"2024년 재생 에너지 확대" 보고서(독일어만 해당)
독일어 "Bundesnetzagentur" 제공
에너지 생산의 탈중앙화
에너지 생산의 탈중앙화는 현대 에너지 공급 시나리오의 또 다른 핵심 요소입니다. 점점 더 많은 기업과 가정에서 태양광 발전 시스템과 같은 자체 발전 옵션으로 전환하고 있습니다. 이러한 시스템은 기존 에너지 그리드의 부담을 완화하고 생산자가 중앙 집중식 발전소로부터 독립적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 전기 소비자가 동시에 전기 생산자가 되는 추세는 시장의 역학을 변화시키고 있으며 전기 에너지에 대한 접근성을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 발전입니다.
에너지 생산 방식이 변화하고 이동함에 따라 새로운 비즈니스 모델도 등장하고 있습니다. 기업들은 점점 더 혁신적인 서비스 제공 방법을 모색하고 적응해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 전기 에너지 거래는 가격 및 공급 변동에 따라 재무 효율성을 극대화할 수 있어 더욱 매력적입니다. 따라서 전기 에너지의 생성, 저장 및 분배는 다각화와 새로운 접근 방식의 범위를 제공하는 복잡하고 역동적인 비즈니스 영역이 되고 있습니다.
디지털화 시대의 에너지 효율성
특히 디지털화의 맥락에서 에너지 효율성의 문제도 점점 더 중요해지고 있습니다. 점점 더 많은 기업이 에너지 소비를 지속 가능하게 만들어야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 이는 특히 올 일렉트릭 소사이어티의 두 번째 중요한 생명줄인 전기 모빌리티와 데이터 영역에서 더욱 그러합니다. 지능형 제어 시스템을 통해 기업은 에너지 소비를 최적화하여 에너지를 사용할 수 있을 때 유리한 가격으로 사용할 수 있습니다. 결국 효율적인 사용은 비용 절감뿐만 아니라 생태 발자국을 최소화하는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 서로 다른 부문 간의 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 하는 기술의 심층적인 통합이 필요합니다.
요약하자면, 올 일렉트릭 소사이어티로 가는 과정은 다양한 요소로 특징지어집니다. 전기 에너지에 대한 인식과 인식이 변화하고 있습니다. 재생 가능 에너지의 중요성이 커지면서 부문 간 결합에 대한 새로운 접근 방식이 요구되고 있습니다. 에너지 저장은 에너지의 경제적이고 지속 가능한 사용을 위한 핵심 이슈로 발전하고 있습니다. 에너지 생산의 분산화는 에너지 시장에 혁명을 일으키고 있으며, 새로운 비즈니스 모델이 새로운 길을 열어가고 있습니다. 마지막으로, 에너지 효율은 미래의 에너지 소비를 특징짓는 필수 요소이기도 합니다. 이러한 변화와 전환을 통해 소비자의 요구와 관련 생태학적 요건을 동시에 충족하는 지속가능하고 효율적인 에너지 미래로 가는 길은 이미 돌이킬 수 없는 방향으로 정해져 있습니다.
안드레아스 후만
위치: 전략 컨설턴트
- 부서: C+N 전략
- 회사: HARTING Stiftung & Co. KG