"우리는 바로 한가운데 있습니다..."
Arvid Gillert
위치: 에너지 기술 선임 관리자
- 회사: ZVEI e. V.
독일의 전력망은 보안과 지속 가능성을 위해 설계되고 형성되어야 합니다. 독일 전기 및 디지털 산업 협회(ZVEI)의 에너지 기술 수석 매니저인 아르비드 길러트가 이를 달성하는 방법과 독일 기업이 제공해야 하는 것에 대해 설명합니다.
기술 개방성
tec.news: ZVEI는 "네트워크 기술의 발전을 통한 네트워크의 진화"에 대해 이야기하며 기술 개방을 촉구하고 있습니다. 개방형 기술이란 정확히 무엇을 의미하나요?
아르비드 길러트(AG): 한편으로는 점점 더 많은 변동성 발전기를 통합해야 하는 반면, 다른 한편으로는 전기 이동성과 같은 발전으로 인해 그리드 용량에 대한 요구가 증가하고 있는 등 전력망은 엄청난 도전에 직면해 있습니다. 이러한 맥락에서 기술 개방성이란 역사적으로 진화한 사양에 불필요한 제약을 받지 않고 특정 요구사항에 맞게 배포된 기술을 의미하기도 합니다. 예를 들어, 그리드 운영자의 기술적 연결 조건은 종종 개별 솔루션에 지나치게 집중되어 있습니다. 대신, 더 빠르게 확장하고 네트워크 효율성을 높일 수 있도록 현재 사용 가능한 기술 및 시리즈에 가까운 기술에 집중해야 합니다.
혁명이 아닌 진화
의도적으로 혁명이 아니라 기존 수단을 통한 진화에 대해 이야기하고 있다는 뜻인가요?
AG: 연구의 일환으로 현재 이미 사용 가능하지만 아직 충분히 활용되지 않는 기술에 대한 프로필을 작성했습니다. 지능형 로컬 변전소가 좋은 예입니다. 특히 네트워크 구성 요소의 디지털화와 관련하여 이러한 기술의 사용에는 여전히 상당한 잠재력이 있습니다. 혁신적인 새로운 개발을 기다릴 필요 없이 기존 리소스로도 이미 상당한 진전을 이룰 수 있습니다.
인센티브 및 적절한 규제
ZVEI는 또한 인센티브와 적절한 규제를 요구하고 있습니다. 인센티브는 어떤 모습인가요? 구체적인 규제 수단은 어디에 있나요?
AG: 현재의 규제 프레임워크는 여전히 과거의 구조를 강하게 지향하고 있습니다. 지금까지 네트워크 사업자들은 네트워크의 디지털화와 같은 문제에 투자할 유인이 거의 없었으며, 주로 규제에 의해 촉진된 사항을 이행해 왔습니다. 연방 네트워크 기관은 현재 소위 에너지 전환 전문성에 초점을 맞춰 중요한 신호를 보내고 있습니다: 그리드 운영자는 미래에 대비하여 미래 지향적인 그리드 확장과 같은 필요한 조치를 조기에 취해야 합니다. 지금까지는 인센티브가 부족했고 그리드 운영자는 직접적으로 필요한 범위 내에서만 그리드 확장을 추진했습니다. 예를 들어, 전기 이동성과 히트 펌프에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 그리드 확장은 수요가 생길 때까지 기다릴 수 없으므로 선제적으로 대응해야 합니다.
키워드 '기후 중립성 네트워크'
무역 협회는 표준화 및 개발을 추진하고 있습니다. 인프라 확장, 기후 친화적 기술 도입, 그리드 구성 요소의 디지털화 측면에서 독일과 산업을 어떻게 보십니까?
AG: 독일은 불리한 위치에 있지 않습니다. 최근 몇 년 동안의 진전을 강조해야 합니다. 2024년의 수치를 살펴보면, 전력 소비의 52%를 재생 에너지가 충당할 것으로 예상됩니다. 2005년에도 이 수치는 여전히 10%에 머물렀습니다. 인프라도 전반적으로 견고하며 좋은 기반을 제공합니다. 이제 남은 과제는 이를 확장하여 미래에 적합하도록 만드는 것입니다. 여기서 디지털 솔루션이 중요한 역할을 합니다. ZVEI에 소속된 제조업체들은 이미 수많은 혁신적인 기술을 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 이제 독일이 더 잘해야 할 것은 확장입니다. 따라서 독일에서는 여전히 물리적 확장이 필요합니다. 하지만 디지털 솔루션을 활용하지 않고는 성공할 수 없습니다.
독일은 불리한 위치에 있지 않습니다. 최근 몇 년 동안의 진전도 같이 논의되어야 합니다.
아비드 길러트
에너지 기술 수석 관리자, ZVEI e. V.
2045년까지 주문량
2045년까지 약 50만 개의 변압기와 더불어 50만 킬로미터 이상의 케이블이 필요할 것으로 예상됩니다. 이는 국내 기업들에게 매력적인 주문량이 될 것입니다. ZVEI 회원사들은 공식적으로 이곳에 공급업체로 등록하지 않나요?
AG: 사실상 그렇습니다. 관련 제조업체를 대표하는 ZVEI 에너지 기술 협회는 특히 이러한 엄청난 수요를 잘 알고 있습니다. 이는 인력 및 생산 능력 확장을 위한 투자에도 반영됩니다. 하지만 여기서 한 가지 씁쓸한 점이 있습니다. 이러한 투자가 항상 독일과 유럽에서만 이루어지는 것은 아니라는 점입니다. 여기에서도 우리는 글로벌 경쟁에 직면해 있습니다. 더 나은 입지 조건이 우세한 곳에 궁극적으로 투자가 이루어질 것입니다. 정치인들은 관료주의를 줄이고 승인 절차를 간소화함으로써 이에 대한 대응책을 마련할 수 있습니다.
문제점 및 성공 사례
현재 섹터 커플링이 어디에서 전개될 것으로 보시나요? 문제는 어디에 있으며 성공적인 사례는 무엇인가요?
AG: 현재 한창 진행 중이지만 아직 해야 할 일이 많이 남아 있습니다. 피드인 측면에서 성공을 거두고 있으며 그리드 확장 측면에서도 진전이 이루어지고 있습니다. 네트워크 사업자들도 이러한 필요성을 인식하고 조치를 취하고 있다는 인상을 받았습니다. 그러나 소비자들은 전기 기반 기술로의 전환과 전기 가격 자체에 대해 정치적인 측면에서도 어느 정도 당혹스러워하는 것으로 보입니다. 이러한 불확실성에 대응하기 위해서는 모든 부과금의 전기요금을 일관되게 완화하고 가격 신호를 통해 전력망 친화적인 행동을 장려하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 우리가 에너지 전환을 추진하는 방식이며, 동시에 부문 간 결합을 촉진하는 방식이기도 합니다.
2045년까지 독일 배전 네트워크의 발전 및 확장 요구 사항(출처/데이터 기준: ZVEI, BDEW)
크리스찬 오토
위치: 텍뉴스 편집팀