All Electric Society e soluções de cabeamento - uma coisa tem algo a ver com a outra?
Jörg Scheer
Posição: Diretor Geral da HARTING Soluções Customizadas
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING
A mudança climática e, com ela, o avanço do aquecimento global, não apenas se instalou, mas está, na verdade, se acelerando. Atualmente, há um consenso sobre isso entre a ciência, a política, os negócios e a sociedade. Todos nós devemos contribuir para interromper essa tendência negativa. O facto de a população mundial continuar a crescer ao mesmo tempo, aumentando assim o consumo de recursos e energia, torna este desafio ainda mais assustador.
As Nações Unidas' dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entraram em vigor em janeiro de 2016. A All Electric Society é uma das soluções tecnológicas voltadas para tornar realidade as aspirações das Nações Unidas.
Em poucas palavras, eu descreveria a Sociedade Totalmente Elétrica da seguinte forma: Tudo o que puder ser eletrificado será eletrificado. Já existem exemplos suficientes disso: Os automóveis elétricos estão substituindo o motor de combustão, enquanto as bombas de calor estão substituindo os sistemas de aquecimento que usam combustíveis fósseis.
A energia necessária para isso deve ser limpa e verde, sendo gerada, por exemplo, por energia eólica e solar, hidrelétrica ou biomassa. Essa energia será então transportada por meio de redes elétricas inteligentes e, quando apropriado, também por meio de hidrogênio como meio de transporte e armazenamento. O uso de energia deve ser o mais eficiente possível, e é aí que o chamado acoplamento setorial entra em cena. Idealmente, isso representa uma conexão de rede elétrica física de ponta a ponta entre setores individuais, como indústria, transporte e infraestrutura predial, e seu gerenciamento inteligente.
Além da rede puramente física da rede eléctrica, os consumidores, sistemas, etc. devem ser digitalizados em conformidade, o que significa que devem ser capazes de comunicar.
Essa é a única maneira de solicitar e transmitir a energia necessária e o status relevante em tempo real.
Portanto, uma infraestrutura digital também deve ser criada entre os ativos. Quando tudo tiver sido eletrificado, digitalizado e conectado em rede, estaremos falando da Sociedade Totalmente Elétrica. Sua expressão máxima é uma visão que também está sendo frustrada por muitos interesses próprios nacionais. No entanto, a ideia básica continua a ser a correcta – e mesmo que o processo de electrificação, digitalização e ligação em rede seja inicialmente iniciado apenas num país e num sector.
Para avançarmos nas grandes questões, precisamos conectá-las em detalhes. Fazemos nossa contribuição - conectável e com cabos.
Jörg Scheer
Diretor Geral da HARTING Soluções Customizadas
A HARTING também está contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e da All Electric Society. Simples e direto: Conectando a sociedade totalmente elétrica!
O mundo está se tornando mais elétrico e isso implica a transmissão de eletricidade aos consumidores. Para essa finalidade, os cabos têm sido conectados aos consumidores há um século. Isto pode ser executado diretamente através de conexões fixas ou de forma mais conveniente e modular através de conectores, com os quais apoiamos a All Electric Society.
Além dos próprios conectores, também oferecemos soluções completas de cabeamento para determinadas aplicações, como robôs. Todo ativo eletrificado também será digitalizado no futuro para que possa ser conectado em rede no lado dos dados. Temos um amplo portfólio de conectores de dados para essa finalidade e fornecemos uma linha correspondente de cabeamento pré-montado para todas essas interfaces. A Ethernet de par único é uma tecnologia para ativos de rede que atualmente não tem uma interface de dados - e a HARTING também está impulsionando as coisas nesse sentido.
Para atingir os objetivos mais amplos, precisamos conectar os tópicos em detalhes, eletricamente e em termos de dados. A Harting está fazendo suas contribuições aqui - conectável e com cabos.