Dinamarca: Um sistema de energia inteligente que permite uma transição verde e segura
Trabalhamos para atingir as metas climáticas por meio de infraestrutura e consumo de energia flexíveis, abrindo caminho para a integração profunda da produção de energia renovável.
Christina Burgos Nittegaard
Chefe do Departamento de Energia Inteligente, Energia Verde Dinamarca
Principais objetivos
tec.news: Sra. Burgos Nittegaard, quais são seus principais objetivos e como você contribui para alcançar uma Sociedade Totalmente Elétrica?
Christina Burgos Nittegaard (CBN): A missão da Energia Inteligente é que a Dinamarca esteja entre os primeiros países do mundo a fazer a transição para um sistema inteligente de energia e fornecimento. Trabalhamos para atingir as metas climáticas por meio de infraestrutura e consumo de energia flexíveis, abrindo caminho para uma profunda integração da produção de energia renovável. O caminho é pavimentado com soluções orientadas por dados que conectam os setores para equilibrar a produção do vento e do sol. Fazemos isso contribuindo para boas estruturas de integração do setor, eficiência energética e um mercado de energia flexível. Reunimos um amplo espectro de partes interessadas na cadeia de valor dinamarquesa: nossos participantes são do setor de energia e fornecimento, fornecedores de tecnologia, consultores, municípios, investidores e instituições de conhecimento, como universidades etc.
Desafios
A Dinamarca está na vanguarda quando se trata de redes inteligentes baseadas em tecnologias disponíveis. Que tipo de desafios você está enfrentando no momento?
CBN: O desafio dessa rede é equilibrar com eficiência todas as fontes de energia de um lado e os usuários de energia do outro. Na Dinamarca, é possível comprar eletricidade a um preço à vista - sempre que há muita eletricidade verde disponível, ela geralmente é barata. Mas se não houver vento ou sol, a eletricidade pode ser bastante cara. Se você possui um veículo elétrico, ele pode ser um sistema eficiente. No entanto, no futuro, isso também pode gerar novos problemas, pois quando o preço é baixo, a demanda por eletricidade aumenta exponencialmente. No futuro, a infraestrutura pode, portanto, ter dificuldades para lidar com o consumo intenso. Acreditamos que comercializar produtos além do preço à vista é parte da resposta. Os produtos futuros devem permitir um uso mais eficiente da capacidade da rede elétrica e equilibrar o mercado de eletricidade. Isso deve permitir que um sistema de energia lide mais rapidamente com a produção e o consumo de eletricidade verde, o que nos leva mais rapidamente e de forma mais econômica às metas climáticas.
Suporte de medidores inteligentes
Como os medidores inteligentes o ajudam a atingir suas metas?
CBN: Desde 2020, todos os edifícios na Dinamarca estão equipados com medidores inteligentes - medidores digitais de eletricidade que registram o consumo por hora. Esses medidores fornecem aos operadores de serviços públicos informações detalhadas sobre a rede elétrica, aumentando sua capacidade de entender, prever e otimizar com base nos padrões de consumo, impulsionando ainda mais a inovação em todo o setor. Medidores digitais semelhantes estão sendo instalados para monitorar o aquecimento e, em muitos casos, o uso de água, permitindo melhorias adicionais em vários sistemas de serviços públicos. O governo dinamarquês lançou recentemente um programa para explorar como os dados dessas e de outras fontes podem ser compartilhados com segurança, garantindo a privacidade e, ao mesmo tempo, liberando todo o potencial para as soluções do futuro.
Cumprimento da meta
Todas as metas serão atingidas quando a STE for totalmente realizada?
CBN: É importante reconhecer que a transição para uma Sociedade Totalmente Elétrica não resolverá automaticamente todos os desafios, embora leve a um sistema mais eficiente em termos de energia com emissões significativamente reduzidas ou inexistentes. Ainda haverá problemas, como recursos limitados e garantia de segurança.
Energia Verde Dinamarca
A Energia Verde Dinamarca é uma organização empresarial não comercial que reúne cerca de 1.500 membros de toda a cadeia de valor da energia verde. A Energia Verde Dinamarca representa empresas do setor de energia renovável, proprietários e desenvolvedores de sistemas de energia renovável, empresas de eletricidade, operadores de sistemas de distribuição (Distribution System Operators - DSOs), empresas de comércio de energia e empresas que trabalham para refinar, converter e armazenar eletricidade verde.
greenpowerdenmark.dk
Christina Burgos Nittegaard
Posição: Chefe do Departamento de Energia Inteligente
- Empresa: Energia Verde Dinamarca