Redes de dados Ethernet - um fator-chave de sucesso na transição da eficiência energética
Ralf Klein
Posição: Diretor Administrativo da HARTING Electronics
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING
A transição energética está voltada para o abandono dos combustíveis fósseis em favor das energias renováveis. Isto significa interromper a combustão de combustíveis fósseis para fins de transporte, mas também abster-se da sua utilização no aquecimento no sector da construção e na produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis em centrais eléctricas.
Isso levará a uma mudança nas fontes de energia e, consequentemente, a uma crescente descentralização da geração de energia. Parques eólicos, centrais de energia solar e outras fontes renováveis estão a ser construídos onde são estrategicamente favoráveis e eficientes, tal como a produção de fontes de energia alternativas, como o hidrogénio.
É nesse ponto que a rede entra em cena. A Ethernet permite a comunicação e o controle eficientes entre os sistemas de energia descentralizados e a rede elétrica.
Geração de eletricidade
A conexão em rede permite que as fontes de energia renovável sejam interconectadas para compartilhar o excedente de energia e compensar os gargalos. Isso melhora significativamente a eficiência e a confiabilidade gerais da rede elétrica. Além disso, a comunicação via Ethernet permite o monitoramento e o controle em tempo real da geração de energia, possibilitando a adaptação ideal à demanda atual. Longe de cargas de pico desnecessariamente altas e possíveis e em direção à produção de energia dinâmica e orientada para a demanda, de acordo com o consumo atual.
Consumidores
A Ethernet também promove o desenvolvimento de redes inteligentes. Ao implementar tecnologias inteligentes e sistemas de comunicação, os consumidores poderão gerenciar seu consumo de energia com mais eficiência e distribuir melhor as cargas. Isso resultará em uma melhor integração de veículos elétricos, sistemas de armazenamento doméstico e outras tecnologias de eficiência energética. O resultado final é que a maior parte dos grandes consumidores de electricidade, tanto privados como comerciais, deverá tornar-se inteligente no futuro e ser capaz de "coordenar" seu consumo com fornecedores de energia.
No setor
O trabalho em rede também é fundamental para o sucesso dos sistemas de gerenciamento de energia em empresas industriais. As soluções baseadas em Ethernet permitem a monitorização e análise abrangentes do consumo de energia em tempo real, o que por sua vez conduz a uma melhor eficiência energética e a custos mais baixos.
A necessidade de energia pode ser registrada e comunicada com muita precisão, dependendo da hora do dia e da produção em andamento. Ao analisar de forma inteligente os dados durante períodos mais longos, os algoritmos podem prever a demanda dentro de uma determinada estrutura. Isso é particularmente importante no setor industrial, que, com 43%, representa a maior demanda individual de energia elétrica na Alemanha. Se o sector dos transportes se tornar cada vez mais alimentado a electricidade no futuro, este sector também se tornará muito relevante para a coordenação precisa da procura e da produção.
Em resumo, pode-se afirmar que a Ethernet e as redes desempenham um papel central na transição energética, pois fornecem uma base comum para a comunicação que permite a integração e o controlo contínuos de fontes de energia descentralizadas.
Ao implementar tecnologias inteligentes e redes inteligentes, criaremos infraestruturas de energia sustentáveis e eficientes que são essenciais para uma transição energética bem-sucedida.