"Tudo o que é elétrico também deve ser conectado em rede"
Vimal Mahendru
Posição: Presidente do Conselho de Gerenciamento de Padronização da IEC (SMB) e Vice-Presidente da IEC
tec.news: A All Electric Society (AES) é uma abordagem holística que inclui todos os setores?
Vimal Mahendru: Você está falando de uma sociedade totalmente elétrica. Em minha opinião, tudo o que é elétrico também deve ser conectado em rede. Essa é a realidade fundamental do século XXI. I would like to call the AES the "All Electric and Connected Society". There is so much data around us today, which is the real fuel.
tec.news: Qual é o papel da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), da qual você é copresidente, nesse processo?
Vimal Mahendru: A IEC está trabalhando na padronização dessa área. Isso também faz sentido porque os aplicativos que tradicionalmente não faziam parte disso agora estão sendo eletrificados. Isso se aplica à mobilidade, por exemplo, que inclui não apenas o transporte rodoviário, mas também o transporte aéreo e marítimo. E, mais uma vez, não se trata apenas de eletrificação, mas também de rede.
tec.news: E como devem ser as fontes de eletrificação?
Vimal Mahendru: Venho da Índia, onde dois terços de nossa eletricidade são gerados a partir de combustíveis fósseis. Percebemos que é mais sustentável e mais seguro transportar elétrons em vez de combustíveis fósseis.
tec.news: O sistema inteiro precisa ser considerado quando se trata de fornecimento de eletricidade?
Vimal Mahendru: Se apenas os microcomponentes de toda a cadeia de fornecimento de eletricidade forem considerados, apenas uma pequena parte da eficiência poderá ser alcançada. Realmente se torna mais eficiente se você observar toda a cadeia, ou seja, a eficiência do sistema, em vez de deixar os componentes individuais lutarem por sua própria eficiência local.
tec.news: As a global standardisation organisation, the IEC has recognised the global significance of the "All Electric Society" and has developed the vision of the "All Electric and Connected Society". What are the framework conditions and the expected effects of this vision?
Vimal Mahendru: Prefiro falar sobre os aspectos básicos. Imagine a vida na Terra como um bolo de casamento de três camadas: A parte inferior é a maior camada. E essa é a nossa Terra, o ecossistema com meio ambiente, ar, água e vida. A sociedade é a segunda camada do bolo. E no topo da menor camada está o ciclo econômico, no qual a HARTING também trabalha. É aqui que o valor é criado, a sociedade é influenciada e o desenvolvimento ocorre.
tec.news: Como os níveis influenciam uns aos outros?
Vimal Mahendru: Precisamos criar harmonia entre esses três níveis. Somente assim haverá um desenvolvimento holístico. O nível superior, no qual empresas como a HARTING e a IEC desejam se desenvolver ainda mais, precisa de uma sociedade em desenvolvimento. E para que a sociedade se desenvolva, o planeta precisa ser saudável. Se eu imaginar uma sociedade totalmente elétrica e conectada, ela conectará perfeitamente os três níveis dessa torta. Os elétrons necessários para isso vêm da camada de base. A forma como os obtemos, ou seja, se poluímos a terra ou consumimos recursos materiais, tem um impacto na sociedade. E o que quer que aconteça com a sociedade, seja bom ou ruim, terá um impacto sobre a camada superior, ou seja, a economia.
tec.news: Como o termo "All Electric Society" está posicionado globalmente? Que diferenças regionais você pode identificar?
Vimal Mahendru: Há muitas diferenças regionais. Gostaria de citar a Índia como exemplo. O país tem a quarta maior rede de eletricidade do mundo. No entanto, o consumo de eletricidade per capita na Índia é insignificante. São apenas 1.100 quilowatts-hora por pessoa por ano, o que representa um décimo do consumo de eletricidade per capita nos países industrializados. Por um lado, a Índia é altamente desenvolvida e também está explorando a lua, por exemplo. Por outro lado, o país está em um nível baixo quando se trata de utilizar toda essa ciência e tecnologia para o benefício de todas as pessoas em sua sociedade. A IEC, como uma organização internacional, é apoiada por seus membros e coloca todos na mesma plataforma. Mas como podemos trazer as diferentes nuances dos diferentes membros?
tec.news: E como podemos conseguir isso?
Vimal Mahendru: Também temos que levar em conta as características específicas de cada país. A Índia obtém a maior parte de sua eletricidade de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a energia solar está disponível em todo o país mais de 300 dias por ano. Seria tolice se continuássemos a seguir o caminho da rede elétrica tradicional aqui. A mudança para a energia solar agora exige a construção de um parque solar grande e centralizado com giga-capacidade? Definitivamente, não. Acho que o futuro está nas microrredes. Novamente, isso não se aplica a todos os países. Mas o exemplo deve dar uma ideia do tipo de regionalização ou até mesmo de localização das soluções.
tec.news: De volta à AES: Que atividades já foram iniciadas ou estão sendo planejadas no IEC?
Vimal Mahendru: O IEC já estabeleceu oito comitês de sistema. Dentro da organização, esses são grandes comitês com muitas ideias horizontais que vêm de diferentes áreas da sociedade e da tecnologia. Por exemplo, há comitês de sistemas para energia inteligente, cidades inteligentes, fabricação inteligente e transporte eletrificado sustentável. Esses tópicos são muito abrangentes. Eles abrangem várias áreas tecnológicas, mas têm uma coisa em comum: contribuem para uma sociedade totalmente elétrica e conectada em rede.
tec.news: E como o tema da sustentabilidade é abordado?
Vimal Mahendru: O que falta na padronização da IEC é a questão de como podemos levar em conta a sustentabilidade no nível do comitê. E quanto à eficiência do material, que é incorporada aos padrões escritos por um comitê técnico? E quanto à pegada de carbono do produto ou sistema que um comitê técnico está padronizando? E quanto à pegada de carbono do processo de fabricação ou da produção do produto ou serviço e durante a vida útil do produto ou serviço, e então como o produto é descartado? O outro aspecto é a eficiência energética. Isso é particularmente relevante no desenvolvimento do produto. Somos eficientes na fase de desenvolvimento do produto?
tec.news: Como são criados os padrões internacionais para isso? Que exemplos específicos você pode nos dar?
Vimal Mahendru: Um exemplo concreto pode ser encontrado novamente na Índia: em 2013, mais de 320 milhões de indianos não tinham acesso à rede elétrica. Em todo o mundo, esse número chegou a 1,5 bilhão de pessoas. Naquela época, o primeiro-ministro indiano queria eletrificar o país rapidamente. O desafio estava na infraestrutura a ser criada com usinas de energia, etc. Eu era chefe da Associação da Indústria Eletrotécnica e Eletrônica da Índia na época e fui solicitado a ajudar junto com a Organização Indiana de Normalização. Entramos em contato com o IEC porque acreditávamos que a solução estava nas microrredes. Mas não conhecíamos os padrões e não sabíamos como fazer isso. E esse foi o nascimento de um comitê que tive a honra de presidir. Posteriormente, cerca de 30 comitês nacionais diferentes e cerca de 50 especialistas foram envolvidos no trabalho. No ano passado, a IEC finalmente publicou um padrão para acesso à eletricidade por meio de mini-redes de corrente contínua.
tec.news: E o padrão não ajuda apenas na Índia?
Vimal Mahendru: Ele também permitiu que muitos países africanos conectassem as residências à rede elétrica. A solução é muito simples. É um padrão de sistema. Quando falamos de uma sociedade elétrica e conectada, a essência é trazer pessoas que nem sequer têm consciência das economias desenvolvidas para um mundo eletrificado.