Vento, visões, experiência
A Índia é um dos três maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. O governo, no entanto, definiu metas claras de redução e a energia renovável é a chave. As tecnologias locais estão sendo continuamente expandidas para gerar e armazenar essa energia.
A Índia se encontra em uma posição inicial desafiadora quando se trata de descarbonização: Afinal de contas, depois da China e dos Estados Unidos, o país é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa. A cada ano, o país mais populoso do mundo é responsável por um total de 4 bilhões de toneladas de CO₂ equivalentes em emissões líquidas. Cerca de 70% das emissões da Índia são causadas pelos seis setores de produção de energia, aço, automotivo, aviação, cimento e agricultura.
O relatório da McKinsey "Decarbonising India: On the road to sustainable growth" estima que as emissões anuais aumentarão para 11,8 bilhões de toneladas de CO₂ equivalente até 2070.
Embora a Índia tenha reduzido sua intensidade de emissões em 1,3% ao ano nos últimos dez anos, o ritmo de redução é decididamente muito lento.
Os impactos da mudança climática são claramente perceptíveis no local: Desde a década de 1980, as chuvas de monções diminuíram. Enquanto isso, a frequência de chuvas fortes tende a aumentar, e um aumento de dois graus Celsius nas temperaturas médias globais torna as monções de verão da Índia extremamente imprevisíveis.
A visão e o plano para a missão de energia limpa
É por isso que o governo se tornou ativo em termos de políticas ambientais. Com a visão "Viksit Bharat@2047", o governo indiano quer transformar o país em uma nação desenvolvida até 2047 - bem a tempo para o ano do centenário de sua independência. O plano inclui metas como crescimento econômico, progresso social, boa governança e, acima de tudo, sustentabilidade ambiental.
Nesse contexto, o termo "All Electric Society" (AES) também chegou à Índia, onde está ligado à redução das emissões de carbono, à melhoria da eficiência energética e à promoção da sustentabilidade. Para alcançar esse objetivo, o país pretende estabelecer uma infraestrutura totalmente eletrificada para transporte, aquecimento e processos industriais e está investindo de forma abrangente em energias renováveis, infraestrutura de rede, armazenamento de energia e mobilidade elétrica.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow 2021, o país também apresentou o que é conhecido como Plano Panchamrit. Assim, entre outras coisas, o plano estipula que 50% das necessidades energéticas devem provir de fontes de energia renováveis até 2030 e que as emissões líquidas zero devem ser alcançadas até 2070. Entretanto, alguns dos planos já estão sendo colocados em prática: a capacidade de geração de energia eólica e solar aumentou de cerca de 26 gigawatts em 2014/15 para cerca de 138 gigawatts em setembro de 2024. Como as tecnologias de geração de energia eólica e solar já estão disponíveis em larga escala, a geração de energia seria o setor que poderia atingir mais rapidamente o potencial de emissões líquidas zero. A metade da década de 2050 é o horizonte de tempo previsto aqui, em que a transição para fontes renováveis de eletricidade também reduziria o custo da produção de energia.
Escassez de energia e eficiência energética: Dois lados da mesma moeda
Consequentemente, o governo indiano está adotando uma abordagem dupla para atender às demandas de energia e, ao mesmo tempo, minimizar o crescimento das emissões de CO₂. No que diz respeito à geração, o governo está promovendo o aumento do uso de energias renováveis no mix de energia, especificamente por meio das já bem-sucedidas participações crescentes de energia solar e eólica.
Do lado da demanda, os principais formuladores de políticas indianos estão se esforçando para usar a energia de forma eficiente por meio de medidas previstas na Lei de Conservação de Energia (EC) de 2001. O objetivo da EC Act é reduzir a intensidade energética da economia indiana. Entre outras coisas, a lei fornece a estrutura regulatória para os padrões e a rotulagem de aparelhos e sistemas, a Portaria de Economia de Energia para edifícios comerciais e os padrões de consumo de energia para indústrias com uso intensivo de energia. Nesse contexto, a Missão Nacional para a Promoção da Eficiência Energética (NMEEE) também entra em ação. A missão tem como objetivo fortalecer o mercado de eficiência energética por meio da criação de uma estrutura regulatória e política favorável, ao mesmo tempo em que proporciona a promoção de modelos de negócios inovadores e sustentáveis no setor de energia.
Armazenamento de energia desafiador
Entretanto, uma parcela maior de energia renovável no mix de energia apresenta desafios. Isso ocorre porque a estabilidade da rede deve ser mantida e o fornecimento de energia deve ser garantido sem interrupções. A disponibilidade de fontes de energia renováveis, no entanto, varia de acordo com o clima, a hora do dia, a estação e a localização geográfica. Como solução, os sistemas de armazenamento de energia (ESS) podem ser implantados para armazenar a capacidade excedente de energias renováveis em determinados pontos e, em seguida, utilizá-la precisamente durante os horários de pico do dia.
A Índia está bem ciente da importância do armazenamento de energia: O Plano Nacional de Eletricidade (NEP) já havia presumido em 2023 que 82,37 gigawatts-hora de capacidade de armazenamento seriam necessários em 2026/27. Espera-se que essa necessidade aumente para 411,4 gigawatts-hora em 2031/32. Além disso, prevê-se que a demanda por armazenamento de energia aumente para 2.380 gigawatts-hora até 2047.
A história de sucesso da energia eólica
Na Índia, as turbinas eólicas estão desempenhando um papel cada vez mais vital na geração de energia, e o país possui tecnologias modernas para a fabricação de turbinas eólicas: A capacidade de produção anual atual é de cerca de 15.000 megawatts. Todos os principais participantes globais desse setor mantêm filiais no país. No total, há mais de doze empresas diferentes em atividade, incluindo joint ventures sob licença de produção, subsidiárias de empresas estrangeiras e empresas indianas que utilizam sua própria tecnologia. O tamanho da máquina aumentou para 5,2 megawatts.
Nesse contexto, a HARTING também está representada na Índia, mantendo um local de produção que já está fornecendo vários elementos de conexão que podem ser implantados no setor de energia eólica. Além disso, a HARTING Índia, com sua Equipe de Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos, já é capaz de desenvolver produtos para as necessidades regionais e pode apoiar a equipe de fabricação em termos de melhoria da produtividade e eficiência através da otimização de processos e redução de resíduos, entre outros fatores relevantes.
Thirumurthy Ventachalam
Posição: Gerente de Produto Regional, HARTING Índia