Çevre Beyanı
HARTING Teknoloji Grubu'nun çevre programı ve çevre yönetim sistemi, EC Eco Denetim Yönetmeliği (EMAS) uyarınca 1996 yılından beri Almanya'daki şirket birimleri için sürekli olarak belgelenmektedir.
Yeşil nasıl düşündüğümüzdür ve yeşil nasıl hareket ettiğimizdir.*
*HARTING Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu
Sorumluluk alıyoruz. Uzun yıllardır iş günü için somut adımlar atıyoruz. Bugüne kadar pek çok çevrenin korunması projesini hayata geçirdik. Ancak her büyük eylemin de bir yerden başlaması gerekir. Davranışlarıyla örnek olan biri tarafından. Bizim için bu birisi, Harting ailesinin ta kendisidir. Peki neden? Üç nesildir sürdürülebilir bir şekilde yaşıyorlar. Çevre korumayı 25 yıldan daha uzun bir süre önce Teknoloji Grubu'nun vizyonuna sağlam bir şekilde entegre ettiler. Gelecek kurumsal stratejiyi planlarken çevre sorunlarını ciddiye alıyorlar. Bu torunlarımız için iyi!
İşimizi yapmakla çevreyi korumak birbirini dışlamaz. Uzun vadede başarılı olmak için ikisini de düşünmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Dietmar Harting
Kurul Üyesi ve İş Ortağı
Sera gazlarından kaçınma, bunları azaltma ve dengeleme hedefi, iklimi korumaya yönelik kurumsal çabalarımıza yol gösteriyor. Kaçınma ve azaltma burada en başta gelen önceliklerimiz.
Dengeleme belgeleri gibi telafi hizmetleriyle çevre performansımızı "yeşile boyamaya" çalışmıyoruz. Sağlıklı bir iklim üzerinde sürdürülebilir etki yaratmaya çabalıyoruz.
Philip Harting
Yönetim Kurulu Başkanı
HARTING olarak gelecek nesiller için dünyayı tüm güzelliği ve çeşitliliği ile birlikte korumak üzere bilfiil çalışıyoruz. Bazı günler büyük adımlar atarız, bazı günler ise daha küçük adımlar. Ama asla durmuyoruz.
Yenilenebilir enerjiye ek olarak çevreyi koruyan önlemlere ve projelere odaklanıyoruz. Olumlu sonuçlar elde ediyoruz! Son birkaç yılda kurumsal karbon ayak izimizi* büyük ölçüde azaltmayı başardık.
*Kurumsal Karbon Ayak İzi (CCF) bir şirketinCO2 emisyonlarını temsil eder. Çevre performansı açısından önemli bir göstergedir.
(Almanya dahil)
* temel yıl
** 2020/2021 mali yılı cirosu: 869 milyon euro
2011'den 2021'e kadar şirketimizin Almanya' daki karbon ayak izini %92 oranında azalttık - bu da yaklaşık 17.800 tonCO2 tasarrufuna karşılık geliyor.
2021 yılından bu yana dünya genelinde (Almanya dahil)CO2 ayak izimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz: 2030 yılına kadar küresel Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 0'a düşürmek ve iklim nötr hale gelmek istiyoruz.
Çevre Beyanı
HARTING Teknoloji Grubu'nun çevre programı ve çevre yönetim sistemi, EC Eco Denetim Yönetmeliği (EMAS) uyarınca 1996 yılından beri Almanya'daki şirket birimleri için sürekli olarak belgelenmektedir.
Asla durmak için başlamayın. Never stop starting
Marcus Tullius Cicero, M.Ö. 106 - 43
Dünyayı sürdürülebilir bir şekilde korumak için, şirketin gelecek planlamasına sıkı bir şekilde entegre edilmiş uzun vadeli stratejilere ihtiyaç vardır. Çevre hedeflerimize doğru yol alırken üç hususa güveniyoruz.
Anlaşılır ve şeffaf çevrenin korunması.
Çevresel sorumluluk, insanlar için değer yaratmak amacıyla üstlendiğimiz her şeyin ayrılmaz bir parçasıdır.
Mekanlarımızda %100 iklim nötrlük.
Yukarı ve aşağı yönlü süreçlerden doğrudan etkilenen Emisyonlarımızı* %50'ye kadar azaltıyoruz.**
* Kapsam 1 ve 2
**Mutlak Hedef FY20/21
Tehlikeli maddeleri azaltıyor, ikame ediyor ve ortadan kaldırıyoruz.
Ürünlerimizin geri dönüştürülebilirliğini ve optimum geri dönüşüm içeriğini artırıyoruz.
Kullanım ömürlerinin sonunda ürünlerimiz ile ambalajlarının iadesini bütünüyle kabul ediyoruz.
Bugün yaptıklarımız, dünyanın yarın nasıl görüneceğini belirler.
Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 - 1916
BİZ belirleyicidir. Çünkü bir şeyi gerçekten değiştirmek için her birimiz. Bu nedenle HARTING'de çevrenin korunmasını her düzeyde çok ciddiye alıyoruz. Ancak özellikle çalışanlarımız, sadece yeşil düşünerek değil, aynı zamanda günlük eylemlerinde yeşil davranarak HARTING'e önemli bir katkıda bulunuyorlar. Aşağıdaki örnekler, Teknoloji Grubunun çevre korumayı her düzeyde ve çeşitli çevresel unsurları göz önünde bulundurarak nasıl uyguladığını göstermektedir:
Yurt genelinde öncü, İklim Koruma Firmaları girişiminin bir üyesiyiz. İklim koruma ve enerji verimliliği alanındaki olağanüstü başarılarımızdan dolayı HARTING, 2011 yılında "iklim koruma şirketi" olarak resmi bir sertifika almıştır.
HARTING iş bisikleti
Diğer birçok meslektaşı gibi Ralf Kröger de e-bisikletini "Job Bike" kampanyasının bir parçası olarak HARTING aracılığıyla kiralıyor ve bundan çok memnun! Heyecanının nedenini sorduk.
HARTING: Kröger Bey, neden e-bisiklet kiralamaya karar verdiniz?
Ralf Kröger: Her şeyden önce, işe giderken kullanabilmek için bir e-bisiklet istiyordum. Bisiklete binmeyi seviyorum. Ancak bir tesis bakım mühendisi olarak günün büyük bir bölümünde ayaktayım. Çalıştırabileceğim bir motoru olan bir e-bisiklet kiralama seçeneği benim için tam da doğru zamanda karşıma çıktı.
HARTING: E-bisikletinizi düzenli olarak kullanıyor musunuz?
Ralf Kröger: Eminim öyledir! Neredeyse her gün işe bisikletle gidiyorum. Hava o kadar iyi olmasa bile. Artık rüzgarlı günlerde yardımcım yanımda. Ama aynı zamanda şahsen bir yerden bir yere gitmek ve boş zamanımda gezmek için de kullanıyorum. Evinizin etrafında, arabanızdan hiç fark etmediğiniz şeyleri keşfettiğinize inanamazsınız.
HARTING: Sanırım bu hepimize tanıdık geliyor. Onun dışındaki deneyimleriniz neler?
Ralf Kröger: Bisiklet sürerken sadece işten sonra eve rahatlamış bir şekilde varmakla kalmıyorum, aynı zamanda sabahları iş gününe zinde başlıyorum. İşe arabayla gitmekle bisikletle gitmek arasında süre açısından çok az fark var. Beni zinde de tutuyor. Bu arada iş arkadaşlarım da aynı şeyi söyledi. Hepimiz daha önce hiç bu kadar çok bisiklet sürmediğimiz konusunda hemfikiriz.
HARTING: Öyleyse başka kişilere de tavsiye ediyorsunuz?
Ralf Kröger: (gülerek) Sanırım konuşmamızdan bunu zaten anlamışsınızdır, değil mi? Evet, daha fazla bisiklete binmeyi herkese tavsiye ederim! Hem sağlığınıza hem de çevreye katkı sağlarken yeni izlenimler ediniyorsunuz. Hatta eşim ve ben ikinci arabamızdan kurtulmayı bile düşünüyoruz.
HARTING: Bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Görüşme için teşekkür ederiz Ralf Kröger!
Pek çok ülkede şimdiden yaygın hale gelen uygulamalar bazı ülkelerde henüz standart hale gelmedi. Bu yüzden, Zhuhai'deki iştirakimizin dönüşümü çok daha değerli hissettiriyor. 2022'den beridir oradaki iş arkadaşlarımız tek kullanımlık tabaklar yerine sadece yeniden kullanılabilir tabaklar kullanıyorlar. Doğrudan şişeden içmek yerine bardaktan içiyorlar. Bu sadece atık su miktarını azaltmakla kalmıyor. Yılda tahmini 1500 plastik şişeden tasarruf edilmesini de sağlıyor.