Aynı boyut için daha fazla güç
Norbert Gemmeke
Pozisyon: Genel Müdür, HARTING Electric
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu
Konnektörlerde yapılan teknolojik iyileştirmeler, All Electric Society'nin başarısı için kilit öneme sahiptir ve HARTING bu alanda öncü bir rol üstlenmiştir. Ancak ilerleme her zaman sadece boyut olarak büyümek anlamına gelmez.
Geçmişte performansı kilogram cinsinden satın alırken, geometrik doğrusal ölçeklendirmenin sona ermesi geleceğe doğru bir adım daha attığımızı gösteriyor. Bu tezin çarpıcı bir örneği, konnektör kontaklarımızın TC-70'ten TC-100'e iyileştirilmesidir.
Bu yeni nesil konnektörler, boyutlarında orantılı bir değişiklik olmaksızın daha yüksek akım taşıma kapasitesi sunar. Yenilikçi malzemeler ve tasarım yaklaşımları sayesinde, HARTING'de enerji aktarımının verimliliğini artırırken aynı zamanda alan gereksinimlerini en aza indirmeyi başarıyoruz.
70'ten 100'e: Han serisi revizyonu
Dedikleri gibi, iyi bağlantılar her şeydir. Aynı kontak üzerinden daha fazla güç iletebilmemizi sağlamak için TC 70'i TC 100 olarak revize etmeye başladık. Amaç, güçten ödün vermeden ünitenin boyutunu optimize etmektir. Bunu başarabilmek için meslektaşlarımızın temas direnci ve yerleştirme kuvvetleri gibi teknik hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu amaçla, geometrik parametreleri ve malzeme özelliklerini geliştirmek için yenilikçi çözümler üretiyoruz. Bu uyarlamalar, kontakların verimliliğini artırmak ve ısı dağılımını optimize etmek için çok önemlidir - giderek daha elektrikli hale gelen bir ortamda kritik faktörler.
Akım taşıma kapasitesinin 70 amperden 100 ampere yükseltilmesi, doğrudan All Electric Society'nin (AES) gerekliliklerinden alınan önemli bir adımı temsil etmektedir. Akım taşıma kapasitesinin artırılması, güç akışları ve AES'de eşzamanlı kullanım konusunda artan talepleri karşılayabilmemiz için hayati önem taşımaktadır. Bunun nedeni, bir AES vizyonunun yalnızca daha yüksek miktarda enerji gerektirmesi değil, aynı zamanda bu enerjiyi bir ağdaki farklı uygulamalar ve aboneler için aynı anda kullanılabilir hale getirme yeteneğine sahip olmasıdır. Daha yüksek akım taşıma kapasiteleri, gerekli altyapıya çok fazla yük bindirmeden birkaç cihaz tarafından aynı anda kullanılmasını kolaylaştırır. Bu durum, örneğin çeşitli dijital uygulamaların gerçek zamanlı olarak birbirleriyle bağlantılı olduğu akıllı şebekelerin entegrasyonunun arka planında özellikle önemlidir.
Çığır açan uygulamalar, geleceğe uygun uygulanabilir çözümler gerektirir
Bu artan talebin teknolojik gelişmeler üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Bu durum, daha kompakt ve güçlü hale gelen batarya depolama modülleri ile örneklendirilebilir. Bu modüller ayrıca elektrik ve performansa yönelik daha büyük talepleri karşılayan konektörlere ihtiyaç duymaktadır. Hidrojen sektörü de önemli bir büyüme alanıdır ve verimli enerji iletimini garanti etmek için burada daha yüksek akım taşıma kapasiteleri gereklidir. Daha küçük, daha güçlü cihazlara ihtiyaç duyulan veri merkezlerinde de daha yüksek elektrik gereksinimleri gözlemlenebilir. Sonuç olarak, yüksek proses verimliliği, altyapının artan enerji hacimlerine sürekli olarak uyarlanmasını gerektirmektedir.
Herkes için bir tane: TC 100'ün evrensel kullanılabilirliği
TC serisi ile HARTING, farklı sektörlerde evrensel kullanılabilirlik hedefinin peşinden gidiyor. Örneğin, yeni irtibat kişisi hem demiryolu teknolojisinde hem de veri merkezlerinde uygulama alanı bulacak. Evrensel bir konnektör geliştirerek sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanım esnekliğine gerçek anlamda bir güç kazandırıyoruz.
HARTING olarak, güçlü bağlantılar oluşturma becerisinin AES ve ilgili altyapısına yönelik talepleri karşılamak için de kilit öneme sahip olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Bu, aynı ağda güce aç birkaç uygulamanın eşzamanlı çalışmasını kolaylaştırarak güç kaynağının istikrarına ve güvenilirliğine katkıda bulunur.
Bu nedenle, Tamamen Elektrikli Toplum, bağlantının temelden yeniden düzenlenmesinden başka bir şey gerektirmez. Elektronik cihazlar giderek daha güçlü hale gelirken, boyutlarının da küçültülmesi gerekiyor. Bu da ürünlerimizin kayda değer ölçüde büyümeden daha yüksek performans sunması gerektiği anlamına geliyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için AES'in değişen gereksinimlerine uygun yenilikçi çözümlere ihtiyacımız var.
Ürün geliştirmede Yapay Zeka (AI) kullanımı yoluyla gerçek verimlilik
Bizim için teknolojik farklılaşmanın önemli bir noktası da Yapay Zeka kullanımında yatmaktadır. HARTING, örneğin malzemeleri ve tasarımları optimize etmek ve yeni kontakların AES'in artan taleplerini karşılamasını sağlamak için yapay zekayı geliştirme sürecine entegre ediyor. Üretken tasarım ve güçlü simülasyon yazılımlarının kullanımı, yalnızca malzeme seçimini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda geometrilerin ve temas ilkelerinin optimizasyonuna da belirleyici katkılar sağlayan verimli ürün geliştirme sunmamızı sağlıyor.
Enerji dolu: yol açık
TC serisinin geliştirilmesi için kendimize net hedefler belirledik. Yol haritası, temas teknolojisinin sistematik olarak iyileştirilmesine ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesine odaklanmaktadır. HARTING'in yenilikçi enerjisi, Yapay Zekanın hedefli kullanımı ve evrensel kullanılabilirliğe net odaklanma üçlüsü ile endüstriyel bağlantı için ileriye dönük bir çözüm yaratıyoruz. Elektrik toplumundaki gelişmeler, hızlı adaptasyonlar ve güçlü, güvenilir ürünler gerektirmektedir. Gelecek, doğru teknolojileri ve stratejileri geliştirmemizi gerektiriyor ve HARTING, sürdürülebilir, elektrikli bir geleceğe giden yolu açmak için bu zorlukları kabul etmeye ve bunların üstesinden gelmeye hazır.