HARTING, hidrojen teknolojisine yöneliyor
Bavyeralı üretici Reverion’un pilot tesisi, mevcut biyogaz ve fotovoltaik tesislerini tamamlıyor. Başlangıçta tesis, yerel olarak üretilen biyogazı doğrudan elektriğe dönüştürecek ve böylece Espelkamp tesisindeki enerji tedarikini daha da verimli ve iklim açısından nötr hale getirecektir.
“Bu tesis, enerji yönetimimizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor,” diyor HARTING Technology Group CEO’su Philip Harting. “Bu, iklim nötr üretim yolunda sadece bir başka yapı taşı değildir.” “Ayrıca, kıtlık dönemlerinde veya talebin en yüksek olduğu zamanlarda sürdürülebilir ve dayanıklı bir enerji tedarikini sürdürmemizi sağlıyor.”
Gelecekte, yakıt hücresi tesisi, üretilen yenilenebilir enerjiyi yeşil hidrojen şeklinde geçici olarak depolayacak ve gerektiğinde bunu tekrar kullanılabilir enerjiye dönüştürecek. Reverion teknolojisinin en önemli avantajı, tüm enerji döngüsü boyunca sergilediği olağanüstü yüksek verimlilikte yatmaktadır. Ayrı elektrolizörler, gaz depolama ve ters güç çıkışı içeren birçok geleneksel çözüm, kullanılan enerjinin yalnızca yüzde 40 ila 50’sini geri kazanırken, Reverion hidrojeni tekrar elektriğe dönüştürürken önemli ölçüde daha yüksek bir elektrik verimliliği elde etmektedir. Sözde "gidiş-dönüş verimliliği" – yani elektrikten hidrojene ve tekrar elektriğe dönüşüm süreci – yüzde 75'e kadar çıkmaktadır. Bir başka önemli nokta ise, elektriğe dönüştürülmeyen enerjinin, biyogaz tesisinde fermantasyonu sürdürmek için proses ısısı olarak kullanılabilmesidir.
İklim nötr üretimin bir başka temel taşı: Reverion tesisi, HARTING’de yenilenebilir enerjinin kullanımını daha esnek hale getiriyor.
Güvenilir arayüzler: HARTING konektörleri, sistem bileşenleri arasında esnek ve sağlam bağlantılar sağlar.
Bu, tersinir yüksek sıcaklık teknolojisi, yanma sürecinin ortadan kaldırılması ve tüm dönüşüm aşamalarının tek bir tesise entegre edilmesi sayesinde mümkün olmaktadır; bu sayede enerji kayıpları önemli ölçüde azaltılmaktadır.
HARTING’in Kurumsal Gayrimenkul Yönetimi ve Tesis Yönetimi Başkan Yardımcısı Sven Oßenbrink şunları vurguluyor: “Reverion tesisi, mevcut altyapımıza ideal bir şekilde entegre edilmiştir ve tanımlanmış arayüzler aracılığıyla enerji ve yük yönetimine dahil edilebilir.” “İşletmemizin güvenliği ve enerji sistemimizin daha da geliştirilmesi açısından, güç girişinden geri beslemeye kadar uzanan tam da bu şeffaflık ve kontrol edilebilirlik hayati önem taşımaktadır.”
Geliştirme sürecinin mevcut aşamasında, HARTING, gelecekteki ölçeklendirme için uygun depolama kapasitesini ve uygulama alanını belirlemek amacıyla çeşitli sistem yapılandırmalarını test etmektedir. Teknik olarak, sistem elektroliz modunda en fazla 250 kilovatlık bir güç girişi ve yakıt hücresi modunda en fazla 100 kilovatlık bir ters güç çıkışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şu anda Espelkamp tesisindeki enerji talebinin yaklaşık yüzde 3’ünü karşılıyor ve böylece mevcut enerji altyapısını tamamlıyor. Üretilen elektrik, 2, 3a, 3b ve 7 numaralı tesislerdeki üretim ve idari faaliyetlerde kullanılmaktadır.
Tesis şu anda darboğazların giderilmesinde veya pik yüklerin karşılanmasında ikincil bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, ileriye bakıldığında, bu teknoloji, özellikle ölçeklendirildiğinde esnek ve arıza emniyetli yük yönetimi için yeni imkânlar sunmaktadır.
HARTING teknolojisi iş başında
Reverion fabrikası,Han® ürün yelpazesinden HARTING konektörlerini kullanmaktadır – özellikle Han® HPR muhafazaları veHan-Modular® ek parçaları. Bunlar, tesis içindeki sinyaller, veriler ve güç için yüksek performanslı, sağlam ve aynı zamanda esnek arayüzler sunar. Modüler tasarım sayesinde, farklı iletim ortamları tek bir konektör içinde birleştirilebilir ve güvenli bir şekilde entegre edilebilir. Bu, tüm sistemlerin sorunsuz bir şekilde birbiriyle etkileşimini güvenilir bir şekilde sağlar.
Reverion Satış ve Pazarlama Müdürü Maximilian Schmitt, “HARTING’in teknolojimize güvenmesinden ve bunu kendi enerji sisteminde kullanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz,” diyor. “Espelkamp’taki proje, tersinir teknolojimizin sadece yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut endüstriyel altyapılara pratik ve güvenilir bir şekilde entegre edilebildiğini de göstermektedir.” “HARTING ile yaptığımız işbirliği, bizim için önemli bir referans projesidir ve teknolojimizin daha da yaygınlaştırılması için önemli bir itici güç oluşturmaktadır.”
Hidrojen Teknolojileri
Hidrojen teknolojileri, geleceğe yönelik bir enerji taşıyıcısı olarak hidrojenin üretimi, depolanması ve kullanımına yönelik süreçleri içerir. Bağlantı çözümlerimiz bu teknolojiler için çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunmaktadır.
Dipl.-Journ. Marco Stapelmann
Pozisyon: Dış İletişim Müdürü
- Departman: Kurumsal İletişim & Markalaşma
- Şirket: HARTING Stiftung & Co. KG