"Eğer orada başarabilirsen, her yerde başarırsın"
All Electric Society, yenilenebilir kaynaklara dayalı güvenilir ve verimli bir enerji arzı sağlama zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu dönüşümün kilit bir yönü, enerjinin talep odaklı depolanması ve dağıtılmasıdır. Enerji depolama demiryolu sektöründe de giderek daha önemli hale gelmektedir: batarya ve hidrojenle çalışan trenlerde kullanılan teknolojiler yenilenebilir enerjilerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakta ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
Toplumun tüm alanlarında istikrarlı bir enerji arzı sağlamak için enerji depolama sistemleri sektörler genelinde uygulanmalıdır. İster batarya depolama cihazları ister hidrojen teknolojisi olsun, bu depolama teknolojileri Tüm Elektrik Toplumu kapsamında çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. En büyük zorluk, depolanan enerjinin güvenilir bir şekilde iletilebilmesini sağlamaktır.
Bir öncü olarak demiryolu sektörü
HARTING, demiryolu sektörünü gelişmiş enerji depolama sistemleri ile donatma konusunda öncü olarak kendini kanıtlamıştır. Bu teknolojilerin zorlu demiryolu sektörüne entegre edilmesi, yüksek güvenlik gereksinimleri ve güvenilir bir enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle yenilikçi çözümler ve ilgili özel görevlerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.
Şirket, "uygulamanın çoğaltılması" ilkesinden hareketle, demiryolu sektöründe edindiği bilgi ve teknolojileri artık diğer alanlara da aktarabiliyor. Bu durum, endüstrinin çeşitli dallarında sürdürülebilir enerji çözümlerinin uygulanması için yeni fırsatlar yaratmaktadır.
HARTING'in demiryolu sektöründeki başarısı, Frank Sinatra'nın "New York, New York" şarkısındaki "Eğer orada başarabilirsen, her yerde başarırsın" sözüne uygun olarak diğer sektörler için de bir örnek teşkil etmektedir. Zorlu demiryolu ortamında ayakta kalabilenlerin, Tüm Elektrik Toplumu'nun zorluklarının üstesinden gelmek için de iyi bir konumda oldukları açıktır. Bu tür bağlantı çözümleri, büyük kapasiteli enerji depolama alanında da çok önemlidir. HARTING sadece konnektörler değil, aynı zamanda prefabrik kablo tertibatları şeklinde eksiksiz tak ve çalıştır bağlantı çözümleri de sunmaktadır. Bu entegre çözümler, modern enerji depolama sistemlerinin verimliliğine ve güvenilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunmakta ve böylece Tam Elektrikli Topluma dönüşümü desteklemektedir.
Ölçeklenebilirlik ve modülerlik
Sektör bağlantısı, yani endüstriyel tesislerin, ulaşım sistemlerinin ve kentsel altyapıların akıllı bir şekilde birbirine bağlanması, son derece esnek ve uyarlanabilir enerji depolama çözümleri gerektirmektedir. Ölçeklenebilirlik ve modülerlik burada çok önemlidir: ölçeklenebilirlik, enerji depolama sistemlerinin fabrikaların, trenlerin veya şehir bölgelerinin farklı gereksinimlerine uyarlanmasını mümkün kılar. Modülerlik ise hızlı kuruluma ve daha yüksek performans sınıflarına genişlemeye olanak tanıyarak ölçeklenebilirliği mümkün kılar. Bu bağlamda, HARTING konnektörleri çeşitli uygulamalar için çok çeşitli performans gereksinimlerini karşılamaktadır - örneğin, bireysel alt montajların, mobil iş ekipmanlarının tedariki veya fosil yakıtların yerini alacak sabit bir tedarikin kurulması için.
Konnektörler ve kablolar birleştirilerek eksiksiz bağlantı çözümleri oluşturulur. Bunun en iyi örneği İsviçreli Studer şirketiyle yapılan işbirliği ve stratejik ortaklıktır. HARTING ve Studer, ağırlığı azaltılmış vagonlar arası jumper çözümleri gibi demiryolu taşımacılığının özel gereksinimlerini karşılamak için demiryolu sektörüne özel çözümler geliştiriyor:
Bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış eksiksiz araçlar arası jumper çözümleri
Demiryolu pazarındaki onlarca yıllık deneyimimize dayalı olarak vagonlar arası jumper çözümleri için kavramsal tasarım ve tasarım sorumluluğu
Sonlandırma teknikleri, kablolar, mekanik bağlantılar gibi en son demiryolu standartlarına uygun olarak doğru bileşenlerin seçimi
Kendi akredite laboratuvarımız tarafından bireysel simülasyonlar ve testler
Bağımsız test laboratuvarımızda araçlar arası jumper çözümlerinin nihai onayı sayesinde maliyet azaltma ve zaman tasarrufu
Küresel uzman ağımızdan nitelikli tavsiyeler
Yerelleştirme gereksinimlerini karşılamak için Avrupa, ABD, Hindistan ve Çin'deki bölgesel üretim tesisleri ile Almanya'daki geliştirme yetkinlik merkezleri.
Matthias Wiehe
Pozisyon: Küresel Proje Mühendisliği Direktörü
- Şirket: HARTING Kişiselleştirilmiş Çözümler