Elektronik bileşenlerdeki gelişmeler, işlevlerin muazzam bir şekilde birleştirilmesini sağlamıştır. Bir yandan bu teknolojik ilerleme, makinelerin modüler hale getirilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırıyor. Öte yandan, giderek daha küçük ve daha temel işlevler açısından düşünmeyi gerektiriyor ve sistemleri geliştirmek için harcanan ilk çaba artıyor. Bu bazen olumsuz sonuçlara rağmen, müşteri odaklı özelleştirmenin avantajları dezavantajlarından daha ağır basmaktadır. Bunun nedeni, sensörlerin, aktüatörlerin ve diğer bileşenlerin uygun genel düzenlemesinin yanı sıra ilgili işlevlerin birbirine bağlanması OEM'lerin mutlak etki alanıdır.
Son kullanıcılar için standartlar ya da: Makinelerime ne uygun?
Robot üreticisi KUKA kesin bir cevap formüle etti: "[Kitlesel kişiselleştirmenin] anahtarı, yüksek derecede standardizasyon ve otomasyonda yatıyor, bu da aynı zamanda müşteriyle ilgili ürün özelliklerinde varyasyonlara yer bırakıyor. Müşterilere bireysel ürün yapılandırması sunan modülerleştirme kavramı ... aynı zamanda bireysel müşteri gereksinimlerini karşılamanın uygun maliyetli bir yoludur ..." [1] Şu anda takip edildiği şekliyle bireyselleştirme, Endüstri 4.0'ın en azından temel yönlerinden biri değildir.
Arayüzler modülerleştirmenin önemli bir parçasıdır. Ancak her zaman belirli standartlara uymak zorunda mıdırlar? Üretim sistemlerinin artan otomasyonu ve modülerleştirilmesi, OEM'ler ve son kullanıcılar için teknik ve ekonomik avantajlar getirmektedir. Arayüzler bu konuda giderek daha belirleyici bir rol oynuyor. HARTING müşterilerinin deneyimleri, farklılaşmanın önemli olduğunu açıkça göstermektedir, çünkü bazı alanlarda standartlaştırılmış arayüzler daha avantajlıyken, diğerlerinde "özelleştirilmiş" arayüzler daha iyidir!
OEM'lerin makineleri için doğru özelleştirme derecesini belirleyebilmeleri ve yaşam döngüsü boyunca bazen birbiriyle çelişen gereksinimleri uzlaştırabilmeleri için farklı "kümeler" veya işlev grupları açısından düşünmek faydalı olacaktır.
Fonksiyon grupları
Özelleştirilmiş arayüzler için tavsiyeler
HARTING'in müşteri uygulamalarına ilişkin analizi , özelleştirilmiş arayüzler için aşağıdaki önerilerle sonuçlanmıştır:
Genel olarak, OEM'in temel yetkinliğinin büyük bir bölümünü temsil eden işlevsel gruplar için özelleştirilmiş arayüzler kullanmak mantıklıdır.
Müşteriye özel arayüzler en yaygın olarak doğrudan ilgili üretici tarafından geliştirilen veya üretilen modüller için kullanılır.
Standartlaştırılmış arayüzler genellikle sensörler ve aktüatörler için kullanılır. Bununla birlikte, yenilikçiler kesinlikle özel olarak uyarlanmış arayüzler kullanarak kendilerini pazar ortamından ayırmaya çalışıyorlar.
Veri arayüzleri söz konusu olduğunda, makine mühendisliği üreticileri tamamen standartlaştırılmış çözümlere güvenmektedir. Veri iletim teknolojileri muazzam bir değişim geçirdiğinden, bunlar büyük ölçüde kontrol bileşenlerinin tedarikçileri tarafından belirlenmektedir. Burada OEM'lere tavsiyemiz şudur:
İstenen modülerliği ve ölçeklenebilirliği sağlamak için kontrol teknolojisindeki en son standartları takip etmelidirler.
Makine kenarının ötesinde, arayüzler her zaman en son teknolojiye sahip olmalıdır. Bu, OEM'lere en iyi şekilde tasarlanmış bir sistem sağlayacaktır. Ayrıca, dijital hizmetlere dayalı hizmetlerin gelecekteki genişlemesi için iyi donanımlı olmalarını sağlayacaktır.
Diğer fonksiyon grupları için, özelleştirilmiş arayüzlerin avantaj ve dezavantajları sistematik olarak tartılmalıdır. Standartlaştırılmamış arayüzlerin en önemli nedenleri:
Kendilerini bireysel tedarikçilerden bilinçli olarak farklılaştırmak veya onlara odaklanmak isteyen son kullanıcıların gereksinimleri vardır.
Satış sonrası, servis ve benzeri hizmetler gibi veriye dayalı iş modelleri aracılığıyla rakiplerden farklılaşma.
Kendini rakiplerinden ayırmak için modülleri bilinçli olarak belirli arayüzlerle donatmak. Özellikle kendilerini teknoloji lideri olarak gören OEM'ler bu seçeneklerden yararlanıyor.
OEM spesifikasyonlarına göre geliştirilmiş sensörlerin/aktüatörlerin veya bunların kombinasyonlarının kullanımı: Burada da kişinin kendi know-how'ını koruması , özelleştirilmiş arayüzlerin kullanılması için en güçlü nedendir.
HARTING'den özelleştirme seçenekleri
HARTING, müşteriye özel arayüzleri uygulamak için hangi özelleştirme seçeneklerini sunuyor? Bunlar, özelleştirme derecesine göre (artan) sıralanmıştır:
Kontak uçları modüler prensibe göre farklı gövde tipleriyle birleştirilebilir. Bu da IP koruma sınıfı, EMC koruması ve hatta kurulum durumu için kolay ölçeklenebilirlik sağlar;
Kablo girişleri ve muhafazalar üzerindeki baskı, çevrimiçi yapılandırıcılar kullanılarak müşteri spesifikasyonlarına göre serbestçe yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir.
Farklı özelliklere sahip kontaklarla montaj: Bu, kontak uçlarının müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanmasına olanak tanır.
Birçok kontak ekine, ayrı konumlardaki kontaklar yerine kodlama pimleri takılabilir.
Sabitleme vidaları yerine kodlama için pim ve soket kombinasyonları kullanılabilir.
Veri iletimi için, son kullanıcının ortamına tam olarak uyarlanmış bölümler tasarlanabilir; bu amaçla, gerekli koruma sınıflarında veri hatlarının farklı uçları için uygun konektör tipleri oluşturmak için standartlaştırılmış preLink® kontak blokları kullanılır.
Modüler konnektör sistemlerinde, elektrik kontak uçları pnömatik veya fiber optik gibi diğer ortamlarla birleştirilebilir. Çok sayıda mevcut modül, benzersiz arayüzlerin oluşturulmasına olanak tanır;
Müşteri tarafından belirlenen ve HARTING tarafından fabrikada monte edilen ve test edilen ürünler - konnektör setlerinden münferit kablo montajlarına kadar.
Makine ve tesis mühendisliği sektöründeki müşterilerden gelen en sıra dışı talepleri bile karşılamak amacıyla, arayüzler en üst düzeyde bireysel müşteri gereksinimlerine göre geliştirilmektedir.
Referanslar
Piller, F. T.; Stotko, C. M. (HRSG.): Mass Customization und Kundenintegration. Düsseldorf: Symposion 2003.
Jakob Dueck
Pozisyon: Endüstri Segment Yöneticisi Makine
- Departman: Endüstri Segmenti Yönetimi
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu