Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft bringt gegenseitigen nutzen

Interview mit
Jon DeSouza, President & CEO, HARTING Americas

Für ein gemeinsames Ziel

Wir bei HARTING sind davon überzeugt, dass eine Verständigung über Ziele zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft der Schlüssel zur Expansion und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in einer Region sein kann, die für HARTING so wichtig ist wie die Vereinigten Staaten von Amerika.

Genau das war der Ausgangspunkt der Gespräche zwischen dem ehemaligen Gouverneur von Illinois, Bruce Rauner, und HARTING über die Expansionspläne der Technologiegruppe. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage seiner Kunden wollte das Unternehmen in der Lage sein, seinen Abnehmern eine Komponentenfertigung in der Region anzubieten. So würden die Lieferketten noch widerstandsfähiger werden und so könnte das Technologieunternehmen den vom Kunden geforderten flexiblen Service bieten.

Gouverneur Rauner wollte vor allem Produktionsarbeitsplätze nach Illinois bringen. Kennengelernt haben sich Rauner und HARTING anlässlich der International Manufacturing Technology Show (IMTS) im Jahr 2016. Sie erkannten schnell, dass sie gemeinsame Ziele verfolgten – und nahmen erste Gespräche auf, wie man diese verwirklichen könnte.

DER WEG ZUM ERFOLG

Die Verwaltung des Gouverneurs, zu der auch Intersect Illinois gehörte, arrangierte mehrere Treffen mit HARTING, bei denen das Unternehmen seine Erwartungen hinsichtlich der Ausweitung seiner Präsenz in der Region erläuterte. Dazu zählte auch eine persönliche Begegnung in der US-Zentrale von HARTING in Elgin, Illinois.

2018 reiste Gouverneur Rauner dann mit einer Delegation zu einem Besuch der Firmenzentrale von HARTING in Espelkamp nach Europa. Dort traf er sich persönlich mit Familie Harting und erörterte, warum Illinois die richtige Region für die geplante Expansion sei.

„Das Treffen mit Familie Harting war wirklich ein sehr wichtiger Schritt in diesem Prozess“, sagte Gouverneur Rauner. „Ich reiste nach Deutschland, um eine Zusage für eine Expansion in Illinois zu erhalten und erfuhr während der Gespräche, dass es Wettbewerber aus anderen Staaten gab. Aber am Ende erwies sich Illinois als die beste Wahl.“

Im Jahr 2018 kündigten HARTING Americas und Gouverneur Rauner eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Erweiterung des HARTING Hauptstandortes für Nordamerika in Elgin an. Die neue Investition konzentrierte sich auf den Ausbau der Kapazitäten für Spritzguss- und Druckgussverfahren.

Dort betonte Gouverneur Rauner die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen zu Unternehmen: „Für Illinois ist es wichtig, weiterhin ein wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld zu fördern, das nicht nur großartige Unternehmen wie HARTING hier hält, sondern zugleich auch weitere Akteure aus der ganzen Welt anzieht.“

LOKALISIERUNG VERRINGERT RISIKEN, ERMÖGLICHT KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN UND SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE

Die Expansion von HARTING im Jahr 2018 erfolgte im Rahmen der langjährigen Strategie von HARTING, regionale Fertigungskapazitäten aufzubauen. Die Herstellung von Produkten in mehreren Regionen macht die Lieferkette eines Unternehmens wesentlich widerstandsfähiger und unterstützt die Flexibilität bei sich ändernden Kundenanforderungen.

In den letzten drei Jahren hat HARTING Americas die Vorteile der regionalen Fertigung durch ein zweistelliges Wachstum und eine intensivere gemeinsame Entwicklungen mit führenden US-Unternehmen deutlich gespürt. Und für Illinois bedeutete das: mehr Arbeitsplätze.

„Ich bin froh, dass sich unsere Initiative aus dem Jahr 2016 tatsächlich auszahlt“, sagte Gouverneur Rauner. „Illinois war schon immer ein großartiger Standort für Produktion und Handel. Ich bin stolz darauf, die Früchte unseres Engagements zu sehen, von der auch unsere lokale Wirtschaft in Illinois profitiert.“

BEMÜHUNGEN ZAHLEN SICH AUS: STABILITÄT IN UNSICHEREN ZEITEN

Die 2018 begonnene Zusammenarbeit zwischen HARTING und dem Bundesstaat Illinois war entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedürfnisse seiner nordamerikanischen  unden auch während der Pandemie erfüllen zu können. 2020 produzierte HARTING bereits vor Ort, so dass die Verfügbarkeit der Produkte sichergestellt war.

Dank dieser Strategie konnte HARTING seinen Kunden auch in den kritischsten Momenten zuverlässige Konnektivitätstechnologien zur Verfügung zu stellen. Selbst in Zeiten, in denen noch nie da gewesene Herausforderungen bewältigt werden mussten, war das Unternehmen der Lage gewachsen. HARTING Produkte wurden für den Betrieb lebenswichtiger, lebensrettender Anwendungen eingesetzt, darunter Beatmungsgeräte und weitere medizinische Geräte.

Jon DeSouza, President & CEO von HARTING Americas, betonte, wie wichtig es ist, diese Anwendungen unterstützen zu können: „Ein wichtiger Teil unserer Vision heißt: 'Wir wollen die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten.' Für uns bedeutet das, dass wir bei allem, was wir als Unter nehmen tun, immer im Auge behalten, was wirklich wichtig ist – die Menschen, denen die Technologie dient.

Der Spirowave-Ventilator war ein perfektes Beispiel dafür. Zuverlässige Technologien, die genau dann zur Verfügung standen, als sie für eine lebensrettende Anwendung gebraucht wurden.“

Get in touch
Jon DeSouza
President & CEO