HARTING, 하노버 산업박람회에서 성공적인 결과를 이끌어 내다

HANNOVER MESSE 2023은 특히 HARTING 테크놀로지 그룹에게는 매우 성공적으로 진행된 박람회였다. 고객들과 파트너, 그리고 세계 각국에서 방문한 손님들로, 일주일 내내 회사의 부스는 활발하게 떠들썩했다. 박람회 방문객들은 주로 지속 가능한 미래를 위한 솔루션 관련 정보를 수집할 수 있었다.

"사업 입지로서 독일에게 더 중요한 산업박람회는 없습니다. 이번 주 열린 하노버 박람회는 고위 의사 결정자와 기술 전도사에게 유용한 플랫폼이었습니다." CEO인 필립 하팅 (Philip Harting) 이 강조한 말이다. 
"차별화"는 올해 하노버 메쎄의 모토이자 주제였고, HARTING 테크놀로지 그룹은 이들 제품으로 차별화를 이루어 낼 수 있다는 것을 보여주었다.

HARTING은 재생 에너지의 탈 중앙화 공급을 위한 커넥티비티 및 케이블링 솔루션 관련 정보를 제공했다. 또한 디지털화를 위한 생태계 및 효율적이고 지속 가능한 라이프사이클을 위한 커넥터에 대해서도 강조했다.

필립 하팅은 다음과 같이 단언했다. "우리는 사람들을 위한 기술로 미래를 형성하는 것이 우리의 바람이기 때문에, 이러한 제품 공급으로 핵심을 해결해 나가고 있습니다. 오늘날 우리가 무엇을 개발하고 지속 가능하게 추진하느냐가 내일의 세계를 결정할 것입니다."

이 기술 그룹이 이러한 접근법 및 사고방식을 가지고 올바른 방향으로 나아가고 있다는 사실은 공공의 이익뿐 아니라 다양한 협력에도 반영되었다. 박람회가 열리는 매일, 방문객들의 많은 관심과 활기찬 호응에 접할 수 있었다. IDTA (Industrial Digital Twin Association) 의 후원 하에 Microsoft, Siemens 및 SAP 와 함께, HARTING 테크놀로지 그룹은 "디지털 트윈 (Digital Twin)" 이라는 주제로 쇼케이스를 진행했다. 이 쇼케이스에서는 데이터의 표준화가 산업 애플리케이션에 어떻게 적용될 수 있는지를 보여주었고, 파트너들이 하노버 산업박람회에서 이번 가이드 투어에 가장 많은 수의 참가자를 기록할 정도로 큰 호응을 받았다. 간단히 말하자면, "디지털 트윈"은 산업 전반의 미래와 밀접한 연관성을 가지기 때문에, 세계 최대 규모의 선도적 산업박람회에서 가장 매력적인 주제 중 하나였다.

HARTING 테크놀로지 그룹 직원들 모두 성공적인 하노버 산업박람회 개최에 기뻐하고 있다.