당사 기업 문화
가족 사업 | 경력 진로 | 업무 / 건강 관리
우리는 가족 경영 기업입니다
우리 가족 사업에는 모든 직원이 중요합니다. 우리는 함께 힘을 모아야 성공할 수 있습니다. 우리는 과감한 새로운 영역 개척과 더불어, 미래를 위한 기술을 개발합니다. 우리는 무언가를 시도하고, 실수를 하고, 이를 통해 배우며, 혁신을 멈추지 않습니다. 우리의 가치관은 우리에게 필요한 지원을 제공하고 공통된 문화를 형성합니다.
우리는 대담해질 자유가 필요합니다. HARTING은 가장 다양한 라이프스타일을 고려하면서 이러한 자유를 창조합니다. 우리의 가치관은 파트타임 영웅, 파워 우먼, 세계 관광 여행자를 연결합니다. 왜냐하면 국제적인 회사로서, 우리는 국제적인 관점을 가지고 있기 때문입니다. 하지만, 이는 개인마다 다를 수 있습니다. 이런 태도를 통해, 우리는 웃으며 출근할 수 있고, 일에서 얻는 기쁨을 통해 미래를 형성하며, 기분 좋게 집으로 귀가할 수 있습니다.

경력 진로
성공적인 미래를 위한 지능형 연결
조직적인 재능, 계산 달인 또는 발명가? 우리는 사내외 교육을 통해 직원들의 다양한 목표와 재능을 홍보합니다. 뿐만 아니라, 특이한 경력과 진로에 대해서도 성공적으로 강력하게 지원합니다. 모든 진로는 다릅니다. 우리는 함께 최고의 진로를 찾습니다. 초급 프로그램, 훈련 및 추가 교육 프로젝트, 학습 프로그램 등, 선택의 폭은 넓습니다. 사람들에게 자신을 향상시킬 수 있는 기회만큼 동기부여가 되는 것은 없기 때문에,
도제 과정이든, 학위 기반 학업이든, 장인이든 상인이든, 우리는 모든 직업을 환영하고 그들이 우리에게 가져다주는 강점과 경험을 중요시합니다.
우리는 미래를 만들어 나갑니다.
HARTING Americas, 미국
우리는 당사의 "사내 개발 프로그램"으로 미국 학생들에게 그들의 직책에 적합한 도구 상자 및 설명서를 제공합니다. 당사 인턴들은 전문 멘토와 함께 실제 프로젝트에서 그들의 경력을 시작하는 데 중요한 기술을 개발할 수 있습니다. 이는 "이 직업이 나에게 적합한가?"와 같은 매우 기본적인 질문에 대한 해답을 찾는 데에도 도움을 줄 것입니다. "우리는 참가한 학생들이 그들의 프로젝트에 헌신하는 열정에 거듭 감동하고 있습니다. 바로 이것이 우리가 다수의 학생들에게 HARTING에서 보다 많은 경력 심화 기회를 제공하는 이유입니다." 인재 발굴 전문가인 낸시 레스니키(Nancy Lesnicki)의 말입니다.
HARTING에 오신 것을 환영합니다
HARTING Biel, 스위스
스위스에 있는 우리 공장에는 약 100명의 직원이 근무하고 있습니다. 2018년부터, 우리는 어려운 삶의 상황에 처한 사람들에게 1차 노동 시장에 참여할 수 있는 기회를 제공해 왔습니다. 여기에는 난민, 장기 실업이나 질병을 앓고 있는 사람, 장애가 있는 사람들이 포함됩니다. 인턴쉽은 합류하는 길을 제공하며, 이는 종종 일시적이거나 영구적인 자리로 이어집니다.
학사, 석사, 시스템 엔지니어링
HARTING 응용 기술(Applied Technologies), 독일
많은 다양한 경로가 HARTING으로 이어집니다. 우리는 특별한 일과 훈련 프로그램을 지원할 뿐 아니라, 근로 학생들을 위한 자리, 일하면서 석사 학위를 마칠 수 있는 기회, 그리고 실행될 프로젝트와 같은 개별 진로를 홍보합니다. 물론, 여러분은 이 모든 것을 한번에 할 수도 있습니다! 레베카 하이트만(Rebekka Heitmann)도 역시 그렇게 생각했습니다. 하지만 이번 동영상에는 이보다 더 많은 내용이 담겨 있습니다.
업무 / 건강 관리
확실한 미래를 위한 안전한 연결방식
HARTING의 "액티브 브레이크"
운동은 우리를 건강하게 해 줍니다. 당사의 폭넓은 스포츠 프로그램과 다양한 건강 캠페인은 우리의 건강 유지에 도움이 됩니다. 우리는 여러분의 몸뿐만 아니라 영혼도 건강하게 지낼 수 있도록 비상시에 전문적인 지원을 제공합니다. 우리는 아무도 혼자 내버려 두지 않습니다. 그리고, 아시다시피, 함께 하는 것이 더 재미있습니다.
나쁘지 않죠? 그럼, 이제 우리 하팅 가족의 일원이 되어주세요!