디지털 트윈 – 단일의 진실 공급원

Bosch 외부 기고

Digital Twin은 의사 결정자 또는 사용자가 다수의 데이터 스트림에서 찾은 진실의 단일 소스를 확보할 때, 기업 조직에서 그 순간을 달성한다는 콘셉트 위에서 작동합니다. 우리는 디지털 시대에 연속 스트림으로 흐르는 다중 소스에서 생성된 엄청난 양의 데이터에 노출되어 있습니다. 이러한 데이터를 수집하고, 이를 이해하고, 실행 가능한 결정을 내리는 것은 큰 과제입니다.

Digital Twin은 모든 데이터 차선을 결합하는 디지털 하이웨이를 창조합니다. 이는 대시보드, 몰입형 환경 또는, 조직에서 진행 중인 모든 것을 보여주는 AMIC를 통해 데이터 레인을 단일 지점으로 수집합니다. 따라서 디지털 트윈은 모든 머신, 모든 프로세스, 모든 사용자로부터 상황에 따라 정보 스트림을 수집하여, 해당 비즈니스 목표, 성능 벤치마크 및 위험 시나리오와 연결할 수 있는 슈퍼 통합자 역할을 합니다. 

다중 조직 공정을 위한 단일 협업 플랫폼

데이터 활용에 대한 이 통합된 전체론적 접근 방식은 이러한 단일의 진실 공급원을 확보하고 따라서 의사 결정을 내리는 데 초점과 명확성을 제공합니다. R&D, 설계, 생산, 유지보수 및 서비스의 여러 조직 이해관계자에 걸쳐 자산의 전체 라이프사이클을 관리할 수 있는 잠재력과 목표를 가지고 있습니다.

현대의 Digital Twin은 실시간 모니터링을 가능하게 하고 프로세스 효율성을 향상시키는 자산 또는 프로세스의 동적 소프트웨어 모델입니다. Digital Twin은 모든 전문가를 협업 플랫폼에 모아 유용한 분석, 진단 및 예측을 가능하게 합니다. 이를 통해 모든 것과 모든 사람을 디지털 하이웨이라는 포괄적인 통신 네트워크에 탑재하여 원활하게 상호 연결할 수 있습니다. 이는 확인된 경쟁력, 운영 또는 비즈니스 이점을 촉진하기 위해 특별히 조정된 실행 가능한 정보를 수집하기 위한 에코시스템을 구축합니다.

실시간으로 실행 가능한 인사이트

Digital Twin을 통해 기업은 보이지 않는 것을 확인하고, 가상 시나리오를 이해하고, 시뮬레이션하고, 실행하고, 비즈니스 운영을 제어하는 실험을 수행할 수 있습니다. 귀사와 같은 기업이 신속하게 발전하고 귀사가 구상한 디지털 기업에 훨씬 더 가까이 다가갈 수 있도록 지원합니다! 디지털을 이해하고 데이터 분석 및 데이터 과학에서 비롯된 패턴 또는 통찰력을 이해하는 데 도움이 되는 시스템을 보유한 미래 지향적인 조직은 비즈니스 운영을 논리적으로 제어하기 위한 데이터 중심 전략을 수립할 수 있습니다. 이를 통해 원하는 비즈니스 성장을 달성할 수 있는 이점을 얻을 수 있습니다.

표준화는 대규모 적용 및 상호 운용성을 가능하게 하는 열쇠이다

디지털 트윈의 장점에 대한 업계의 평가는 만장일치로 확실합니다. 디지털 트윈은 Bosch가 표준화를 적극적으로 지지하고 적극적으로 참여하는 표준화를 향해 힘차게 나아가고 있습니다. 이 표준은 셀 기반 아키텍처를 정의함으로써 여러 스트림과 데이터 형태의 상호 운용성을 가능하게 합니다. 셀 기반 아키텍처는 제품 라이프사이클 활동, 제조 프로세스, 품질 및 신뢰성 분석, 제품/프로세스 시뮬레이션 등을 나타낼 수 있도록 표준의 생성과 사용을 허용합니다. 이 프레임워크 내에서 작업하면 실제 물리적 프로토타입 없이도 높은 충실도의 시뮬레이션과 실험이 가능합니다.

세계는 디지털 트윈을 통해 자동화 및 AI의 활용도를 높여 제조 및 물류와 관련된 손실을 줄이고, 생산성을 높이고, 효율적인 프로세스/방법을 개선하고, 운영 비용을 절감하는 프로세스 최적화를 선도하고 있습니다.