Industrie-Ökosystem und Konnektivität für eine Zukunft, von der alle profitieren

Interview mit
Bo Chen, Managing Director, HARTING Greater China

Die Konzentration auf den Aufbau von Plattformen und die Stärkung des Ökosystems ist nicht nur ein organischer Teil der Lokalisierungsstrategie der HARTING Technologiegruppe in China, sondern auch ein wichtiger Ausgangspunkt für den Aufbau der lokalen Industrie-, Liefer- und Innovationsketten. Als führendes Unternehmen in der Branche für Steckverbinder nutzt HARTING seinen Einfluss und seine Stärken optimal und ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Partnern ein Ökosystem aufzubauen, das das industrielle System auf umfassende Weise verbindet.

Strukturelles Konzept des Ökosystems von HARTING China

Der Aufbau des Ökosystems durch HARTING China ist untrennbar mit dem gesamten Industriesystem Chinas und den ungewöhnlich gut ausgebauten lokalen Lieferketten verbunden. Gleichzeitig ist der Aufbau des Ökosystems auch das zwangsläufige Ergebnis der kontinuierlichen und tiefgreifenden Förderung des Lokalisierungsprozesses durch die HARTING China in Kombination mit der Gruppenstrategie. Vor diesem Hintergrund führt HARTING China den Aufbau des chinesischen Ökosystems nach den folgenden Konzepten durch:

(1) Umfassende Verflechtungen

Gute Partnerschaften sind der Eckpfeiler und das Fundament des Ökosystems. Zu den Kooperationseinheiten des Ökosystems gehören nicht nur vor- und nachgelagerte Unternehmen in der industriellen Kette, wie die strategischen Lieferanten der HARTING China, Anbieter ergänzender Produkte und vertikale strategische Partner, sondern auch Regierungsbehörden, Normungsverbände sowie Universitäten, wie die Tongji-Universität und andere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen.

(2) Teilen und Integrieren

Offene Kommunikationsmechanismen sind die Brücken des Ökosystems. Ecosphere ist eine offene Kommunikationsplattform, auf der alle Kooperationseinheiten Informationen austauschen, Möglichkeiten finden, kooperieren und gemeinsam wachsen können. Im Gegenzug trägt sie auch dazu bei, den kleinen Kreis des Ökosystems der HARTING China in den großen Kreis zu integrieren und sich besser in die nationalen und internationalen dualen Kreisläufe der chinesischen Wirtschaft einzubinden.

(3) Co-Creation

Ein flexibles Innovationssystem ist die Kraftquelle des Ökosystems. Das Ökosystem kann Unternehmen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen zusammenbringen, kollaborative Innovation durch einen offenen Kommunikationsmechanismus effektiv umsetzen und die Anwendung neuer Technologien in zwei Dimensionen - wissenschaftliche Forschung und Wirtschaft - fördern.

Die Rolle von HARTING im Ökosystem

HARTING ist ein wichtiger Akteur beim Aufbau des industriellen Ökosystems. Das Ökosystem integriert einzelne Ressourcen wie Hersteller, Zulieferer und Dienstleister sowie den Informations- und Datenfluss und andere Elemente. Gemeinsam mit vor- und nachgelagerten Partnern engagiert sich HARTING für die Verbesserung der Informationssymmetrie auf beiden Seiten von Angebot und Nachfrage, für die Lösung des Problems der Anpassungsfähigkeit von Angebot und Nachfrage bei Produktnachfrage und technischen Dienstleistungen, für den Aufbau eines effizienten Lieferkettensystems und für die Bildung eines industriellen Ökosystems, das gemeinsam Werte schafft.

HARTING ist auch ein wichtiger Unterstützer in Bezug auf die Schaffung eines Handelsökosystems. Die Ökosystem-Plattform bietet Unternehmen Raum zum Wachsen und durchbricht den Engpass der begrenzten Entwicklung eines einzelnen Unternehmens aufgrund mangelnder Ressourcen. 

Nicht zuletzt ist HARTING ein wichtiger Vorreiter beim Aufbau eines Innovationsökosystems. Dieses Ökosystem kann die Marktnachfrage von Unternehmen und die Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen effektiv miteinander verbinden und einen fruchtbaren Boden für das groß angelegte Wachstum innovativer Technologien bieten.

HARTING China wird in Shanghai und Shenzhen ein Partnernetzwerk einrichten, der als Basis für kollaborative Innovation mit den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen des Ökosystems dienen soll. Schon heute kooperiert HARTING Shanghai beispielsweise mit der Tongji-Universität:

  • Die Zusammmenarbeit will die Ressourcen der Tongji-Universität und anderer wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen und Partner in verschiedenen Bereichen bündeln, z. B. Labore, Lehrkräfte, produkttechnische Lösungen und physische Testumgebungen. Entsprechend den Anwendungsanforderungen des Marktes und der Kunden werden Forschungen, Diskussionen und Experimente in relevanten technischen Bereichen durchgeführt. Des Weiteren wird damit eine Rolle bei der Pflege und Entwicklung von Industrietalenten übernommen.