상생 미래를 위한 산업 생태계 및 커넥티비티 창조

인터뷰
Bo Chen, Managing Director, HARTING Greater China

플랫폼 구축 및 생태계 강화에 집중하는 것은 중국 HARTING 테크놀로지 그룹의 현지화 전략의 유기적 부분일 뿐만 아니라 현지 산업, 공급 및 혁신 체인을 구축하는 중요한 출발점이기도 합니다. HARTING은 커넥터 산업의 선도업체로서 그 영향력과 장점을 최대한 활용하여, 산업 시스템을 포괄적으로 연결하는 생태계를 구축하기 위해 협력사들과 공조하고 있습니다.

HARTING China가 제시한 생태계의 구조개념

HARTING China에 의한 생태계의 건설은 중국의 전체 산업 시스템 및 잘 발달된 현지 공급망과 불가분의 관계에 있습니다. 동시에 생태계의 구축은 그룹 전략과 맞물려 현지화 과정을 지속적으로 심도 깊게 추진한 HARTING China의 필연적 산물이기도 합니다. 이러한 배경에서, HARTING China는 다음과 같은 개념에 따라 중국 생태계를 건설하고 있습니다:

(1) 포괄적인 상호 연결

좋은 파트너십은 생태계의 초석이자 기반입니다. 생태계의 협력 단위는 산업 체인의 업스트림/다운스트림 기업들(예를 들면 HARTING China의 전략적 공급업체, 보조 제품 공급업체, 수직적 전략 파트너 등) 뿐만 아니라 정부 기관, 표준화 협회, 및 대학(통지 대학교 및 기타 과학 연구 기관) 등이 여기 포함됩니다.

(2) 공유 및 통합

개방형 통신 메커니즘은 생태계의 다리에 해당합니다. 에코스피어(Ecosphere)는 모든 협력 단위가 정보를 공유하고, 기회를 발견하고, 협력하고, 함께 성장할 수 있는 개방형 통신 플랫폼입니다. 이를 사용함으로써, HARTING China 생태계의 작은 원이 큰 원으로 통합하는 것을 돕는 것은 물론, 중국 경제의 국내외 이중 순환을 더 잘 통합할 수 있습니다.

(3) 공동창조

유연한 혁신 시스템은 생태계의 동력원입니다. 생태계는 기업과 과학 연구 기관을 모으고, 개방형 통신 메커니즘을 통해 효과적으로 혁신적인 협업을 실현하며, 과학 연구 및 비즈니스라는 두 가지 차원에서 신기술의 응용을 촉진할 수 있습니다.

생태계에서 HARTING의 역할

HARTING은 산업 생태계 구축에 중요한 역할을 합니다. 산업 생태계는 정보 흐름, 데이터 흐름 및 기타 요소뿐만 아니라 제조업체, 공급업체 및 서비스 제공업체와 같은 개별 자원을 통합합니다. HARTING은 업스트림/다운스트림 파트너와 협력하여 수요와 공급 양쪽의 정보 균형을 개선하고, 제품 수요와 기술 서비스의 수급 적응성 문제를 해결하며, 효율적인 공급망 시스템을 구축하고, 공동의 가치를 창출하는 산업 생태계를 형성하기 위해 노력하고 있습니다.

또한, HARTING은 무역 생태계 조성의 중요한 지지자입니다. 생태계 플랫폼은 기업에 성장 공간을 제공하고 리소스 부족으로 인해 단일 기업의 개발이 제한되는 병목 현상을 해소합니다.

마지막으로, HARTING은 혁신 생태계 구축에 중요한 리더입니다. 에코스피어는 기업의 시장 수요와 과학 연구 기관의 R&D 자원을 효과적으로 연결할 수 있으며, 혁신 기술의 대규모 성장을 위한 비옥한 토양을 제공할 수 있습니다. HARTING China는 상하이와 선전 등에 혁신 파트너 네트워크를 구축하여, 생태계에서 R&D 기관과의 혁신적인 협업 거점으로 활용할 계획입니다. 예를 들어, 최근 HARTING Shanghai는 통지 대학과 협력하고 있습니다.

이번 협력은 통지대학교를 비롯한 기타 과학연구기관 뿐 아니라, 실험실, 교사, 제품 기술 솔루션, 물리적 테스트 환경 등의 다양한 분야의 파트너들의 리소스를 결합할 계획입니다. 그리고, 시장 및 고객의 애플리케이션 요건에 따라, 관련 기술분야에서 연구, 토론 및 실험을 수행하고, 산업인재 양성 및 육성 역할을 수행할 것입니다.