Partnership per lo sviluppo di una soluzione completa

La progettazione congiunta e il vasto know-how degli esperti SIEMENS e HARTING hanno portato allo sviluppo di una soluzione completa ed efficiente di Drive distribuiti.

Da circa 20 anni, il Gruppo Tecnologico HARTING fornisce soluzioni di sistema per il collegamento di unità di azionamento decentralizzate nel campo dell'intralogistica, con caratteristiche elettriche di 400 V CA e 24 V CC. Queste attività hanno dato vita a un'intensa collaborazione tra Siemens e HARTING, in particolare in questo settore, e sono sfociate nello lo sviluppo di un nuovo sistema di azionamento distribuito, SINAMICS G115D di Siemens. Il sistema è stato sviluppato per sistemi di trasporto orizzontali, come quelli presenti negli aeroporti o nell'intralogistica.

La multi-interfaccia SINAMICS G115D è il risultato dello sviluppo nato da questa partnership.

La collaborazione è la chiave del successo

Le soluzioni per connettori e cablaggio destinate all'utilizzo all'interno e all'esterno del dispositivo, che trasmettono dati, segnali e potenza, sono state sviluppate e prodotte da Siemens ed HARTING in diversi paesi. Quindi, per questo progetto è stata stretta una collaborazione internazionale.

Il team internazionale dei tecnici HARTING ha unito la sua vasta esperienza sui connettori per trovare una soluzione vincente in collaborazione con Siemens e portare avanti la storia ricca di successi tra le due aziende.

Sviluppo in partnership di una soluzione completa - HARTING sostiene Siemens nello sviluppo di una nuova generazione di convertitori di frequenza.

Connubio tra innovazione e tecnologia comprovata

Come ulteriore sviluppo dei modelli precedenti al SINAMICS G115D, Siemens ha definito le specifiche generali e posto particolare attenzione su robustezza, stabilità e compattezza. Un nuovo modulo elettronico, funzionalità aggiuntive per l'azionamento e l'esigenza di orientare il dispositivo verso l'efficienza energetica hanno costituito il fulcro del progetto.

I connettori della serie har-drive sono stati sviluppati appositamente per soddisfare i requisiti dei sistemi di azionamento e adattati al design compatto dell'inverter. Si è prestata particolare attenzione alla semplicità e alla praticità di utilizzo, nonché alla sicurezza del contatto in tutte le condizioni di accoppiamento. I contorni dei connettori della serie har-drive garantiscono una protezione del contatto su entrambi i lati e una guida robusta in caso di accoppiamento non allineato.

All’esterno del SINAMICS G115D, non sono utilizzate solo le interfacce HARTING Compact® (Han® Q8 e Han® Q4/2), che sono diventate praticamente uno standard nella tecnologia degli azionamenti, ma si aggiungono anche i connettori circolari M12 per la trasmissione dei segnali. Grazie a cablaggi specifici preassemblati, la connessione e il collegamento in rete all'interno dei sistemi di trasporto si ottiene facilmente, in modalità "plug & play".

Get in touch
Andreas Scheuer
Persona di contatto per la Germania
Get in touch
Willi Leurs
Persona di contatto per la Germania
Get in touch
René Stump
Persona di contatto per la Svizzera
Get in touch
Viktor Krenn
Persona di contatto per l'Austria