Spinta alla ricarica rapida del veicolo "microSNAP"
HARTING Technology Group collabora con successo con Rinspeed da molti anni. Il visionario Frank M. Rinderknecht ed HARTING con le sue soluzioni innovative rappresentano un connubio perfetto. Seguendo l'integrazione della nuova tecnologia di ricarica rapida del 2018, presenteremo insieme una soluzione di ricarica automatizzata con il robot Kuka per il prossimo progetto Rinspeed "microSNAP", potenziando quindi sensibilmente l'infrastruttura e-mobility.
La svolta dell'e-mobility dipende fortemente dalla durata della ricarica e dalla praticità dell'infrastruttura di ricarica. I lunghi tempi di ricarica e i connettori pesanti e ingombranti scoraggiano i proprietari di auto a passare a veicoli elettrici. La tecnologia di ricarica rapida con una presa di ricarica DC (combo) è un requisito fondamentale per garantire che, in futuro, i veicoli possano essere ricaricati adeguatamente in minuti e non in ore. Le soluzioni di ricarica automatiche stanno anche diventando sempre più importanti poiché la gestione dei sistemi più grandi delle infrastrutture di ricarica è difficile e lo spazio non è semplicemente sufficiente per integrarli nei parcheggi di auto, nelle aree di parcheggio delle flotte o nei garage.
La ricarica DC rapida sta diventando particolarmente importante per i veicoli elettrici nei settori della logistica e del trasporto regionale per soddisfare i requisiti futuri dei tempi di consegna e della disponibilità della flotta. Poiché il commercio online sta vivendo un boom e il settore del cibo fresco è diventato ora coinvolto. Frank M. Rinderknecht crede nei piccoli veicoli autonomi che possano consegnare la merce ai clienti "just in time" senza deviazioni. Tali veicoli devono quindi essere ricaricabili nel più breve tempo possibile. Una delle migliori opzioni sarebbe ricaricare per la marcia mentre l'e-transporter viene caricato con pacchi ed altri materiali.
HARTING e il suo partner KUKA presentano una soluzione di ricarica automatica del genere: il sistema di assistenza della ricarica elettrica fornisce un inserimento ottimale per il connettore DC combo 2 nella presa di ricarica del veicolo. Dopo la ricarica, il robot rimuove il connettore e il cavo e il veicolo è pronto poco dopo. La potente alimentazione DC è adattata in modo ottimale al sistema di assistenza di ricarica. Inoltre, HARTING fornisce dati, segnali ed alimentazione al sistema di assistenza di ricarica.
Forte crescita per HARTING Automotive
La società controllata HARTING Automotive sta registrando una forte crescita negli ultimi anni. La società è da tempo di casa nel mercato del settore dei fornitori automotive e recentemente ha registrato una forte crescita nella richiesta di soluzioni di e-mobility. Sulla base della sua esperienza ultradecennale nella tecnologia del collegamento e della trasmissione, la società sviluppa e produce apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in. La tecnologia di ricarica rapida è un esempio convincente della crescita della domanda del mercato che ha portato alla continua espansione della serie rilevante di prodotti e componenti. La tecnologia di ricarica rapida è stata presentata la prima volta al Motor Show internazionale di Ginevra del 2016. La società è da tempo un partner competente ed affidabile per pressoché tutti i costruttori automotive nazionali e i principali OEM degli altri paesi europei. Alla fine del 2016, HARTING è diventata fornitore diretto del Gruppo VW per una soluzione di e-mobility specifica. HARTING fornisce una serie di apparecchiature di ricarica per diversi brand del gruppo. HARTING è anche fornitore Tier 1 per il Gruppo BMW.
Apparecchiature per tutto il mercato corrispondente
HARTING Automotive offre cavi di ricarica per tutti gli standard di tutto il mondo, per correnti di ricarica da AC a trifase e DC, da 230 a 1000 volt. Sono disponibili diverse versione di cavi di ricarica modo 2 con monitoraggio integrato della temperatura e il rilevamento della corrente residua DC e di cavi di ricarica modo 3. Il costruttore automotive ha dimostrato che HARTING può fornire le corrette soluzioni personalizzate per tutti mercati rilevanti.
Collaborazione vincente tra HARTING e Rinspeed
Rinspeed e HARTING collaborano insieme con successo dal 2016: MICA®, che ha fatto vincere ad HARTING il prestigioso HERMES AWARD alla FIERA DI HANNOVER in aprile 2016, è stato integrato nel veicolo "Etos" per il monitoraggio autonomo delle emissioni e dello stato. Nel 2017, HARTING ha utilizzato il suo miniMICA, un altro componente del rivoluzionario ecosistema MICA®, per supportare l'auto "Oasis" di Rinspeed. Nel 2018, HARTING ha fornito la tecnologia di ricarica rapida per "SNAP".
Soluzione ottimale della tecnologia MID
Oltre ai sistemi innovativi delle infrastrutture di ricarica, HARTING Technology Group offre ulteriori soluzioni ottimali per il settore automotive con la tecnologia MID. La tecnologia 3D-MID di HARTING può essere utilizzata per integrare soluzioni elettroniche complesse che richiedono un spazio ridotto nei veicoli. La tecnologia MID viene sviluppata e prodotta da HARTING Mitronics in Svizzera. Tali componenti di sistema miniaturizzati possono essere utilizzati, ad esempio, nei sistemi di illuminazione per interni, sensori di prossimità e luminosità. In questo modo, HARTING sottolinea la sua ambizione ad essere un propulsore innovativo dello sviluppo tecnologico.
HARTING Technology Group, con sede ad Espelkamp (circondario di Minden-Lübbecke), è un visionario, pioniere e propulsore di questo sviluppo. L'azienda a conduzione familiare sviluppa e produce tecnologie e software di rete, di trasmissione, di collegamento elettrico, elettronico e visivo. I servizi e i prodotti di tutti i livelli vengono creati nella stessa sede e in linea con i requisiti del cliente: dai componenti innovativi alle applicazioni e ai servizi specifici e ancora le soluzioni di sistema integrate. HARTING gestisce 14 sedi produttive e 44 aziende commerciali in tutto il mondo. Con un organico di circa 5000 dipendenti, ha ottenuto un fatturato di 762 milioni di euro nel 2017/18 (30 settembre), un buon 13% in più dell'anno precedente.