Mit Robotern um die Welt
Espelkamp, 22. Mai 2023 --- Die Besten der Besten im „RoboCup“ kommen aus Rahden! Zwei Teams der Robotik-AG des Gymnasiums haben sich in den letzten Wochen bei der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Jetzt sind sie mit ihren selbstgebauten Robotern bei der Europameisterschaft in Varaždin (Kroatien) und der Weltmeisterschaft in Bordeaux (Frankreich) mit von der Partie.
„Wir freuen uns, die Robotik-AG aus Rahden zu unterstützen und ihnen die Reisen zu den Meisterschaften zu ermöglichen“, sagt Gisela Eickhoff, persönliche Referentin des Vorstandsvorsitzenden Philip Harting. „Wir sind stolz über das hervorragende Abschneiden bei den Deutschen Meisterschaften und drücken den Jungs und Mädels kräftig die Daumen, dass sie sich auch international gegen die Konkurrenz behaupten können.“
Die Robotik-AG hat sich bereits auf internationaler Ebene einen Namen beim „RoboCup“ gemacht: Schon seit 2008 werkeln Schülerinnen und Schüler der Robotik-AG des Gymnasiums Rahden unter anderem an eigens zusammengebauten Robotern, um sich regelmäßig mit anderen Teilnehmenden zu messen – mit Erfolg: schon in den Niederlanden, Indien, Katar, Portugal, Deutschland, Brasilien und Australien haben sie an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen.
Mit ihrem Fußball-Roboter haben sich jetzt zwei Schüler des Teams „tux 2“ beim Deutschlandfinale des RoboCup-Wettbewerbs in Kassel für die RoboCup-Europameisterschaft vom 07.-10. Juni 2023 in Varaždin (Kroatien) qualifiziert. Beim Fußball-Roboter wird derzeit daran gearbeitet, dass er sich selbst aus Situationen befreit, in denen er an der Weiterfahrt gehindert wird – sei es durch Gegenspieler oder die Spielfeldbegrenzung. Klares Ziel dabei: er soll zum Torjäger werden.
Das Team „tux sim“, das aus zwei Schülerinnen und einem Schüler besteht, darf sogar zur Weltmeisterschaft des RoboCups vom 4. bis 9. Juli 2023 in Bordeaux (Frankreich) fahren. Sie haben einen Roboter programmiert, der sich im Rettungseinsatz durch ein Labyrinth bewegen muss. Er soll Unfallopfer anhand von drei Kameras erkennen. Zurzeit wird dazu die Bildauswertung für den Einsatz optimiert. Zusätzliche Wettbewerbspunkte vergibt die Jury darüber hinaus für das Erstellen einer Labyrinth-Karte, anhand der sich der Roboter orientieren kann.
Auf der Homepage des Gymnasiums wird es wieder aktuelle Reiseberichte der Robotik-Teams geben.
Was ist der RoboCup?
Der RoboCup fördert Wissenschaft und Technik für die Robotik und der Künstlichen Intelligenz durch anspruchsvolle internationale Wettbewerbe für Forschungsinstitute, Hochschulen und Schulen. Er verfolgt beispielsweise in einer Disziplin das Ziel, dass im Jahre 2050 eine Mannschaft aus Robotern gegen eine menschliche Fußballmannschaft ein Fußballspiel gewinnt. Bei der Europameisterschaft 2022 in Guimarães (Portugal) hat es ein Testspiel einer ortsansässigen Frauenmannschaft gegen ein Roboter-Team gegeben, bei dem sich die Roboter bereits gut in Szene setzen konnten.