Elektrofahrzeug-Revolution erfordert zuverlässige Ladesysteme

Electrical Vehicle Revolution Requires Reliable Charging
Interview mit
Will Stewart, Industry Segment Manager – Energy

Aufgeladen und einsatzbereit - zuverlässige Konnektivität für Elektrofahrzeuge

Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV) sind die bedeutendste Verkehrsrevolution der letzten Jahrzehnte. Damit sie von der Öffentlichkeit akzeptiert werden, sind sie auf eine zuverlässige Ladeinfrastruktur angewiesen. In Kombination mit erneuerbaren Energiequellen kann Elektromobilität erheblich zur Reduzierung der globalen CO2-Emissionen beitragen und sich aufgrund der geringeren Umwelt- und Lärmbelastungen positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, ihrer Entwicklungskompetenz und dem Know-how im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik für Daten, Signale und Energie ist die Harting Technologiegruppe ein idealer Zulieferer für die Elektromobilindustrie.

US-ENGAGEMENT IN ELEKTROMOBILITÄT

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) waren 2020 in den USA fast 1,8 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen, mehr als dreimal so viele wie 2016, wobei reine Elektrofahrzeuge die am schnellsten wachsende Kategorie sind. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete eine Verordnung, nach der bis 2030 die Hälfte aller verkauften Neufahrzeuge emissionsfreie PKW und LKW, vor allem Elektroautos, sein sollen, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens die Hälfte (gegenüber 2005) zu senken. Biden schlug 174 Milliarden Dollar an staatlichen Investitionen zur Förderung von Elektrofahrzeugen vor, darunter 100 Milliarden Dollar für Verbraucheranreize. Darüber hinaus sieht ein überparteilicher Gesetzentwurf des US-Senats 7,5 Milliarden Dollar für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vor. Ford, GM und Chrysler-Mutter Stellantis kündigten in einer gemeinsamen Erklärung das Ziel an, bis 2030 etwa 40 bis 50 Prozent des jährlichen US-Absatzes mit Elektrofahrzeugen zu erreichen.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND VERFÜGBARKEIT

Bei Elektrofahrzeugen spielen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. Die Verfügbarkeit misst die Betriebsbereitschaft eines Geräts bei Bedarf, während die Zuverlässigkeit die Fähigkeit misst, seine beabsichtigte Funktion über einen bestimmten Zeitraum ohne Ausfall zu erfüllen.

Autofahrer erwarten von ihren Fahrzeugen eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Auf dem hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge entscheidet daher die Zuverlässigkeit jeder Komponente über den Erfolg des Herstellers. Konstruktion und Herstellung von Kabeln und Steckverbindern müssen genau und präzise sein, da sich diese Komponenten direkt auf die Zufriedenheit von EV-Kunden auswirken. Zu den Design-Herausforderungen gehört die Tatsache, dass Ladekabel mindestens einmal täglich angeschlossen und getrennt werden – und das über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs und unter allen Wetterbedingungen. Schlechte Qualität führt im schlimmsten Fall zu Haftungsproblemen für die Hersteller von Elektrofahrzeugen, z. B. bei Lichtbogenentladungen während des Anschließens oder Trennens von Ladekabeln.

HARTING, seit 1945 auf elektrische Verbindungen spezialisiert, berücksichtigt in seinen Konstruktionsanalysen und in der Fertigungsqualität alle wichtigen Faktoren für das Laden von Elektrofahrzeugen mit AC und DC, um eine zuverlässige und wiederholbare Produktqualität bei niedrigsten Gesamtlebenszykluskosten und größter Benutzerzufriedenheit liefern zu können:

  • Verbindungsqualität – HARTING empfiehlt die „tulpen“-förmigen Lamella-Kontakte, die auch noch nach Tausenden von Steckzyklen eine erfolgreiche Ladung gewährleisten.
  • Leitfähigkeit – HARTING verwendet Kontaktmaterialien mit hervorragenden Strom- und Spannungskennwerten für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, die auch im Dauereinsatz widerstandsfähig bleiben.
  • Langlebigkeit – Eine oft übersehene Komponente ist die Ladepistole. HARTING empfiehlt glasfaserverstärkte Kunststoffstecker für geringes Gewicht und Beständigkeit gegen Fallschäden.
  • Ästhetik – HARTING kombiniert solide technische Lösungen mit ästhetisch ansprechendem Design.

IN 100 TAGEN DURCH DIE USA MIT HARTING INSIDE

HARTING hat zusammen mit Volkswagen eine Weltrekordfahrt mit einem Elektrofahrzeug unterstützt In 100 Tagen legte ein VW ID.4 über 35.000 Meilen zurück und durchquerte 48 Staaten. Diese Challenge bewies, dass die Vereinigten Staaten über die nötige Infrastruktur verfügen, um E-Fahrzeuge zu unterstützen – egal, ob Fahrer nur ein paar Meilen fahren oder einen Road-Trip quer durch das Land unternehmen. Erfahren Sie mehr über die Tour in diesem Video:

VW ID4 Tour Visits HARTING USA

HARTING AUTOMOTIVE

HARTING Automotive entwickelt und produziert Ladegeräte für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, die über die entsprechenden Zulassungen und Zertifikate für alle spezifischen Marktsektoren und gesetzlichen Anforderungen weltweit verfügen. HARTING Automotive liefert seit Langem Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Magnetsysteme: Lenkungen, Schließ- und Sicherheitstechnik, die in Fahrzeugen sicher und zuverlässig funktionieren müssen. Das Unternehmen vertreibt Ladekabel, die alle Standards weltweit abdecken, mit Typ-1-Kabelsätzen von 4kW bis 20kW. HARTING ist darüber hinaus führend in der Entwicklung von flüssigkeitsgekühlten Gleichstromkabeln auf dem europäischen Markt.

Das Unternehmen ist bereit für die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge und arbeitet mit mehreren Herstellern an der Implementierung von Single Pair Ethernet in LiDAR-Anwendungen zusammen.

STARKER INDUSTRIEPARTNER

Als starker Entwicklungs- und Fertigungspartner verfolgt HARTING eine Unternehmenskultur und -tradition, die OEM-Kunden mit maßgeschneiderten Produkten erfolgreich machen möchte.

Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen wie Automobilindustrie, Schienentransport, Maschinenbau, Energiewirtschaft, Computerindustrie und Landwirtschaft vertrauen auf HARTING. Vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine zuverlässige Lieferkette, die den Produktionsfluss der Kunden gewährleistet, verfügt HARTING über Produktionsstätten für die Elektrofahrzeugindustrie in Deutschland, Rumänien und Mexiko.

Die hervorragende Leistung von HARTING Automotive wird durch die Auszeichnung mit dem Volkswagen Group Award 2020 in der Kategorie „E-Mobility“ unterstrichen.

Wie es in der Urkunde zur Auszeichnung heißt, werden mit dieser Ehrung die außergewöhnlichen Leistungen und die Innovationskraft gewürdigt, mit der HARTING Automotive zum Erfolg der Volkswagen AG beiträgt. Hervorgehoben wurde von VW auch das breite Spektrum an Ladekabeln von HARTING, das die marken- und werksübergreifende Versorgung mit Mode-3-Ladekabeln sicherstellt, sowie die Reaktionsfähigkeit bei kurzfristigen Mengenschwankungen und ungeplantem Bedarf. Die Volkswagen AG bezeichnete HARTING Automotive zudem als wichtigen und zuverlässigen Teil der VW-Lieferkette für Ladelösungen, u. a. für den Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen, Audi e-tron und Porsche Taycan.

Get in touch
Will Stewart
Industry Segment Manager | Energy