Energia eolica: trasmissione sicura del segnale grazie al modulo di protezione da sovratensioni

L'altezza e la posizione spesso esposta su colline, promontori ecc. rendono le turbine eoliche un target frequente di scariche elettriche. La scarica percorre l'intero impianto e colpisce i componenti e gli impianti elettrici. Tuttavia, non solo le scariche elettriche dirette ma anche le scariche nelle immediate vicinanze della turbina e delle reti collegate possono causare malfunzionamenti o guasti ai componenti elettronici sensibili. Al contrario, un idoneo impianto di protezione da sovratensioni e fulminazioni previene tempi di inattività e riparazioni costose. Quindi, contribuisce a prestazioni che consentono alle turbine di essere ammortizzate nei tempi previsti.

In collaborazione con la società Dehn + Söhne, esperti nel campo della protezione da sovratensioni e fulminazioni, HARTING ha sviluppato il modulo di protezione da sovratensioni Han-Modular® per la protezione transiente di segnali comuni nel campo della tecnologia di controllo e regolazione. Nell'impianto di protezione da fulminazioni di una turbina eolica, il modulo può essere considerato come l'ultimo componente di piccole dimensioni di un impianto avanzato, composto da soppressori di grandi dimensioni sulla pala e sui punti di transizione sulla torre come gabbia di Faraday e da dispositivi di protezione per i convertitori di frequenza, i quadri di controllo, le apparecchiature di misurazione e controllo.

L'inserto è parte di un connettore modulare unico e protegge gli impianti o i circuiti adiacenti da sovratensioni transienti. Se un transiente (causato da scariche atmosferiche o elettromagnetiche) percorre l'impianto elettronico, il modulo di protezione da sovratensioni, già all'interno del connettore, dissiperà la sovratensione tramite la custodia. Si previene l'ulteriore propagazione del transiente proteggendo gli impianti a valle da interferenze o danni.

Modulo Han-Modular® SP DM2 per protezione da sovratensioni

Il modulo di protezione da sovratensioni utilizza diversi componenti di protezione quali soppressori a gas, diodi soppressori e resistori. Se si verifica una sovratensione transiente, i componenti di protezione garantiscono una derivazione coordinata della variabile di disturbo.

La protezione da sovratensioni a monte lascia spazio ad ulteriori possibilità di risparmio di costi e spazio negli impianti collegati. Ad esempio, in un quadro di controllo il picco di tensione applicata viene dissipato tramite il connettore e la custodia del quadro. Non sono necessari ulteriori componenti di protezione per il quadro di controllo. Il modulo di protezione da sovratensioni consente quindi di risparmiare spazio e costi aggiuntivi.

Nelle aree di una turbina eolica protette dalle sovratensioni transienti è possibile trasmettere i segnali senza alcuna interferenza.Se correttamente utilizzato, il modulo riduce il volume dei disturbi della comunicazione dei segnali che sono causa di inattività, estende la durata utile della macchina migliorando   l'esercizio e proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.

Video HARTING Han®

Soluzioni di sistema HARTING per l'energia eolica

Cataloghi, brochure, flyer