Serie di webseminar sulle applicazioni ferroviarie

Interfacce ad alte prestazioni per correnti e tensioni elevate

WEBSEMINAR ON-DEMAND

La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare e singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.

Il mercato della distribuzione dell'energia sta vivendo una fase molto dinamica. I requisiti esistenti stanno cambiando, ne vengono aggiunti di nuovi e allo stesso tempo aumenta la densità di potenza e i sistemi devono diventare più efficienti. Correnti e tensioni elevate devono essere trasmesse in maniera efficiente e soprattutto sicura.

Inoltre i collegamenti per trasformatori sono esposti agli influssi ambientali, inclusi anche gli impatti meccanici, acqua, olio, radiazione solare diretta e ozono, che possono avere effetti negativi sulla durata di vita della connessione. In questo webseminar mostreremo per la prima volta la nostra nuova serie di connettori ad alte prestazioni Han® HPR HPTC, progettata per rispondere a questi elevati requisiti qualitativi.

In questo webseminar scoprirete:

  • Una architettura di sistema completamente nuova per la distribuzione dell'alimentazione nei veicoli ferroviari, inclusa una soluzione alternativa all'interfaccia UIC 552
  • Soluzioni sicure per la trasmissione di correnti e tensioni elevate in ambienti gravosi
  • Come allestire soluzioni scalabili in modo semplice e veloce utilizzando una codifica ben congegnata
  • Come realizzare soluzioni schermate affidabili senza ricorrere al termoretraibile o alla nastratura

Gli esperti

Denny Hellige
Global Product Manager Han® HPR / HC
HARTING Technology Group


 

Marcus Kampka
Group Leader Global Project Engineering
HARTING Technology Group


 

Andreas Mehringer
Global Account Manager
HARTING Technology Group


 

La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare e singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.

REGISTRATI ORA!

Registratevi ai nostri webseminar. Dopo aver compilato il modulo riceverete una e-mail con le informazioni di accesso al webseminar che avverrà attraverso la piattaforma GoToWebinar.