HARTING trägt zur Entwicklung von grüner und sauberer Energie bei

Interview mit
Bo Chen, Managing Director HARTING Greater China

Im März 2022 ging der "14. Fünfjahresplan" in sein zweites Jahr. Die darin formulierten Klimaschutzziele finden sich auch in der Regierungserklärung wieder. Mit diesen Zielen vor Augen wurde im ganzen Land zügig ein wirtschaftlicher und sozialer Systemwandel umgesetzt.

Entwicklung von grüner und sauberer Energie

Was die Energieerzeugung betrifft, “wird die installierte Gesamtkapazität von Wind- und Solarenergie bis 2030 mehr als 1,2 Mrd. KW erreichen.” Dieses Vorhaben wurde als Schlüsselaufgabe in den vom chinesischen Staatsrat im Oktober 2021 herausgegebenen "Aktionsplan zur Erreichung der Kohlendioxid-Obergrenze vor 2030" aufgenommen. In Verbindung mit den Fördermaßnahmen der Zentralregierung und der lokalen Regierungen haben die erneuerbaren und sauberen Energien, allen voran die Wind- und Solarenergie, eine neue Runde des explosiven und schnellen Wachstums eingeläutet.

Erneuerbare Energien sind jedoch wetterabhängig, ihre Stromerzeugung ist unbeständig, und es ist schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Aus diesem Grund hat sich in kurzer Zeit der Markt für Energiespeicherung durch Lithiumbatterien entwickelt.

Unter dem Gesichtspunkt des Energieverbrauchs ist die Industrie einer der Hauptverursacher von Kohlendioxidemissionen und damit zu einer wichtigen Einflussgröße für das Erreichen der in China anvisierten Obergrenze für den CO2-Ausstoß geworden. Deshalb stehen seit langem Ziele wie die Verbesserung der industriellen Elektrifizierung, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung durch Automatisierung und intelligente Informationstechnologien sowie die Förderung einer integrierten Entwicklung von Digitalisierung und Intelligenz im industriellen Bereich im Mittelpunkt.

Chancen und Herausforderungen

Mit der rasanten Entwicklung der grünen und sauberen Energiewirtschaft ist die gesamte industrielle Kette gezwungen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, mit dem Ziel, "den Netzanschluss zum gleichen Preis" zu realisieren.

Das Personal in den Bereichen Produktion, Installation, Betrieb und Wartung ist ständig gefordert, effizientere Leistungen bei niedrigeren Installations- und Betriebskosten zu erbringen. Die gesamte industrielle Kette ist in einen gesunden Zyklus von "Kostensenkung - steigender Nachfrage - verstärktem Wettbewerb auf der Angebotsseite - weiteren Kostensenkungen" eingetreten.

Die im Rahmen der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie verstärkt eingeführte Remote-Arbeit bietet den Herstellern größere Anreize, in Automatisierungsanlagen zu investieren. Viele Unternehmen haben den Bau von Smart Factories mit Hilfe von Automatisierung und intelligenter Aufrüstung beschleunigt.

Andererseits hat die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Trendwende auch große Herausforderungen für die Lieferketten mit sich gebracht, die eine aktivere und flexiblere Zusammenarbeit der vor- und nachgelagerten Unternehmen erfordern.

Diese Herausforderungen haben für HARTING unzählige neue Möglichkeiten eröffnet. HARTING ist davon überzeugt, dass die neue Energiewirtschaft über ein attraktives Potenzial verfügt, wenn die Vorteile der Aggregation von industriellen Ketten und der hohen Industriekonzentration in China in vollem Umfang genutzt werden und die Weiterentwicklung der industriellen Kette durch wissenschaftliche und technologische Innovationen begleitet wird.

Wie mit den Herausforderungen umgehen

Wissenschaftliche und technologische Innovation

Wissenschaftliche und technologische Innovationen sind der Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, die Entwicklung grüner und sauberer Energie voranzutreiben und das Ziel der "Begrenzung der Kohlenstoffemissionen und der Klimaneutralisierung" zu erreichen. Damit die unterstützende und führende Rolle wissenschaftlicher und technologischer Innovationsinitiativen ihre volle Kraft entfalten kann, müssen wir dieses System und seinen Mechanismus verbessern, die Innovationsfähigkeit stärken und die wissenschaftliche und technologische Revolution im Bereich grüner und kohlenstoffarmer Technologien beschleunigen. Technische Talente, diversifiziertes Wissen, Wissensanwendung und Förderung der technischen Kooperationen sind die vier entscheidenden Elemente der Innovationsförderung.

Koordinierung der Industrie

Da der "Netzanschluss zum gleichen Preis" beschlossen wurde, ist die Senkung der Investitions- (CAPEX) und der Betriebsaufwendungen (OPEX) der Schlüssel zur Senkung der Stromgestehungskosten (lCOE) geworden. Dies hängt von der flexiblen Zusammenarbeit der vor- und nachgelagerten Akteure der gesamten Wertschöpfungskette bei der gemeinsamen Konzipierung und Umsetzung neuer Systeme und Prozesse ab. Die Zulieferer von Komponenten müssen sich intensiver an F&E-, Konstruktions- und Produktionsinitiativen der New Energy-Industrie beteiligen.

HARTINGs einzigartiger Wertbeitrag zur Entwicklung von grüner und sauberer Energie

Weitere Erforschung industrieller Szenarien mit Fokus auf hochbelastbaren Industrie-Steckverbinder-Lösungen

Seit 1998 hat HARTING damit begonnen, eine Reihe von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für die Entwicklung der chinesischen Industrie anzubieten.

HARTINGs Han® Steckverbinder werden zur Verbindung von Hochleistungskomponenten und zur stabilen Übertragung von Daten und Signalen eingesetzt. Schnellmontage-Techniken, dauerhafte Zuverlässigkeit und einfache Wartungsmodalitäten haben die Produktreihe zu einem Maßstab in der Industrie gemacht und tragen dazu bei, die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus der jeweiligen Anlagenteile hinweg zu reduzieren.

Vor dem Hintergrund der intensiven Entwicklung der Offshore-Windenergie werden an Steckverbinder aufgrund zahlreicher ungünstiger Umweltfaktoren wie Klima, Salznebel und Feuchtigkeit immer höhere Anforderungen gestellt. Durch maßgefertigte Anpassungen für kundenspezifische Bedarfe bietet HARTING der Industrie hochbelastbare Steckverbinderprodukte, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Dichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Wartungsfreiheit auszeichnen.

In den letzten Jahren hat sich der Markt für Energiespeichersysteme mit Lithiumbatterien dynamisch entwickelt. Die Steckverbinder der Serie Han® S wurden speziell für modulare Batteriespeichersysteme entwickelt. Diese neuartige sichere Verbindungstechnologie kann die Installation und die Betriebseffizienz von Energiespeichersystemen auf der Basis von Batteriemodulen verbessern. Sie erfüllt die neuen Anforderungen der chinesischen Lithiumbatterie-Industrie an höhere Spannungen und Stromstärken sowie einen besseren Schutz, was auch dem globalen Markt für neue Energien zugutekommt.

Bei der Auswahl eines Steckers kommt es nicht auf die Kosten, sondern auf die Zuverlässigkeit an. Dabei sind die störungsfreie Betriebszeit und die Verfügbarkeit der Ausrüstung entscheidend. Defekte Steckverbinder verursachen Verluste in der Systemeffizienz, Wartungskosten und sogar gefährliche Unfälle. Für HARTING ist die Qualität die oberste Priorität. Daher konzentriert man sich seit vielen Jahren auf die Prozesse. Dazu zählen klare Standards für Produktentwicklung, Fertigung, Logistik und Kundenservice, mit dem Ziel ein Höchstmaß an Kundenorientierung, Effizienz und Perfektion zu erreichen.

Ausblick auf die Zukunft

Mehr als eine Verbindung

Immer schon war HARTING mehr als ein Unternehmen, das nur Steckverbinder herstellt. HARTING hat sich seit jeher der Innovation von fortschrittlichen Technologien für die drei Lebensadern Power, Daten und Signale verschrieben. Ein Beispiel dafür ist das Single Pair Ethernet (SPE), für das HARTING als Branchenführer und Impulsgeber mit führenden Technologieunternehmen zusammengearbeitet hat. Das Ergebnis war die Gründung des "SPE Industrial Partner Network", das sich dem Aufbau eines neuen Ökosystems verschrieben hat, um die digitale Transformation der Fertigungsindustrie zu beschleunigen.

Innovationszentrum der Industrie

Getreu der Vision, “die Zukunft mit Technologien für Menschen zu gestalten", hat HARTING zwei Innovationszentren in Shanghai und Shenzhen eröffnet, um eine umfassende Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationsansätze mit anderen technologisch führenden Unternehmen und Institutionen zu verwirklichen.
Durch die gemeinsame Nutzung und den Austausch von Ideen in einem offenen, innovationsfördernden Umfeld können die Innovationszentren von HARTING nicht nur wertvolle Produkte herstellen, sondern auch mit vor- und nachgelagerten Partnern der lokalen industriellen Kette und maßgeblichen wissenschaftlichen Forschungsinstituten kooperieren, um hochwertige Lösungen zu entwickeln, die der umweltfreundlichen und sauberen Energiewirtschaft einen hervorragenden Mehrwert bieten.