Wie man die allgegenwärtige Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsübertragungen erfüllen kann

M12 X-coded & Han® Gigabit Modul (Cat 8.2)

Ada Fung, Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING

HARTING trägt zum schnellen Wachstum des chinesischen Industriemarktes bei. China ist ein schnell wachsendes und dynamisches Land. Von der öffentlichen Infrastruktur bis hin zu industriellen Bereichen ist China führend in der intelligenten Fertigung wie auch im modernen Leben. Mit Smart Homes und 5G als Kernstück ist die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsübertragungen nun überall anzutreffen. Diesen Anforderungen wird HARTING mit seiner hoch innovativen Verbindungstechnologie auch in Zukunft gerecht.

In vielen chinesischen Städten bringt die beschleunigte Urbanisierung und das schnelle Bevölkerungswachstum neue Probleme. Wie können wir es den Menschen ermöglichen, effizient und bequem zu reisen und das Stadtleben zu genießen? Wie können wir die digitale Transformation der verarbeitenden Industrie des Landes beschleunigen und mehr wertvollen gesellschaftlichen Wohlstand schaffen?

Das Thema „schnelle Datenübertragung begegnet uns heute überall. Schauen wir uns die verschiedenen Märkte einmal genauer an:

China arbeitet kontinuierlich an der Einführung einer Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationstechnologie. Der industrielle Bereich hat sich von 100M zur Gigabit-Klasse und sogar zum höheren industriellen Ethernet entwickelt, während die 5G-Mobilfunktechnologie schon lange gut entwickelt ist. Laut dem Bericht der „Global System for Mobile Communications Association“ (GSMA) aus dem Jahr 2021 ist China einer der weltweit führenden Anbieter von 5G-Anwendungen. Es wird erwartet, dass die Zahl der 5G-Verbindungen in China im Jahr 2025 822 Millionen erreichen wird. Wie kann die Verbindungstechnologie von HARTING angesichts der allgegenwärtigen Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsübertragungen ihren Beitrag leisten?

Aus den Entwicklungen im industriellen Bereich mit der IIoT-Welle und der digitalen Transformation haben sich immer höhere Anforderungen an die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Felddaten im Bereich Edge Computing ergeben, die Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit- oder sogar 10-Gigabit-Bereich erreichen. Durch das Single Pair Ethernet von HARTING können Betriebsdaten von Maschinen schnell verbunden, analysiert, verarbeitet und in die Cloud hochgeladen werden, wodurch eine vorausschauende Wartung und eine permanente Zustandsüberwachung möglich werden.

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der elektrischen Verbindungen arbeitet HARTING maßgeblich an internationalen Standards für Steckverbinder. HARTING hat die klassischen Rechteck-Steckverbinder der Serie Han® etabliert und in der Folge DIN-Steckverbinder, modulare Steckverbinder, PushPull-Steckverbinder und den miniaturisierten ix Industrial® Ethernet-Steckverbinder sowie den T1 Industrial Single Pair Ethernet (SPE) Steckverbinder und weitere innovative Produkte eingeführt, die kontinuierlich Maßstäbe für die Branche setzen.

HARTING Steckverbinder stehen für Robustheit, hohe Qualität und Flexibilität. Mit kundenspezifischen und innovativen Designs werden HARTING Steckverbinder seit vielen Jahren in den verschiedensten Anwendungen der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung eingesetzt. Im Bereich des Schienenverkehrs sind die Anforderungen besonders hoch. Für die Stromübertragung im Wagenübergang sind äußerst robuste Lösungen wichtig, noch wichtiger sind sie für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für Fahrgastinformations- und Unterhaltungssysteme. So hat HARTING beispielsweise ein Han® Gigabit-Modul entwickelt, das den hohen Anforderungen von 8.2-Übertragungen gerecht wird und für ein 10 GB-Ethernet bei einer Betriebsfrequenz von bis zu 2000 MHz eingesetzt werden kann. 

Um ein schnelles Wachstum zu erreichen, braucht China eine Hochgeschwindigkeits-Übertragungsinfrastruktur. HARTING hat sich seit langem auf dieses Szenario vorbereitet und wird auch weiterhin die Kraft der Hochgeschwindigkeitsverbindungen in die rasante industrielle Entwicklung in China einbringen.

Get in touch
Ada Fung
Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING