Réseau Ethernet 75 % plus rapide sur votre appareil grâce à la technologie PushPull permettant de gagner du temps – Click and go !

Dans les domaines de l'industrie et de l'automatisation, nous proposons d'innombrables connecteurs enfichables de différents types, formes et tailles pour la transmission de données, de signaux et de puissance sur une base électrique et avec une grande variété d'apparences visuelles. De nombreux concepts différents se sont établis dans ce domaine au fil de l'évolution au cours des dernières décennies. Des connecteurs enfichables carrés comme les variantes 4 ou 14, des connecteurs enfichables ronds, des modèles étanches, des modèles non protégés, avec des raccordements à vis, à enficher et bien d'autres encore. A enficher… C'est aussi la raison pour laquelle le connecteur enfichable est communément appelé une "fiche". Nous les connaissons tous, car on les trouve partout, sur les aspirateurs comme sur les smartphones ou les ordinateurs portables. Enficher le connecteur, et le raccordement électrique est établi. Dans l'industrie, ceci n'est toutefois pas aussi simple. Dans ce domaine, les conditions ambiantes sont généralement difficiles.

Des gaz, des substances liquides ou des vibrations sont des facteurs qui ont un impact défavorable et la connexion doit être protégée. Ainsi, les joints des boîtiers utilisés à cette fin doivent assurer une fermeture affleurant à une certaine pression afin d'établir étanchéité.

Lorsqu'un connecteur enfichable de la taille M12, la plus répandue actuellement, doit être connecté, le recours à un outil est nécessaire. Ce n'est qu'avec cet outil que le connecteur peut être correctement "tendu” et serré avec le couple de serrage adapté afin de satisfaire aux exigences spécifiées en la matière selon IP65/67. Si quelques interfaces seulement doivent être raccordées, les efforts à déployer restent gérables. Le technicien ne doit toutefois pas perdre ou oublier l'outillage.

La connectivité PushPull d'un appareil est de forme circulaire et rectangulaire quelle que soit son utilisation.

Toutefois, il arrive encore régulièrement que de nombreuses connexions doivent être réalisées pour raccorder des armoires de commande ou des commutateurs et, dans ce cas, le vissage relativement complexe des connecteurs enfichables fait perdre beaucoup de temps. Par ailleurs, l'outil exige lui aussi un certain espace lors du raccordement, et si le technicien a oublié l'outil correspondant ou si l'opération doit être effectuée par un installateur dont la formation n'est pas adaptée, des problèmes peuvent surgir. Seul l'outil donne un retour d'information concernant la fiabilité du processus permettant ainsi de savoir si le raccordement a été réalisé correctement.

HARTING PushPull (EN)

Le M12, un connecteur enfichable doté à l'origine d'un verrouillage à vis, est utilisé par HARTING avec succès depuis deux ans déjà comme variante PushPull pour les applications dans le domaine des transports. Ce succès démontre que nos  revendications sont justifiées, si bien que HARTING dote désormais l'ensemble du portfolio de connecteurs enfichables circulaires M12 d'une compatibilité PushPull. Les connecteurs enfichables, les connecteurs femelles, les traversées de murs, les raccordements de cartes de circuits imprimés et les autres composants M12 sont ainsi parfaitement préparés pour faire face aux évolutions futures. Par conséquent, les techniciens et le personnel de maintenance seront bientôt en mesure d'apprécier les avantages des connecteurs enfichables PushPull lors de la manipulation de connecteurs enfichables circulaires. Lors de cette installation sans outils, un clic audible signale que le raccordement a été réalisé correctement et la densité d'implantation sur les commutateurs, par exemple, peut ainsi être sensiblement augmentée. De cette façon, HARTING répond à la tendance actuelle dans l'industrie 4.0 vers la miniaturisation, se conformant ainsi aux exigences des fabricants d'appareils dont la taille des boîtiers se réduit progressivement.

Au sein du HARTING Technology Group, en tant que spécialiste de longue date dans le domaine des connecteurs enfichables, nous menons une réflexion dans le prolongement de notre idée d'origine : le connecteur à enficher. Votre machine ou votre robot doit être modernisé ? Aucun problème ! Saisissez simplement votre connecteur enfichable, tirez-le et le raccordement est à nouveau déconnecté.

Prêt en un clic !

Connectivité PushPull pour appareils dans le catalogue en ligne

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*