Ethernet 75% mais rápido em seu dispositivo com tecnologia PushPull, que economiza tempo — Clique e pronto!
Na indústria e automação, temos inúmeros tipos, formas e tamanhos de conectores para dados, sinais e potência em base elétrica e em vários desenhos ópticos. Muitos conceitos diferentes se estabeleceram aqui ao longo de décadas de desenvolvimento. Conectores quadrados como as variantes 4 ou 14, conectores redondos, designs à prova d'água, designs desprotegidos, conexões de parafuso, conexões de plug in e muito mais. Por este motivo, o conector é simplesmente chamado de "plugue" em termos coloquiais. Todos os conhecem — em tudo, desde aspiradores de pó até smartphones ou notebooks. Conecte o plugue, e a conexão elétrica é estabelecida. No entanto, este não é o caso na indústria. Aqui, as condições severas prevalecem.
Gases, líquidos ou vibrações são fatores de influência desfavoráveis contra os quais a conexão deve ser protegida. As vedações nas caixas utilizadas para este fim devem, portanto, proporcionar um fechamento nivelado a certa pressão para estabelecer a estanqueidade.
Se for necessário conectar um conector no tamanho M12, atualmente mais utilizado, então será necessária uma ferramenta. Somente com esta ferramenta o plugue pode ser "agarrado" e apertado corretamente com o torque apropriado para cumprir a estanqueidade especificada de acordo com a IP65/67. Se apenas algumas interfaces tiverem que ser conectadas, então a quantidade de esforço necessária é administrável. Entretanto, o técnico não deve perder ou esquecer a ferramenta.
No entanto, ainda é necessário estabelecer muitas conexões para conectar quadros de comando ou switches, e aqui muito tempo é perdido através do parafusamento comparativamente complexo dos conectores de plugue. Além disso, a ferramenta também requer um certo espaço durante a conexão, e se o técnico tiver esquecido a ferramenta correspondente ou um montador inadequadamente treinado for executar o trabalho, então pode haver problemas. Somente a ferramenta fornece feedback quanto à confiabilidade do processo em relação à exatidão da conexão.
O M12, originalmente um conector plugável com trava com parafuso, já foi usado com sucesso pela HARTING como variação PushPull, por dois anos na área de transporte. Este sucesso prova que estamos certos com nossas reivindicações e, portanto, a HARTING está agora equipando todo o portfólio de conectores redondos M12 com compatibilidade PushPull. Conectores plugáveis, conectores fêmea, dutos de parede, conexões de PCI e outros componentes M12 estão caminhando ao futuro com este desenvolvimento. Como resultado, técnicos e pessoal de manutenção em breve poderão usufruir dos benefícios dos conectores PushPull ao manusear conectores redondos. Nesta instalação sem ferramentas, um clique audível sinaliza a conexão correta, e a densidade de acondicionamento dos switches, por exemplo, também pode ser visivelmente aumentada. Desta forma, a HARTING está abordando a tendência atual de miniaturização da Indústria 4.0 e, portanto, cumprindo os requisitos dos fabricantes de dispositivos cujas bases estão diminuindo de tamanho.
No Grupo de Tecnologia HARTING, como especialistas de longa data na área de conectores plugáveis, estamos refletindo sobre nossas ideias originais: Plug — a partir de plugues. Sua máquina ou robô precisa de modernização? Sem problema! Basta segurar e puxar o conector que a conexão já está novamente desconectada.
Clique e pronto!