Pagare senza contanti? Semplice!

Il commercio è un'attività antica quasi quanto l'umanità stessa. I sistemi di cambio e di pagamento in moneta sono stati, e lo sono ancora, in continuo cambiamento. Con la costante avanzata della digitalizzazione i metodi di pagamento vengono nuovamente rivoluzionati. Mentre le monete e le banconote vengono usate sempre meno, le fatture vengono saldate in bit e byte. I sistemi di pagamento divengono sempre più piccoli e compatti man mano che la miniaturizzazione continua la sua avanzata. Le serie har-flex® e har-flexicon® di HARTING rappresentano la soluzione migliore per circuiti stampati all'interno di dispositivi di rilevazione, quando sono richiesti connettori per PCB resistenti e a ingombro ridotto.

har-flex: la soluzione a ingombro ridotto per circuiti stampati
Passa e paga. Oggi è possibile con i connettori miniaturizzati per PCB.

I pagamenti senza contanti sono sempre più diffusi e semplici. Fare rifornimento, lo shopping o semplicemente comprare una nuova T-shirt: tutto ovviamente pagato con una carta in plastica, ma si possono usare anche portachiavi high-tech o smartphone con tecnologia NFC (Near Field Communication).

Una delle aziende che produce i dispositivi necessari per la lettura è la svizzera MICROTRONIC AG. Progetta continuamente nuovi lettori, sempre più piccoli, ed è impegnata nel potenziamento dei sistemi di pagamento adottando funzioni sempre nuove. L'attuale sistema di pagamento contactless è compatibile con numerose tecnologie RFID, incluse Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO e, in futuro, HID iClass. Un altro punto forte dell'azienda è il lettore vending certificato EMVCo, che consente pagamenti senza contanti utilizzando una carta VISA o MasterCard.

har-flexicon garantisce che ogni singolo conduttore sia collegato in maniera sicura al circuito stampato.

La miniaturizzazione di questi lettori pone sfide sempre nuove ai costruttori. Gli apparecchi devono diventare più piccoli e più maneggevoli senza perdere però in resistenza e affidabilità. La nuova generazione di lettori MICROTRONIC, ad esempio, richiede non solo il cablaggio unifilare compatto, ma anche le corrispondenti interfacce interne fra scheda e scheda. Mentre nel passato MICROTORNIC AG utilizzava connettori con passo da 2 mm, l'azienda oggi si affida totalmente alle serie di connettori HARTING har-flex® per PCB. Con un passo di 1,27 mm e disponibilità continua del numero di poli da 6 fino a 100, har-flex® consente di realizzare dispositivi estremamente compatti ma dalla robustezza costante.

 

HARTING har-flex®

Se i singoli conduttori hanno bisogno di collegamenti compatti al circuito stampato, la soluzione per il cablaggio sul campo è HARTING har-flexicon. Uno dei requisiti fondamentali delle apparecchiature moderne è costituito da un cablaggio a conduttore sinoglo per dispositivi industriali il cui componente principale sono i circuiti stampati.

Con un passo dei contatti pari a soli 1,27 mm, i componenti per saldatura a reflow e SMD forniscono benefici in termini di costi nel processo di produzione grazie all'impiego di processi uniformi e automatizzati di popolamento schede e di saldatura.