Modularização na Indústria Integrada
A modularização é um dos requisitos básicos da Indústria Integrada e das mudanças que surgiram com as fábricas inteligentes. As fábricas inteligentes significam uma ruptura do comissionamento único e das estruturas rígidas que envolvem configurações de instalações estáveis. Ao contrário, eles estão sujeitos a mudanças permanentes e é por isso que é necessário um equipamento de produção estruturado modularmente.
A modularização permite que a configuração e o processo de produção sejam adaptados de forma rápida e simples. Também permite a combinação de diferentes peças, configurações novas ou modificadas, substituição de ferramentas ou módulos de instalações completas, bem como uma manutenção mais rápida. Tudo isso resulta em uma configuração mais bem alinhada com os propósitos e requisitos do cliente. As máquinas modulares e as unidades de instalações podem ser facilmente conectadas umas às outras e adaptadas conforme necessário. A modularização é o segredo para lotes menores — em casos extremos, apenas uma única unidade. Ela permite que a produção seja personalizada de acordo com os critérios de produção em massa, em termos de qualidade, eficiência e velocidade. Um processo de produção versátil se torna possível com uma modularização consistente. Pode ser atingida uma redução significativa de custos, aumento de eficiência e versatilidade excepcional.
Os produtos e soluções da HARTING para todos os tipos de aplicação são projetados modularmente; isto proporciona ao cliente a melhor usabilidade e variabilidade específicas. Os conectores Han® oferecem possibilidades versáteis de substituição e extensão para a fabricação de módulos.
O projeto modular, por exemplo, permite que um conector seja produzido para uma aplicação específica. O Han-Modular® da HARTING fornece um portfólio de mais de 50 insertos modulares diferentes, os quais são adaptados às necessidades em constante mudança da indústria. O Han-Modular® HMC, com seus altos ciclos de conexão, é ideal como interface de módulo. As frequentes reconfigurações durante o ciclo de vida de uma instalação fazem deste alto número de ciclos de conexão um requisito fundamental.
Ao integrar inteligência embutida, os conectores se tornam mais inteligentes, o que permite outros serviços I40. Um recurso integrado de medição de corrente fornece informações para o gerenciamento de energia. A função de travamento inteligente garante alta disponibilidade e segurança, uma vez que os conectores não podem mais ser desconectados por engano.