Prodotti & Soluzioni

Han-Smart® - L'intelligenza nel connettore

I connettori con funzionalità aggiuntive trovano impiego in svariate applicazioni quali: identificazione di componenti di macchine, misurazione dell'energia e protezione contro le sovratensioni impulsive.

Portare l'intelligenza nel connettore è la base dell'idea Han-Smart®. HARTING coniuga l'esperienza pluriennale nella tecnica dei collegamenti con la tecnologia del futuro, per ampliare il proprio portafoglio di sistemi di connessione. I prodotti che verranno impiegati per la Smart Industry devono rispondere a nuove esigenze in termini di dinamicità e versatilità. Rafforzare la comunicazione e il collegamento in rete rendono i processi produttivi più efficienti e convenienti in termini di costi.

I servizi smart permettono ai clienti di minimizzare i tempi di fermo impianto. I connettori con funzionalità aggiuntive non solo sono in grado di ricevere dati, ma anche processarli e inviarli ad altri sistemi; essi trovano impiego in svariate applicazioni quali identificazione di componenti di macchine, misurazione dell'energia e protezione contro le sovratensioni impulsive.

Protezione per componenti elettronici sensibili

Modulo di protezione da sovratensioni impulsive

La redditività di un'azienda dipende dalla sua abilità nel ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e impianto. Avarie imprevedibili, come quelle causate da negligenza, incendio o sovratensione, rappresentano un fattore di costo significativo. I costi associati al fermo macchina possono talvolta essere ingenti; essi dipendono dall'applicazione, dal tipo particolare di industria e dalle dimensioni dell'azienda. Secondo uno studio condotto nel settore F&B, le avarie imprevedibili hanno un costo medio per ora compreso fra 5.000 e 10.000 euro (fonte:http://www.videojet.de). Quando si guasta un macchinario in un impianto di produzione automobilistica, i costi per il relativo fermo possono arrivare addirittura a 22.000 dollari al minuto (fonte:http://www.it-production.com).

Protezione da sovratensioni integrata nel connettore

La protezione da sovratensioni per componenti elettronici utilizzata nei sistemi di misura, controllo e regolazione spesso richiede soluzioni separate che necessitano di spazio e interventi di installazione aggiuntivi. Il nuovo modulo di protezione da sovratensioni della serie Han-Modular® integra la protezione da sovratensione nel connettore stesso, semplificando sensibilmente il processo di ottimizzazione del sistema. L'installazione è facile e veloce. Il modulo diventa parte integrante della configurazione di base dei connettori utilizzati.

Protezione da sovratensioni impulsive: eCatalogue

Modulo per l'identificazione di componenti dell'impianto

Modulo CAN ID

Le apparecchiature di produzione a progettazione modulare stanno diventando essenziali a causa della crescente flessibilità richiesta alla produzione industriale. L'integrazione di queste apparecchiature negli impianti preesistenti dovrebbe essere un procedimento plug&play intuitivo. Negli stabilimenti produttivi intelligenti il numero di manovre richiesto è molto più elevato in quanto macchine, moduli e utensili vengono sostituiti più spesso. Inserzioni errate possono risultare una significativa perdita di tempo e denaro.

Nelle macchine dotate di azionamenti, dispositivi ausiliari e/o altri componenti collegabili via connettore, il modulo ID serve a determinare se il componente è connesso nella giusta posizione. La cause dei guasti sono rilevate velocemente, in modo da evitare sin dall'inizio configurazioni errate.

Ulteriori opportunità si concretizzano grazie all'abbinamento con HARTING IIC MICA®: le informazioni relative ai componenti dell'impianto (es. anno di produzione, stato di revisione e altri parametri dei componenti) possono essere salvate nel modulo ID e poi fornite per la manutenzione predittiva di un'applicazione.

Modulo CAN ID: eCatalogue

Nodo Ethernet all'interno del connettore

I processi produttivi divengono sempre più flessibili e modulari. Collegamenti potenti e durevoli per fornire ai componenti delle macchine dati, segnali e alimentazione elettrica sono quindi essenziali per questi processi. Han-Modular® si è imposto come standard di mercato per i connettori modulari. Nuovi scenari di opportunità si aprono grazie alla loro integrazione nella componentistica elettronica.

Ancora più dispositivi Ethernet

Negli impianti all'avanguardia della tecnica il numero di dispositivi che necessitano di rete Ethernet cresce costantemente. L'elaborazione industriale di immagini, ad esempio, è divenuta una tecnologia basilare nei moderni processi produttivi. Per poter integrare questa tecnologia nei sistemi di produzione industriale senza problemi è necessario fornire potenza e dati in maniera intelligente e affidabile.

Switch Ethernet Han-Modular®

Le interfacce in questo caso giocano un ruolo cruciale. Le diverse unità delle macchine a ogni livello della produzione sono collegate mediante connettori. La tendenza è quella di integrare switch Ethernet all'interno del connettore. Tutto ciò rende possibile installare nodi di rete più vicini al sito di impiego. Il dispendio di tempo e mezzi per aggiungere in un secondo tempo nuovi dispositivi Ethernet si riduce significativamente.

Switch Ethernet Han-Modular®: eCatalogue

Cataloghi, brochure, flyer