HARTING para Energia Eólica
Conectores simplificam o projeto do painel de distribuição
Graças a novas opções de montagem traseira, os insertos de conectores podem ser instalados no interior do quadro de comando. Muitos processos de instalação podem ser mudados para o estágio de pré-montagem, ajudando assim a economizar horas de técnicos na montagem da turbina.
A busca por oportunidades de economia é um assunto importante para a indústria de energia eólica. Todas as partes da cadeia de valor devem ser examinadas, se as turbinas eólicas devem ser oferecidas de modo competitivo em diversos mercados. Via de regra, o foco é a redução dos custos de produção da energia elétrica, o que é obtido pela redução de custos de capital e de investimento (CAPEX) e das despesas operacionais (OPEX).
Entretanto, mesmo que as estratégias sejam bem-sucedidas, as reduções necessárias não podem ser atingidas somente pela redução dos preços de compra de materiais e componentes. Em vez disso, novas ideias e processos precisam ser encontradas e implementadas por toda a cadeia de valor. Os fornecedores de componentes devem ser envolvidos com maior intensidade nos processos de manufatura da indústria da energia eólica. É especialmente promissora a cooperação na área da fabricação de painéis de distribuição.
A pré-montagem reduz despesas com especialistas em campo
As bases de montagem traseira suportam a instalação em painéis de distribuição. Os insertos de contato dos conectores podem ser montados completamente de dentro do quadro de comando, para dentro de uma base embutida na superfície. Esta opção é chamada de montagem traseira e está disponível para carcaças e bases metálicas Han® B e plásticas Han-Eco® B, que são plugáveis entre si. Os insertos são livremente selecionáveis, assim conectores ou monoblocos padrão, bem como conectores modulares podem ser usados para a transmissão de diferentes tipos de mídia, como potência, dados e sinais, para utilização com diferentes técnicas de terminação.
Conectores com insertos que podem ser montados por trás abrem um potencial de otimização significativo para a fabricação, instalação e operação de painéis de distribuição. Eles economizam tempo na terminação, reduzem erros (através da oferta de opções de codificação) e resultam em economia de custos, por ex., quando há segundos ou terceiros processos de instalação ou na remoção de peças do quadro de comando.
Economia de tempo adicional através da terminação rápida com prensa-cabos com pré-carga
A técnica de terminação rápida e sem ferramentas do Han® ES Press amplia as vantagens da opção de montagem traseira. Em comparação com as tecnologias de terminação padrão, o tempo requerido para montar um conector pode ser reduzido pela metade. Han® ES Press é uma família de insertos baseada na comprovada técnica de prensa-cabo.
Você somente precisa desencapar os fios e colocá-los diretamente dentro do inserto Han® ES Press. Então você deve empurrar o atuador azul para dentro e o borne à mola com pré-carga envolve firmemente o fio, assegurando assim uma conexão confiável e à prova de vibração. Não são necessários contatos adicionais para crimpagem; não são necessárias ferramentas especiais.
Contatos fáceis de ligar em ponte em insertos
Em um quadro de comando você pode encontrar muitos blocos de terminais que multiplicam ou coletam fios elétricos com o mesmo nível de tensão em nós elétricos; o número de cabos e elevado e o espaço para blocos de terminais é limitado. Agora, com Han® ES Press, os nós elétricos ou a multiplicação de potencial podem ser feitos diretamente no inserto. Os fios são facilmente ligados em ponte ao inserir jumpers no corpo de isolação.
O uso de diversas pontes longitudinais e transversais reduz a necessidade de espaço e economiza tempo de instalação. Além da potencial multiplicação, elas permitem a criação de circuitos em estrela e triângulo, por exemplo, para a conexão de sensores. Os fabricantes de painéis de distribuição se beneficiam dos processos de terminação mais rápidos na produção em série e das fiações mais rápidas, mantendo a funcionalidade total na instalação em campo, não importando se são usados fios flexíveis ou pontas de fios, com ou sem terminais metálicos. As vantagens citadas são válidas para todas as caixas de terminais usadas em turbinas eólicas.
Se ambas as soluções são combinadas – a carcaça ou base de montagem traseira e o inserto Han® ES Press – isso permite que o fabricante de painéis economize tempo, pois o processo de montagem é encurtado e há economia de espaço (especialmente devido à funcionalidade de ligação em ponte). Estas vantagens são complementares a todas as demais vantagens do uso de conectores na indústria de energia eólica. Em geral, eles apoiam a realização de economias de custos ao longo de toda a cadeia de valor da energia eólica.
Suas vantagens em resumo:
- Economia de tempo e custo devido às opções de montagem traseira
- Permite a pré-montagem separada de chicotes de cabos inteiros
- Redução de custos de manufatura através da melhor divisão de trabalho
- Economia de tempo adicional através do uso da terminação rápida Han® ES Press
Use o formulário da web abaixo ou entre em contato direto com os nossos especialistas: